规则和法规: 您了解最新情况吗?

旨在减少甲烷排放的规定并不新鲜,但欧洲和美国最近的努力使得人们有必要更加专注于光学气体成像等技术。

就在去年夏天,美国内政部宣布了旨在防止印第安人和联邦土地上的生产商发生甲烷泄漏和天然气损失的最新规定。这些规定更新了针对这些地区天然气生产商的规定,使其与针对全美私人和企业石油生产商的规定保持一致。

与此同时,欧盟通过了首个旨在减少能源生产商甲烷排放的法规。其目标是达到欧洲绿色交易和 REPowerEU 制定的标准,到 2030 年将温室气体排放量至少减少 55%,其中甲烷是仅次于二氧化碳的第二大排放源。整个欧洲的化石天然气、石油和煤炭行业都必须正确测量、监控、报告和验证其甲烷排放量,并采取行动减少甲烷排放量。新法规还将适用于欧盟以外地区在 2027 年 1 月之后签订的新进口合同。

所有这些新规定都进一步要求能源公司能够快速定位燃气泄漏点,并定期进行例行检查。这就是光学气体成像技术。

"光学气体成像技术在帮助运营商满足监管要求方面发挥着关键作用,"FLIR 光学气体成像技术业务开发总监 Craig O'Neill 解释道。"但它的作用远不止于此。使用OGI进行泄漏检测与修复(LDAR)可提高石油天然气行业的安全性并降低成本。

Teledyne Technologies 公司旗下的 FLIR 开发出第一台商用相机,能够显示和记录原本看不见的气体泄漏。

欧盟法规解释

根据新法规,欧洲的化石天然气、石油和煤炭行业必须采用顶级监测标准来测量、监测、报告和验证其甲烷排放量。它们还必须采取行动减少这些排放。这些规定要求欧盟天然气、石油和煤炭运营商停止可避免的常规燃烧,只允许在紧急情况、技术故障或安全需要时进行燃烧和排放。

由于欧洲的化石能源有很大一部分是进口的,该法规也将有助于减少进口化石燃料产生的甲烷排放。随着时间的推移,将引入更严格的要求,以确保出口商逐步达到与欧盟运营商相同的监测、报告和验证标准。

FLIR 于 2005 年发布了第一台用于商业用途的 OGI(光学气体成像)热像仪。由于其在定位隐形甲烷排放方面的功效,美国环境保护局制定了使用 OGI 相机进行泄漏检测和维修的相关规定。

美国的扩展规则

内政部在 5 月份宣布的法规旨在通过要求石油和天然气公司避免浪费行为和修复泄漏,并利用当前的技术和做法更好地说明天然气浪费情况,从而对石油和天然气公司进行问责。

联邦和印第安油气租约的经营者需要采取合理措施,避免在整个开采过程中浪费天然气,包括遵循现行的甲烷 LDAR 标准。他们还必须减少排放和燃烧产生的甲烷排放量。

在这些天然气生产商需要遵守的现代标准中,包括美国环保署的最终甲烷 LDAR 规则,该规则编纂了之前的草案以及分别于 2021 年和 2022 年出台的补充规定。

美国联邦政府计划对甲烷和其他导致全球变暖的温室气体排放进行监管,这些裁决标志着这一重大转变达到了顶峰。美国环保局估计,新规定将使甲烷排放量比原来预计的减少近 80%,"从 2024 年到 2038 年,估计将防止 5800 万吨甲烷排放"。

特别值得关注的是通常被称为《新污染源绩效标准》(NSPS)OOOOb 和《排放指南》(EG)OOOOc 的子部分。这些更新是对称为 OOOa 的 2015 法规的补充,该法规首次将光学气体成像 (OGI) 确立为最佳减排系统 (BSER)。

随着附录 K 的推出,业界现在有了关于如何在现场使用 OGI 摄像机的简化指南。这对环保局来说是一个重大的改变,因为环保局历来关注的是用于监测的技术,而不是操作人员。简而言之,除技术能力外,该规则还关注操作人员的培训、审核、日常程序和使用案例。因此,一些机构可能会认为,与之前提到的方法 21 标准相比,该规则过于严格,加重了 OGI 用户的负担,限制了 OGI 的效率。

初次接触 OGI?了解光学气体成像背后的科学

阅读文章

通过认证

FLIR公司自豪地宣布,其用于碳氢化合物、挥发性有机化合物和甲烷气体检测的红外热像仪(包括Gx320、Gx620、G620、GFx320、GF320、GF620、GF300和G300a)已通过独立测试,并被认定符合欧洲议会和理事会关于能源行业甲烷减排及修订条例(EU)2019/942第14条的光学气体成像设备灵敏度标准。国家物理实验室(NPL)进行了测试,并确认用于碳氢化合物、挥发性有机化合物和甲烷检测的FLIR G和GF系列光学气体成像仪能够以≤60克/小时的流速从四分之一英寸直径的孔口对浓度为10,000 ppm的一半甲烷/一半丙烷的气体进行成像,以满足这两项标准。它们还可以量化 1 类泄漏,即最低检测限和 17 克/小时的最低泄漏阈值。

此外,这些 FLIR 红外热像仪经过独立测试,符合 EPA NSPS 40 CFR Part 60 光学气体成像设备 OOOOa 子部分和 OOOOb 子部分的灵敏度标准,并确认符合 EPA 40 CFR Part 60 光学气体成像设备灵敏度标准的附录 K。

独立第三方确认,FLIR G 和 GF 系列红外热像仪符合附录 K 中规定的严格气体检测标准:

  • 以 19 克/小时的速率检测甲烷排放。
  • 检测到 29 克/小时的正丁烷排放或 22 克/小时的丙烷排放。
  • 在风平浪静的条件下(≤1 米/秒),在两米的观察距离和 5°C 的 delta-T 条件下执行。

FLIR已认证其光学气体成像热像仪符合欧盟和美国环保署在OOOOa、OOOOb和附录K中规定的要求。请下载以下证书。

欧盟认证
美国认证