規則と規制 最新情報
メタン排出削減を目的とした規則は今に始まったことではありませんが、欧州や米国における最近の取り組みでは、光学式ガス画像処理などの技術にさらに力を入れる必要があります。
昨年夏、米国内務省は、インディアンおよび連邦政府の土地における生産者によるメタン漏れやガス損失を防止することを目的とした規則の更新を発表しました。この規制は、これらの地域におけるガス生産者のための規則を近代化するもので、全米の民間および企業の石油生産者にすでに適用されている規制と同等になります。
同時に欧州連合(EU)は、エネルギー生産者からのメタン排出削減を目的とした初の規制を可決しました。その目標は、欧州グリーン・ディールとREPowerEUが定めた基準を満たし、2030年までに温室効果ガス排出量を少なくとも55%削減することです。欧州全域の化石ガス、石油、石炭産業は、メタン排出量を適切に測定、監視、報告、検証し、削減のための措置を講じることが義務づけられます。新たな規制は、2027年1月以降に新規輸入契約を結ぶEU域外の企業にも適用されます。
これらの新しい規制により、エネルギー会社はガス漏れを迅速に発見し、定期的に検査を実施する必要性がさらに高まっています。光学式ガス探知機の登場です。
「フリアーシステムズのオプティカル・ガス・イメージング事業部事業開発部長のCraig O'Neill氏は、「オプティカル・ガス・イメージングは、事業者が規制要件を満たす上で重要な役割を果たします。「しかし、それだけではありません。OGIを漏洩検知・修理(LDAR)に使用することで、石油・ガス産業の安全性を向上させ、コストを削減することができます。
Teledyne社傘下のフリアーシステムズは、通常では見えないガス漏れを映し出し、記録することができる市販のカメラを初めて開発しました。
EU規則について
新しい規制の下、ヨーロッパの化石ガス、石油、石炭産業は、トップレベルのモニタリング基準を用いてメタン排出量を測定、監視、報告、検証しなければなりません。また、これらの排出量を削減するための対策を講じる必要もあります。この規則では、EUのガス・石油・石炭事業者に対し、回避可能な日常的なフレアリングを中止し、緊急時や技術的な不具合、安全のために必要な場合にのみフレアリングやガス抜きを許可するよう求めています。
欧州は化石エネルギーの大部分を輸入しているため、この規制は輸入化石燃料からのメタン排出削減にも役立ちます。輸出業者が徐々にEUの事業者と同じ監視、報告、検証基準を満たすよう、時間をかけてより厳しい要件が導入される予定です。

フリアーシステムズは、2005年にOGI(光学式ガス検知)カメラを初めて商業用に発売しました。目に見えないメタンガスの位置を特定するこのカメラの有効性により、米国環境保護庁は、ガス漏れ検知と修理にOGIカメラを使用する規制を制定しました。
アメリカでのルール拡大
内務省が5月に発表した規制は、石油・ガス会社に対し、浪費的な慣行を避け、漏れを修正し、天然ガスの浪費をより適切に計算する最新の技術と慣行を活用することを義務付けることで、説明責任を果たすことを目的としています。
連邦およびインディアンの石油・ガス租借地の操業者は、メタンLDARに関する現行の基準に従うなど、採掘プロセス全体を通じて天然ガスの浪費を避けるための合理的な措置を講じる必要があります。また、ガス抜きやフレアリングによるメタン排出も削減しなければなりません。
これらのガス生産者が従うことが期待される最新の基準の中には、2021年と2022年にそれぞれ導入された以前の草案と追加規制を成文化したEPAの最終メタンLDAR規則があります。
この裁定は、米国連邦政府が地球温暖化の原因となるメタンやその他の温室効果ガスの排出を規制する計画における大きな転換の集大成です。EPAは、この新規則によってメタン排出量が従来の予測値より80%近く削減され、「2024年から2038年までに推定5,800万トンのメタン排出を防止できる」と見積もっています。
特に注目されるのは、一般的に新排出ガス源性能基準(NSPS)OOOObおよび排出ガスガイドライン(EG)OOOOcと呼ばれる部分です。これらの更新は、2015年規制として知られるOOOOaに追加されたものです。
認定コンプライアント
フリアーシステムズは、Gx320、Gx620、G620、GFx320、GF320、GF620、GF300、G300aなどの炭化水素、VOC、メタンガス検知用カメラが、独立機関による試験を受け、エネルギー部門におけるメタン排出削減および規則(EU)2019/942の改正に関する欧州議会および理事会(European Parliament and the Council on methane emissions reduction in the energy sector and amending Regulation (EU) 2019/942, Article 14 sensitivity standard for optical gas imaging equipment)に適合していることを発表しました。国立物理学研究所(NPL)が試験を実施した結果、炭化水素、VOC、メタン検出用ガス検知用赤外線カメラFLIR GシリーズとGFシリーズは、メタンとプロパンが半々のガスを10,000ppmの濃度で、直径1/4インチのオリフィスから毎時60g以下の流量で撮影できることが確認されました。また、最小検出限界および最小リークしきい値17 g/hrと定義されたタイプ1のリークを定量化することもできます。
さらに、これらのフリアーシステムズのカメラは独自に試験され、EPAのNSPS 40 CFRパート60のサブパートOOOOaとサブパートOOOObの両方の光学式ガス画像機器の感度基準に適合しているとみなされただけでなく、EPAの40 CFRパート60の付録Kの光学式ガス画像機器の感度基準に適合していることも確認されています。
第三者機関は、フリアーシステムズのGシリーズとGFシリーズが付録Kに記載されている厳しいガス検知基準を満たしていることを確認しました:
- 毎時19gのメタン排出を検出。
- 29g/hrのn-ブタンまたは22g/hrのプロパンを検出。
- 風の穏やかな条件下(≤1m/秒)で、2mの視距離、5℃のデルタTで実施。