専門家が語ります:ガス光学イメージングを最大限に活用するためのヒント
メタン漏れの緩和をより迅速かつ容易にするために、どのような重要な技術が欠けているのでしょうか?
クレイグ・オニール著
OGIは、ガス漏れを発生源まで追跡する最も迅速で効率的な方法です。しかし、この技術を最大限に活用したいのであれば、その使い方を理解することが重要です。OGIの重要なポイントは、効率と損失製品の削減だけでなく、より重要なことは、会社の人員と資産の安全性を向上させることによって、コストを節約できることです。
技術としてのOGIは十分に進歩しているので、適切なトレーニングを受け、専門家から役立つヒントを得ることで、世界が大きく変わります。そこで、私が考える、現場での効率化に役立つ10のヒントをご紹介します。
1.
用途に合ったカメラをご用意ください。
用途によって必要なカメラは異なります。つまり、1台のカメラですべてのガスが見えるとは限らないため、どの種類のガスを扱っているかを理解する必要があります。たとえば、揮発性有機化合物 (VOC) と炭化水素用にフィルタリングされた OGI カメラでは、六フッ化硫黄 (SF6) は見えませんし、一酸化炭素 (CO) カメラでは冷媒は見えません。
さらに考慮すべき点は、どの程度の精度が必要か、どのような種類のデータを収集する必要があるかです。ガス検知用赤外線カメラの中には、微小なガス漏れを検知するため、スターリングマイクロクーラーを備えた高感度検出器を使用しているものもあります。フリアーシステムズの最新の冷却型カメラには、QOGIと呼ばれる定量測定機能があり、天然ガス漏れの大きさを記録することができます。
より大きなガス漏れや最高の感度を必要としない状況では、非冷却型OGIカメラをお勧めします。このカメラでもガスは正確に検出できますが、コストは低くなります。

SF6絶縁体の漏れ

圧力計からのメタン漏れ
ガス抜き中のタンクファームのOGI画像。OGIカメラは特定の波長にフィルタリングされているため、空などを背景にガスが見えます。このカメラは温度も検出できるため、タンクの充填ラインが画像に表示されています。
2.
環境を考慮してください。
ガス漏れを探す際に最も重要なことは、背景とガス漏れの間に十分なコントラストがあることを確認することです。そうしないと、カメラがガス漏れを視覚化し、その発生源を特定することが難しくなります。
アクティブガス検知技術(レーザーベースの後方散乱技術を使用)は、背景の反射面に依存しています。このため、高い位置にある部品を見たり、カメラを空に向けたりする場合には、大きな課題となります。
温度差(ΔT)が大きいほど検出しやすくなるため、ΔTを含む熱分析が簡単にできるカメラを使えば、光学式ガスイメージングが容易になります。
下の最初の画像は、デルタT(ΔT)チャレンジの領域が広いタンクを示しています。風でベントラインからガスが吹き飛ばされていなければ、検出できないはずです。2枚目の画像はFLIR Gx320によるΔT検査で、ΔTが十分でない特定のピクセルが強調表示され、オペレーターはすべてのコンポーネントを確実に検査できます。


3.
OGIには質的なものと量的なものがあります。
環境の変化や背景エネルギーの差や変動があるため、OGIカメラだけでは、漏水から漏出するガスの種類や量を特定することはできませんが、特別に設計されたソフトウェアを使用すれば、排出量を定量化することができます。しかし、特別に設計されたソフトウェアを使えば、排出ガスの定量化が可能です。しかし、FLIR Gシリーズの炭化水素カメラでは、ほとんどの炭化水素について、質量リーク率(lb/hまたはg/h)、体積リーク率(cc/minまたはl/min)、濃度(ppm x m)をカメラ内で即座に測定し、現場で定量化することができます。
右のFLIR Gシリーズは、メタンガスフレアの熱画像だけでなく、カメラ内定量的OGI(QOGI)と呼ばれる正確な漏えい率の測定値も表示します。

4.
カメラをフル活用してください。
OGIカメラの各機能(内蔵GPS、LCDタッチスクリーン、画像拡張機能など)の仕組みを学び、それを活用することが重要です。OGIカメラでも、小さな濃度のガスは見えにくいことがあります。高感度モード(HSM)は画像を向上させるので、小さな濃度のガスでも見ることができます。GPSタグ付けやロギングなどの表記機能は、作業員が正しい資産の修理を行うために重要であり、また、地域の規制を遵守するためにも役立ちます。LCDタッチスクリーンがカメラに統合されているため、データ入力やワンタッチレベル/スパンなどの主要機能を活用して、検査を効率化することが重要です。
天然ガス採掘から石油化学事業、発電に至るまで、フリアーシステムズのガス漏れ検知・修理(LDAR)プログラムにフリアーシステムズの光学式ガス画像を導入することで、年間1,000万ドル以上の製品損失を削減しています。
5.
温度測定は正しく。
多くのOGIカメラは温度校正されており、両用システムとなっています。現場全体の温度を測定して記録し、データをJPEGまたはビデオに保存できるため、工業保守検査に適しています。これらのカメラを使用して、高電圧や低電圧の機械設備や電気設備のホットスポットや電気的問題を検出したり、配管やオーブンなどの絶縁不良を探したりすることができます。
OGIカメラのサーモグラフィ機能は、ガス雲と背景の視覚的コントラスト(一般にデルタTと呼ばれます)を改善するのにも役立ちます。他のサーモグラフィアプリケーションとは異なり、検出対象(ガス)には視覚的な表現はありません。発光源の近くの雲の周囲温度と背景の間にわずかな放射コントラストを作り出すことによってのみ、雲を見ることができます。発光を可視化する鍵は、雲と背景の温度差(∆T)を単純化するカメラを利用することです。
6.
カメラの利点を活かして安全を確保しましょう。
ガス検知用赤外線カメラは、危険な場所や手の届きにくい場所(DTM(difficult-to-monitor)発生源としてよく知られている)の漏れをすばやく非接触で検知する方法です。OGIカメラは、数メートル先から小さな漏れを、数百メートル先から大きな漏れを検知するのに十分な感度を備えています。多くのOGIカメラは、HSMやワンタッチレベル/スパンなどの視覚的拡張機能を備えており、小規模または低濃度の漏れの検出を向上させることができます。カメラのレンズは現場で簡単に交換できるため、オペレーターはさまざまな使用ケースに合わせて検査の視点を簡単に調整することができます。
OGIを使用すると、安全な距離からガスの放出を検知することができるため、これを活用する必要があります。主な作業エリアの外側から、最初にエリアをスキャンし、目に見える大きなガス漏れがないかどうかを判断します。

その後、より近くに寄ったり、レンズを変えたりして、より特殊なスキャンを行うことができます。適切な安全装備を着用し、OGIカメラを付属のケースに収納し、持ち運ぶようにしてください。また、カメラのメンテナンスを怠らないことで、カメラ自体が安全上の危険にさらされることはありません。
7.
危険等級を理解してください。
多くの企業や産業は危険な環境で操業しており、ガス検知装置には独自の要件があります。
ゾーン2(クラス1、ディビジョン2)の環境で機器を使用する場合、そのエリアでの適合性が認証されていない限り、許可が必要になることがよくあります。炭化水素を検出し、ゾーン2(クラス1、ディビジョン2)の危険分類認定に適合するOGIカメラがあれば、オペレーターは火気使用許可証なしでカメラを使用できます。
さらに、高解像度の OGI カメラを使用すると、施設の周囲以外でも、危険区域に指定されていない安全なエリアから、重大で危険な漏れを確認できる場合があります。安全性を確保するための最も柔軟なソリューションとして、高解像度で危険場所認定を受けたカメラをご検討ください。

8.
ROIを追跡しましょう。
多くの場合、OGIカメラは初日で元が取れます。OGIカメラによる調査は、一般的に従来の漏水検知技術の9倍の速さで行われ、嗅覚性探知機では見逃す可能性のある漏水を発見するのに役立ちます。
OGIはまた、通常の操業中に実施できる非接触方式であるため、企業は操業停止によって収益を失うことはありません。さらに、漏れを早期に発見し、迅速に修理を行うことで、企業は罰金を回避し、企業のESG指標を満たすことで環境を改善することができます。OGIカメラのサーモグラフィ機能は、一般的にデルタTと呼ばれるガス雲と背景のコントラストを視覚的に改善するのにも役立ちます。他のサーモグラフィ・アプリケーションとは異なり、検出対象(ガス)には視覚的な表現はありません。発光源の近くの雲の周囲温度と背景の間にわずかな放射コントラストを作り出すことによってのみ、雲を見ることができます。発光を可視化する鍵は、雲と背景の温度差(∆T)を単純化するカメラを利用することです。
9.
ドキュメンテーションの鍵はコミュニケーションです。
LDARの専門家の多くは、社内の記録保持要件、修理プロセスの合理化、または規制に準拠するために、検出結果を文書化する必要があります。 サードパーティのLDARソフトウェアとワイヤレスで簡単に通信でき、統合されたクラウドストレージでファイルをシームレスに保存でき、さらにはルートベースの検出パスでオペレーターをガイドできるカメラを持つことは理想的です。 検査プロセスを合理化する統合技術を備えた適切なツールを持つことで、貴社は一歩先を行くことができます。
10.

正しいトレーニングを受けましょう。
OGIカメラの最も効果的な使用方法を学ぶことで、投資を最大限に活用することができます。Infrared Training Center.のようなISO認定機関によるトレーニングコースをご検討ください。
ITCは、「OGI基礎」と呼ばれる低コストのオンライントレーニングと、OGIの基本的な概念、検知に影響するパラメータ、調査実施手順、よくある間違い/ベストプラクティス、環境条件がガス漏れ検知にどのように影響するかなどをカバーする3日間の光ガスイメージング認定クラスを提供しています。トレーニングコース修了者には、OGI赤外線サーモグラフィ認定証、財布型IDカード、OGIサーモグラファーとして成功するための知識が授与されます。