규칙 및 규정: 최신 정보를 알고 계신가요?

메탄 배출을 감축시키기 위한 규정은 새로운 정보 아니지만, 최근 유럽과 미국에서는 광학 가스 이미징과 같은 기술에 더 많은 노력을 기울여야 합니다.

지난 여름, 미국 내무부는 인디언 및 연방 토지의 생산자들이 메탄 누출과 가스 손실을 방지하는 것을 목표로 하는 업데이트된 규정을 발표했습니다. 이 규정은 해당 지역의 가스 생산업체에 대한 규정을 현대화하여 미국 전역의 개인 및 기업 석유 생산업체에 대해 이미 시행 중인 규정과 동등한 수준으로 끌어올렸습니다.

동시에 유럽연합은 에너지 생산업체의 메탄 배출을 줄이기 위한 첫 번째 규정을 통과시켰습니다. 이 규정의 목표는 2030년까지 온실가스 배출량을 최소 55% 감축하기 위해 유럽 그린 딜과 REPowerEU에서 정한 기준을 충족하는 것이며, 메탄은 이산화탄소 다음으로 두 번째로 큰 기여를 하는 온실가스입니다. 유럽 전역의 화석 가스, 석유, 석탄 산업은 메탄 배출량을 적절히 측정, 모니터링, 보고, 검증하는 동시에 이를 줄이기 위한 조치를 취해야 합니다. 새로운 규정은 2027년 1월 이후에 발생하는 신규 수입 계약에 대해 EU 역외 지역에도 적용됩니다.

이러한 모든 새로운 규정으로 인해 에너지 회사는 가스 누출을 신속하게 찾아내고 정기적으로 정기 검사를 수행할 수 있어야 할 필요성이 더욱 커졌습니다. 입력: 광학 가스 이미징.

"광학 가스 이미징은 사업자가 규제 요건을 충족할 수 있도록 지원하는 데 중요한 역할을 합니다."라고 FLIR 광학 가스 이미징 사업부의 사업 개발 담당 이사인 크레이그 오닐은 설명합니다. "하지만 그 이상입니다. 누출 감지 및 수리(LDAR)에 OGI를 사용하면 석유 및 가스 산업의 안전성을 향상시키고 비용을 절감할 수 있습니다."

텔레다인 테크놀로지스의 자회사인 FLIR는 눈에 보이지 않는 가스 누출을 표시하고 기록할 수 있는 최초의 상업용 카메라를 개발했습니다.

EU 규정 설명

새로운 규정에 따라 유럽의 화석 가스, 석유 및 석탄 산업은 최고 수준의 모니터링 표준을 사용하여 메탄 배출량을 측정, 모니터링, 보고 및 검증해야 합니다. 또한 이러한 배출량을 줄이기 위한 조치를 취해야 합니다. 이 규정에 따라 EU의 가스, 석유, 석탄 사업자는 피할 수 있는 일상적인 플레어링을 중단하고 비상사태, 기술적 고장 또는 안전을 위해 필요한 경우에만 플레어링과 배출을 허용해야 합니다.

유럽은 화석 에너지의 상당 부분을 수입하기 때문에 이 규정은 수입 화석 연료의 메탄 배출량을 줄이는 데도 도움이 될 것입니다. 시간이 지남에 따라 수출업체가 EU 사업자와 동일한 모니터링, 보고 및 검증 기준을 점진적으로 충족하도록 더 엄격한 요건이 도입될 것입니다.

FLIR는 2005년에 상업용 광학 가스 카메라(OGI)를 최초로 출시했습니다. 눈에 보이지 않는 메탄 배출을 찾아내는 이 카메라의 탁월한 성능 덕분에 미국 환경 보호국은 누출 감지 및 수리를 위해 OGI 카메라를 사용하는 규정을 제정했습니다.

미국의 확장된 규정

내무부가 5월에 발표한 규정은 석유 및 가스 회사들이 낭비적인 관행을 피하고 누출을 수정하도록 요구함으로써 책임을 지게 하고, 천연가스 낭비를 더 잘 설명할 수 있는 최신 기술과 관행을 활용하도록 하는 것을 목표로 합니다.

연방 및 인도 석유 및 가스 임대 운영자는 메탄 LDAR에 대한 현행 기준을 준수하는 등 추출 과정에서 천연가스 낭비를 방지하기 위한 합리적인 조치를 취해야 합니다. 또한 배기 및 플레어링으로 인한 메탄 배출을 줄여야 합니다.

이러한 가스 생산업체가 따라야 할 최신 표준 중에는 2021년과 2022년에 각각 도입된 이전 초안과 보완 규정을 명문화한 EPA의 최종 메탄 LDAR 규칙이 있습니다.

이번 판결은 미국 연방 정부가 지구 온난화에 기여하는 메탄 및 기타 온실가스 배출을 규제하는 방식에 있어 중대한 변화의 정점을 찍었습니다. EPA는 새로운 규정이 메탄 배출량을 예상치보다 80% 가까이 낮출 것으로 예상하며, 이를 통해 "2024년부터 2038년까지 약 5,800만 톤의 메탄 배출을 방지할 수 있을 것"이라고 전망합니다.

특히 관심을 끄는 부분은 일반적으로 신규 배출원 성능 기준(NSPS) OOOOb 및 배출 지침(EG) OOOOc라고 하는 하위 항목입니다. 이러한 업데이트는 광학 가스 이미징(OGI)을 최상의 배출 감축 시스템(BSER)으로 처음 확립한 OOOOa로 알려진 2015년 규정에 추가된 내용입니다.

부록 K의 도입으로 업계는 이제 현장에서 OGI 카메라를 사용하는 방법에 대한 간소화된 지침을 갖게 되었습니다. 그동안 EPA는 운영자가 아닌 모니터링에 사용되는 기술에 초점을 맞춰왔기 때문에 이는 중요한 변화를 의미합니다. 즉, 이 규칙은 기술의 기능뿐만 아니라 운영자의 교육, 감사, 일상 절차 및 사용 사례에 중점을 두고 있습니다. 이러한 이유로 일부 조직에서는 이 규칙이 지나치게 엄격하고 OGI 사용자에게 부담을 주며 앞서 언급한 방법 21 표준에 비해 OGI의 효율성을 제한한다고 느낄 수 있습니다.

OGI를 처음 사용하시나요? 광학 가스 이미징의 과학에 대해 알아보세요

기사 읽기

인증된 규정 준수

FLIR는 탄화수소, VOC 및 메탄 가스 감지용으로 설계된 Gx320, Gx620, G620, GFx320, GF320, GF620, GF300 및 G300a 등의 카메라가 유럽 의회 및 에너지 부문 메탄 배출 감축 위원회와 개정된 규정 (EU) 2019/942, 광학 가스 화상 장비의 14조 감도 표준에 부합하는 것으로 독립적인 테스트를 통해 입증되었다고 발표하게 된 것을 자랑스럽게 발표했습니다. 국립 물리 연구소(NPL)는 테스트를 통해 탄화수소, VOC, 메탄 감지를 위한 FLIR G 및 GF 시리즈 광학 가스 화상 카메라가 두 표준 모두에서 1/4인치 직경의 구멍에서 60g/hr 이하의 유량으로 10,000ppm의 농도에서 메탄 절반/프로판 절반의 가스를 이미징할 수 있음을 확인했습니다. 또한 최소 감지 한계와 최소 누출 임계값이 17g/시간으로 정의된 유형 1 누출을 정량화할 수 있습니다.

또한, 이러한 FLIR 카메라는 독립적인 테스트를 거쳐 광학 가스 화상 장비에 대한 EPA의 NSPS 40 CFR 파트 60, 하위 파트 OOOOa 및 하위 파트 OOOOb 감도 표준을 모두 준수하는 것으로 확인되었으며, 광학 가스 화상 장비에 대한 EPA의 40 CFR 파트 60 부록 K 감도 표준에도 부합하는 것으로 확인되었습니다.

독립적인 제3자 기관에서 FLIR G 및 GF 시리즈 카메라가 부록 K의 엄격한 가스 감지 기준을 충족함을 확인했습니다:

  • 시간당 19g의 속도로 메탄 배출을 감지합니다.
  • 시간당 29g의 n-부탄 배출량 또는 시간당 22g의 프로판 배출량을 감지합니다.
  • 잔잔한 바람 조건(초당 1m 이하)에서 델타-T가 5°C인 2m의 시야 거리에서 수행합니다.

FLIR는 자사의 광학 가스 화상 카메라가 EU 및 미국 환경보호청(EPA)의 OOOOa, OOOOb 및 부록 K에 명시된 규정을 충족함을 인증 받았습니다. 아래에서 인증서를 다운로드하세요.

EU 인증
미국 인증