早期火灾探测系统帮助制造商避免代价高昂的问题
仅在美国,每天就有两百起工作场所火灾1 ,损坏基础设施,危及生命,每年给美国企业造成的损失超过 3280 亿美元。
这些火灾造成的后果包括基础设施损坏、生命危险和重要资产损失。那么,企业如何保护工人和财产免受这些破坏性影响呢?
在工业环境中,热量积聚是不可避免的。无论是机械、电气、化学、环境原因,还是与可燃粉尘或废料等挥发性物质有关,任何生产设施都可能发生热量积聚并引发火灾。

大多数消防系统的设计目的都是在火灾发生时将其控制住,如果消防人员不能及时赶到火场,设施就很容易遭受重大损失。
一个能让公司避免火灾或阻止火灾发生的系统可以挽救生命、节省资金并防止停机。
借助热传感器灭火
许多公司通过安装固定式红外热像仪来监控电气系统、电机和易燃材料,从而保护其资产。
这些摄像头可以观察温度的上升,在目标燃烧之前捕捉到上升的热量。
由于红外热像仪依靠的是红外线而非可见光,因此无论白天还是黑夜,无论光照条件如何,这些热像仪都能提供覆盖范围。

带有云台功能的自动红外热像仪可监测潜在的热积聚迹象。
电子数据交换的优势
真正的早期火灾探测(EFD)提供的不仅仅是热点的热图像。 这些重要的热传感器系统可提供快速的温度数据更新,在热量飙升到危险程度时触发警报,使公司能够保护材料或关闭可能导致或蔓延火灾的设备。最直观、最智能的系统可以识别模式,甚至预测火灾即将发生。
EFD 系统可配置为在达到或超过预设阈值时触发。这种适应性非常重要,因为几乎每个设施和环境的担忧原因都不尽相同。许多此类系统还可以将地点、材料、人员和车辆的环境热辐射率考虑在内,以避免过早触发警报。
任何部门都无法避免火灾
例如,位于英国约克郡的肉类生产商Dovecote Park的生产车间全天候使用机械设备,这增加了发生火灾的风险。为了降低这种风险,他们投资采用了 FLIR 的 EFD 技术,在主要生产车间的屋顶空隙处安装了多个固定式红外热像仪。
所有关键设备,包括电机、水泵、配电柜和配电板,都安装在屋顶空隙中,使其与食品级工厂地面分开,但仍然足够靠近,以便为下面的机器提供有效的动力。

为了减轻对这些机器热量积聚的担忧,Dovecote Park投资采用了FLIR的EFD技术,并与FLIR合作伙伴Business Insight 3(Bi3)和系统集成商WRS Solutions合作、在屋顶空隙中安装了 30 多台FLIR FH 系列 R 热像仪。
概念验证
除了防止物理损坏和业务损失,这些摄像机还能保护品牌声誉,尤其是在食品生产等竞争激烈的市场。通过积极主动地进行设备维护,企业可以避免代价高昂的中断。
例如,Dovecote 公园仅在一年内就利用热成像系统避免了两起潜在事故。一次是电机轴承开始过热,另一次是蒸汽管道破裂。FLIR 热像仪发现了这两起事故,避免了大面积损坏和停工,同时确保了工人的安全。
总之,投资使用红外热像仪和固定式红外热像仪进行早期火灾探测,是保障基础设施、保护生命和保持业务连续性的一种经济有效的方法。

通过 FLIR 热 EFD 解决方案发现故障断路器。
进一步了解 Dovecote Park、Business Insight 3 (Bi3),以及 WRS Solutions。.
1 根据美国职业安全与健康管理局的资料