专家之言:防止大规模能源损失的技巧
为什么制造工厂不能忽视早期空气泄漏检测?
罗伯-米尔纳
没有哪个企业愿意亏损,但这正是许多制造商每天都在不知不觉中做的事情,而且规模惊人。多达 30% 的压缩空气系统能耗都是由于漏气造成的。这是一个惊人的能源损耗量,而低效机器的运行成本更是雪上加霜。
这些数据来自美国能源部 2014 年的一项大型研究,为各地的能源密集型产业描绘了一幅令人沮丧的图景。在成本攀升、通胀达到顶峰、劳动力短缺以及许多国际供应链存在不确定性的大环境下,企业怎能忽视如此重大的开支?
空气流失的累积成本
让我们看看这些数字。
假设每年空气损失最少为 10%,最多为 30%,那么一家典型的制造公司每年将损失 10,000 至 60,000 美元。请记住,泄漏未被发现的时间越长,泄漏就越有可能扩大、恶化,并进一步加剧空气损失和能源浪费。
此外,设备的额外磨损也增加了维护成本,并提高了更换设备的资本成本。
对于制造商来说,幸运的是,现在有了一种强大而精确的预防措施,可以从根本上杜绝这种代价高昂的压缩空气泄漏:声学成像。

压缩空气损耗
潜在每年总成本
查看压缩空气泄漏
传统上,技术人员依靠低技术含量的方法,如肥皂泡测试(在所有配件上涂抹肥皂水并寻找气泡)或损坏密封的可见检查来查找漏气点。更先进的方法是压力衰减测试;但即便如此,维修人员也必须等待问题恶化后才能找到漏气点。与此同时,公司还要继续为漏气付出高昂的能源成本。
声学成像仪提供了一种截然不同的方法:它们采用高规格的听觉和超声波麦克风,即使在嘈杂的环境中也能发现漏气现象。
从根本上说,任何使用压缩空气或压缩气体的工厂都可以利用这项技术快速、准确地查找泄漏点;这将节省资金、降低能耗,同时还能显著减少工厂的碳足迹。

FLIR Si2-Pro 声学成像摄像机观察到的压缩空气泄漏。

如何检测压缩空气泄漏
请看 FLIR Si-Series 声学成像仪:这些设备配有 124 个麦克风,可产生精确的声学图像,在可视场景上显示超声波信息,十分清晰。操作员不仅能立即准确获知泄漏位置,还能获知泄漏的严重程度、建议采取的补救措施,甚至还能获知如果不加处理的预计成本,这样就能轻松向上级报告问题,并获得批准进行维修。
清晰简洁的交付结果是声学成像仪如此有用的原因之一,而且其重量不到 3 磅,是能源密集型行业的强大的问题解决工具。
检测电网局部放电
生产设施的另一个基本要素是局部放电。拥有自己的中压变电站的设施必须领先于潜在的故障,尽快发现劣化迹象。包括FLIR Si2-Pro在内的许多声学成像仪均可检测局部放电和空气泄漏,而且准确度极高。拥有这样一台两用型热像仪,可确保所有必要的维护工作都能按需进行。
考虑到有计划的维护比无计划的维护成本要低得多,特别是它可以安排维护活动,最大限度地减少必要的停机时间。

比方说,一条输电线路出现问题,需要进行紧急维护;仅为解决一个孤立的问题,就可能动辄花费数十万美元或欧元。
如果按照普遍接受的共识,有计划地进行这项工作所需的费用通常不到这笔费用的四分之一,从而可以节省大量资金。
无需培训即可查找压缩空气泄漏和局部放电
FLIR 声学成像技术的优点在于操作时几乎不需要培训。我从事这一行业已有 23 年,这是我迄今为止使用过的最简单的产品。它非常直观,只需几分钟就能熟悉用户界面。超大的触摸屏特别易于浏览和解释,读数显示非常清晰。
总之...
FLIR Si-系列声学成像仪的使用非常简单,只需将声学成像仪对准设施周围,124 个单独的麦克风就会协同工作,对声源进行三角定位。然后,设备将声音图像叠加到场景的视觉图像上,这样操作员就能清楚地看到问题所在。该摄像头利用精辟的人工智能来区分压缩空气泄漏或部分放电,将它们的提示音与任何传统上会妨碍读数的背景噪声区分开来。
想象一下:没有失真,没有干扰,只有精确的读数,直观地指出问题所在,并确定泄漏的大小和每年的估计成本。这是一款非常智能和直观的设备,擅长发现以前无法检测到的漏气点,为降低运营成本和简化维护工作提供了巨大的空间。
声学成像仪通常只需两个月就能收回成本,如果您在能源密集型环境中工作,那么声学成像仪是您不能不投资的工具。