早期火災検知システムは、 製造業者がコストのかかる問題を回避するのに役立ちます。
米国だけでも毎日 200 件の職場火災が発生し1 、インフラに損害を与え、人命を危険にさらし、米国企業の年間コストは 3,280 億ドルを超えています。
このような火災がもたらす影響には、インフラの損傷、人命の危険、重要資産の損失などがあります。では、このような壊滅的な影響から労働者と財産の両方を守るにはどうすればよいのでしょうか。
産業環境では、熱の蓄積は避けられません。その原因が機械的、電気的、化学的、環境的、あるいは可燃性の粉塵や廃棄物のような揮発性物質によるものであれ、どのような製造施設でも熱の蓄積が発生し、火災を引き起こす可能性があります。

ほとんどの消防設備は、火災が発生するとそれを封じ込めるように設計されているため、消防隊員が炎に間に合わなかった場合、施設は大きな被害を受ける可能性があります。
火災を回避したり、未然に防いだりするシステムは、人命救助、コスト削減、ダウンタイムの防止に役立ちます。
サーマルセンサによる火災対策
多くの企業は、電気系統、モーター、可燃物を監視するために固定型赤外線カメラを設置して資産を保護しています。
これらのカメラは温度上昇を監視し、ターゲットが燃焼する前に上昇する熱をキャッチします。
赤外線サーマルカメラは可視光ではなく赤外線を利用するため、昼夜を問わず、照明条件に関係なく監視が可能です。

パン・チルト機能付きの自動サーモグラフィは、熱蓄積の兆候を監視します。
EFDの利点
真の早期火災検知(EFD)が提供するのは、ホットスポットの熱画像だけではありません。 これらの重要な温度センサーシステムは、温度が危険なほど急上昇したときにアラームを作動させることができる迅速な温度データの更新を提供し、企業は火災を引き起こしたり拡大させたりする可能性のある材料を保護したり、機器の電源を切ったりすることができます。最も直感的でインテリジェントなシステムは、パターンを特定し、火災の発火を予測することさえできます。
EFDシステムは、あらかじめ設定されたしきい値に達するか、それを超えると作動するように設定することができます。このような適応性は、ほとんどすべての施設や環境で懸念される原因が異なるため重要です。これらのシステムの多くは、アラームの早期解除を避けるために、設置場所、材料、人員、車両の周囲の熱放射率を考慮することもできます。
火のないところに煙は立たない
例えば、英国ヨークシャーにある食肉生産者Dovecote Park社の生産ホールでは、火災事故のリスクを高める機械が24時間365日稼働しています。このリスクを軽減するため、同社はフリアーシステムズのEFD技術に投資し、主要生産ホールの屋根の空洞に複数の固定式サーモグラフィを設置しました。
モーター、ポンプ、電気キャビネット、分電盤など、重要な機器はすべてルーフボイドに設置され、食品用工場のフロアとは切り離されていますが、下の機械に効率的に電力を供給するのに十分な距離にあります。

Dovecote Parkは、この機械による発熱の懸念を軽減するため、フリアーシステムズのEFD技術に投資し、フリアーシステムズのパートナーであるBusiness Insight 3(Bi3)と協力しました、およびシステムインテグレーターのWRS Solutionsと協力して、30台以上のFLIR FHシリーズRカメラを屋根の空洞に設置しました。
概念実証
これらのカメラは、物理的な損傷やビジネス上の損失を防ぐだけでなく、特に食品製造のような競争の激しい市場では、ブランドの評判を保護します。機器のメンテナンスを積極的に行うことで、企業はコストのかかる混乱を避けることができます。
例えば、Dovecote Parkでは、赤外線サーモグラフィを導入したおかげで、1年間で2件の事故を回避することができました。1件はモーターのベアリングがオーバーヒートし始めたというもので、もう1件は蒸気パイプが破損したというものでした。どちらの事故もフリアーシステムズの赤外線サーマルカメラが検知したため、作業員の安全を確保しながら、甚大な被害や作業の中断を防ぐことができました。
まとめると、赤外線サーマルカメラや固定式赤外線カメラを使った早期火災検知への投資は、インフラを守り、人命を守り、事業継続を維持するための費用対効果の高い方法です。

フリアーシステムズのサーマルEFDソリューションで発見されたサーキットブレーカーの故障。
Dovecote Park、Business Insight 3 (Bi3)、WRS Solutions.
1 米国労働安全衛生局によると。