조기 화재 감지 시스템으로 제조업체의 막대한 피해를 예방할 수 있도록 지원
미국에서만 매일 200건의 산업 화재가 발생하여1 인프라를 손상시키고 생명을 위협하며 연간 3280억 달러 이상의 비용을 미국 기업이 부담하고 있습니다.
이러한 화재의 결과에는 인프라 손상, 인명 피해, 중요 자산 손실이 포함됩니다. 그렇다면 기업은 이러한 파괴적인 영향으로부터 근로자와 재산을 모두 보호할 수 있는 방법은 무엇일까요?
산업 환경에서는 열 축적을 피할 수 없습니다. 원인이 기계, 전기, 화학, 환경 또는 가연성 먼지나 폐기물과 같은 휘발성 물질과 관련된 것이든 모든 제조 시설에서 열 축적이 발생하고 화재를 일으킬 가능성이 있습니다.

대부분의 소방 시스템은 일단 화재가 발생하면 이를 억제하도록 설계되어 있어 소방 대원이 제때 화염에 도달하지 못하면 시설에 큰 피해가 발생할 수 있습니다.
기업이 화재를 예방하거나 화재가 발생하기 전에 막을 수 있는 시스템은 인명을 구하고 비용을 절감하며 가동 중단을 방지할 수 있습니다.
열 센서의 도움으로 화재에 대처하기
많은 기업이 고정형 열화상 카메라를 설치하여 전기 시스템, 모터, 인화성 물질을 모니터링함으로써 자산을 보호하고 있습니다.
이 카메라는 온도 상승을 감시하여 목표물이 연소하기 전에 상승하는 열을 포착합니다.
열화상 카메라는 가시광선 대신 적외선을 사용하기 때문에 조명 조건에 관계없이 주야간 모두 커버할 수 있습니다.

팬-틸트 기능이 있는 자동 열화상 카메라가 열이 축적될 가능성이 있는 징후를 모니터링합니다.
EFD의 장점
진정한 조기 화재 감지(EFD)는 핫스팟의 열화상 이미지 이상의 기능을 제공합니다. 이 중요한 열 센서 시스템은 온도 데이터가 빠르게 업데이트되어 열이 위험할 정도로 치솟을 때 경보를 발동할 수 있으므로 기업은 자재를 보호하거나 화재를 일으키거나 확산시킬 수 있는 장비를 끌 수 있습니다. 가장 직관적이고 지능적인 시스템은 패턴을 식별하고 화재가 곧 발화할 것임을 예측할 수도 있습니다.
사전 설정된 임계값에 도달하거나 초과하면 EFD 시스템이 트리거되도록 구성할 수 있습니다. 거의 모든 시설과 환경마다 우려되는 원인이 다르기 때문에 이러한 적응성은 중요합니다. 또한 이러한 시스템 중 상당수는 위치, 자재, 인력, 차량의 주변 열 방출량을 고려하여 조기에 경보가 발령되지 않도록 할 수 있습니다.
화재 위험에서 완전히 자유로운 산업은 없습니다.
예를 들어, 영국 요크셔에 위치한 육류 생산업체 도브코트 파크의 생산 공장은 화재 사고의 위험을 높이는 기계를 24시간 연중무휴로 가동하고 있습니다. 이 회사는 이를 완화하기 위해 FLIR의 EFD 기술에 투자하여 주요 생산 홀의 지붕 빈 공간에 여러 대의 고정식 열화상 카메라를 설치했습니다.
모터, 펌프, 전기 캐비닛, 배전반을 비롯한 모든 중요 장치는 식품 등급의 공장 바닥과 분리되어 있으면서도 아래 기계에 효율적으로 전력을 공급할 수 있도록 지붕 빈 공간에 설치됩니다.

이 기계의 열 축적에 대한 우려를 줄이기 위해, 도브코트 파크는 FLIR 파트너인 비즈니스 인사이트 3(Bi3)와 협력하여 FLIR의 EFD 기술에 투자했습니다, 그리고 시스템 통합 업체인 WRS Solutions와 협력하여 지붕 빈 공간에 30대가 넘는 FLIR FH-Series R 카메라를 설치했습니다.
개념 증명
이러한 카메라는 물리적 손상과 비즈니스 손실을 방지하는 것 외에도 특히 식품 생산과 같은 경쟁이 치열한 시장에서 브랜드의 평판을 보호합니다. 장비 유지보수에 선제적으로 대응함으로써 기업은 비용이 많이 드는 운영 중단을 방지할 수 있습니다.
예를 들어, 도브코트 파크는 열화상 시스템 덕분에 한 해에만 두 건의 잠재적 사고를 피할 수 있었습니다. 한 번은 모터 베어링이 과열되기 시작한 사고였고, 다른 한 번은 증기 파이프가 고장난 사고였습니다. FLIR 카메라는 이 두 가지 사고를 모두 포착하여 막대한 피해와 작업 중단을 방지하는 동시에 작업자의 안전을 보장해 주었습니다.
요약하면, 열화상 및 고정형 열화상 카메라를 사용하여 화재를 조기에 감지하는 데 투자하는 것은 인프라를 보호하고 생명을 보호하며 비즈니스 연속성을 유지하는 비용 효율적인 방법입니다.

FLIR 열화상 EFD 솔루션으로 고장난 회로 차단기를 발견했습니다.
도브코트 파크, 비즈니스 인사이트 3(Bi3) 및 WRS 솔루션.
1 미국 산업안전보건청에 따르면