전문가가 알려드립니다: 대규모 에너지 손실 방지를 위한 팁
제조 공장에서 조기 공기 누출 감지를 간과해서는 안 되는 이유.
By Rob Milner
어떤 기업도 손실을 의도하지는 않지만, 많은 제조업체가 자신도 모르게 매일 놀라운 규모로 손실을 보고 있습니다. 압축 공기 시스템에서 사용되는 에너지의 30%가 공기 누출로 인해 손실됩니다. 이는 엄청난 양의 에너지가 손실되는 것이며, 비효율적인 기계 운영 비용까지 더하면 그 손실은 더욱 커집니다.
미국 에너지부에서 2014년에 실시한 대규모 연구에서 나온 이 수치는 전 세계 에너지 집약적 산업에 대한 겸허한 그림을 보여줍니다. 비용 상승, 인플레이션, 인력 부족, 많은 국제 공급망의 불확실성 속에서 어떻게 기업이 이러한 막대한 지출을 간과할 수 있을까요?
누적되는 공기 손실 비용
수치를 살펴봅시다.
연간 최소 10%에서 최대 30%의 공기 손실이 발생한다고 가정하면 일반적인 제조 기업은 연간 $10,000에서 $60,000 사이의 손실을 입게 됩니다. 누출이 감지되지 않는 시간이 길어질수록 공기 손실이 확대되고 악화되며 공기 손실과 에너지 낭비가 더욱 커질 가능성이 높다는 점을 명심하세요.
여기에 장비의 추가 마모로 인한 유지보수 비용 증가와 교체 비용 증가를 더하면 공기만 놓고 보면 투자 대비 손실이 엄청나게 커집니다.
다행히도 제조업체에는 이제 이러한 비용이 많이 드는 압축 공기 누출을 막을 수 있는 강력하고 정밀한 예방 조치인 음향 이미징이 있습니다.

압축 공기 손실
연간 잠재적 총 비용
압축 공기 누출을 실시간으로 감지
기존에는 기술자들이 공기 누출을 찾기 위해 비눗방울 테스트(모든 피팅에 비눗물을 뿌리고 거품을 찾는 방법)나 씰 손상 여부를 육안으로 검사하는 등 저기술적인 방법에 의존했습니다. 보다 진보된 접근 방식은 압력 붕괴 테스트이지만, 이 경우에도 유지보수 담당자는 누출을 발견하기 전에 문제가 악화될 때까지 기다려야 합니다. 그 사이 회사는 높은 에너지 비용으로 누출에 대한 비용을 계속 지불하고 있습니다.
음향 이미징 카메라는 고사양의 청각 및 초음파 마이크를 사용하여 시끄러운 환경에서도 공기 누출을 포착할 수 있는 매우 다른 접근 방식을 제공합니다.
기본적으로 압축 공기 또는 압축 가스를 사용하는 모든 공장에서 이 기술을 사용하여 누출을 빠르고 정확하게 찾아낼 수 있으며, 비용을 절감하고 에너지 사용량을 줄이는 동시에 시설의 탄소 발자국을 측정 가능하게 줄일 수 있습니다.

FLIR Si2-Pro 음향 이미징 카메라로 시각화한 압축 공기 누출.

압축 공기 누출 감지 방법
거창한 약속이긴 하지만, 그 약속은 반드시 지켜집니다. FLIR Si-시리즈 음향 카메라: 이 장치는 정밀한 음향 이미지를 생성하는 124개의 마이크를 탑재하여 시각 장면 위에 초음파 정보를 표시하여 선명하게 볼 수 있도록 해줍니다. 운영자는 누출 위치뿐만 아니라 누출의 심각성, 문제 해결을 위해 제안된 조치, 방치할 경우 예상 비용까지 정확하고 즉각적으로 알 수 있으므로 문제를 상부에 보고하고 수리를 위한 승인을 받는 것이 간단합니다.
선명하고 간결한 결과물은 음향 이미징 카메라가 매우 유용한 이유 중 하나이며, 3파운드 미만의 무게로 에너지 집약적인 산업에서 간과할 수 없는 강력한 문제 해결사입니다.
전력망의 부분 방전 감지
제조 시설의 또 다른 필수 요소는 부분 방전입니다. 자체 고압 변전소가 있는 시설은 잠재적인 고장에 대비하여 가능한 한 빨리 성능 저하 징후를 찾아내야 합니다. FLIR Si2-Pro를 포함한 많은 음향 이미징 카메라는 부분 방전뿐만 아니라 공기 누출도 감지하도록 설계되어 있으며, 놀라운 정확도로 이를 감지할 수 있습니다. 이와 같은 이중 용도의 카메라를 사용하면 모든 필수 유지보수를 필요에 따라 정확하게 수행할 수 있습니다.
특히 계획된 유지보수는 활동을 예약하고 필요한 다운타임을 최소화할 수 있으므로 계획되지 않은 유지보수보다 훨씬 저렴하다는 점을 고려하세요.

하나의 송전선로에 긴급 유지보수가 필요한 문제가 발생했다고 가정해 보겠습니다. 고립된 문제 하나를 해결하는 데만 수십만 달러 또는 유로의 비용이 들 수 있습니다.
일반적으로 통용되는 통념에 따르면, 일반적으로 계획된 방식으로 수행하면 그 비용의 4분의 1도 안 되는 비용이 들기 때문에 엄청난 비용을 절감할 수 있습니다.
교육 없이도 압축 공기 누출 및 부분 방전 찾기
FLIR 음향 이미징의 장점은 실제로 작동하는 데 필요한 교육이 거의 필요하지 않다는 점입니다. 저는 23년 동안 이 업계에 종사해 왔지만, 지금까지 사용해 본 제품 중 가장 간단한 제품입니다. 매우 직관적이며 사용자 인터페이스에 익숙해지는 데 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 매우 큰 터치스크린은 특히 탐색하고 해석하기 쉬우며 판독값이 매우 선명하게 표시됩니다.
결론적으로...
FLIR Si-시리즈 카메라가 얼마나 사용하기 쉬운지 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 시설 주변에 음향 이미징 카메라를 비추기만 하면, 124개의 개별 마이크가 함께 작동하여 소리의 출처를 삼각 측량합니다. 그런 다음 이 장치는 현장의 시각적 이미지 위에 사운드 이미지를 겹쳐서 표시하므로 운영자는 문제가 있는 위치를 확실하게 파악할 수 있습니다. 카메라는 통찰력 있는 인공 지능을 사용하여 압축 공기 누출 또는 부분 방전을 구별하고, 일반적으로 판독을 방해하는 배경 소음과 구별합니다.
왜곡이나 방해 요소 없이 정확한 판독값을 통해 시각적으로 문제를 정확히 찾아내고 누출 규모와 연간 예상 비용을 파악할 수 있습니다. 놀랍도록 지능적이고 직관적인 이 장비는 이전에는 감지할 수 없었던 공기 누출을 발견하는 데 탁월하며, 운영 비용을 절감하고 불가피한 유지보수를 간소화할 수 있는 엄청난 범위를 제공합니다.
보통 2개월이면 투자 비용을 회수할 수 있는 음향 이미징 카메라는 에너지 집약적인 환경에서 작업하는 경우 투자하지 않을 수 없는 도구입니다.