제조 시설용 보안 솔루션
하역장, 고압 변전소 및 주변 지역과 같은 자산을 보호하는 것은 제조업체에게 매우 중요합니다. 올바른 보안 솔루션을 갖추면 안전을 보장하고 배송을 보호하며 비용을 절감할 수 있습니다.
현대적이고 정교한 보안 솔루션에는 CCTV 카메라와 정기적인 경비원 순찰 이상의 것이 필요합니다. 제조업체는 다양한 유형의 카메라와 전문 관리 소프트웨어를 결합하여 복잡한 현장을 계층화된 방식으로 모니터링하고 완벽한 상황 인식을 제공하는 미래 지향적인 시스템을 찾고 있습니다.


기술을 레이어링하는 주된 이유는 제조 환경을 보호하기가 매우 어려울 수 있기 때문입니다.
CCTV 카메라는 복도, 창고, 주요 출입구를 쉽게 모니터링할 수 있지만, 외부에서도 동일한 수준의 보안을 제공하려면 보안 전문가에게 어려움이 따릅니다.
예를 들어, 시설의 고압 변전소는 운영에 매우 중요하며 보안이 침해되면 가동이 중단되고 생산이 지연될 수 있습니다. 하지만 변전소는 네트워크 연결이 제한적이고 조명이 부족한 경우가 많습니다. 통합업체가 설치하는 모든 보안 시스템은 내부 보안 감사를 통과하고 전력 신뢰성 및 안전 표준을 준수해야 합니다.
이러한 장애물을 극복하면 보안 비용이 증가하여 제조업체는 보안에 얼마나 투자할지, 어디에 보안을 구현할지 어려운 결정을 내려야 할 수 있습니다.
완벽한 보안 커버리지를 제공하는 레이어링 기술
통합된 다계층 기술은 기업에게 제조 시설 안팎에서 일어나는 일에 대한 진정한 비전을 제공합니다.
이 접근 방식의 핵심은 고정식 또는 팬-틸트-줌 열화상 카메라입니다. 열화상 카메라는 적외선 스펙트럼의 빛을 이용해 이미지를 생성하므로 저조도나 야간 환경에서도 '볼 수' 있습니다. 다음 레이어는 레이더로 모든 날씨에서 움직임을 감지할 수 있으며, 마지막으로 실화상 카메라는 추가적인 포렌식 데이터를 제공할 수 있습니다.
이러한 시스템은 운영자에게 의사 결정에 필요한 실시간 정보를 제공하는 관리 소프트웨어로 제어할 수 있습니다. 일부 열상 카메라는 움직임을 감지할 때마다 알람을 전송하는 최첨단 분석 기능도 갖추고 있습니다.
궁극적으로 다계층 보안 솔루션을 통해 제조업체는 보안 순찰이 자체적으로 할 수 있는 것보다 더 많은 것을 보고 감지하여 효율적으로 운영할 수 있습니다.
FLIR의 장점
FLIR 보안 제품은 열화상, 실화상, 레이더 감지는 물론, 영상 관리 솔루션(VMS)을 위한 다양한 옵션을 통해 상황 인식을 보안에 유리하게 전환할 수 있는 비전을 제공합니다. 모든 FLIR 카메라는 통합 VMS 및 모든 주요 VMS와 원활하게 작동하도록 설계되어 탁월한 사용자 경험을 제공합니다. 또한, FLIR는 모든 카메라와 레코더가 엄격한 사이버 보안 프로토콜을 준수하고 NDAA를 준수함을 인증합니다.
전략적인 연중무휴 침입 탐지 솔루션은 필요에 따라 확장할 수 있으므로 모든 산업에서 위협을 정확하게 탐지, 확인, 대응 및 보고할 수 있습니다.