专家视角
按照NFPA 70B开展电气检查的优势:高于合规标准
作者:约翰-古尔德
“诚信就是即使无人监督,仍坚持做正确的事。”
作家C.S.Lewis的这句话在维护领域尤为贴切——无人监督时,我们是否在用正确的方式保护资产和员工?没有对措施和活动作出明确要求或强制规定时又如何?
在电气维护中,符合标准对保障安全和效率至关重要。美国消防协会的NFPA 70B作为现行标准,为电气设备维护提供了一个完善的框架。合规固然重要,但遵循NFPA 70B的益处远不止满足法规要求。本文将探讨电气维护的最佳实践,重点涵盖安全性、新手热像师的职责以及预防性维护的整体改进。
通过最佳实践增强安全性
安全是电气维护的重中之重。NFPA 70B提供了识别和降低电气设备相关风险的系统性方案。遵循该标准可显著减少设施内电气故障和事故的发生概率。
下面我们就来探讨几项关键安全措施。

1.
定期检查和测试
对电气系统进行例行检查和测试,有助于及时识别出尚未恶化的潜在问题。这种主动方案能够确保设备安全高效运行。即使不考虑NFPA 70B的要求,制定完善的检查、记录及潜在故障识别计划也能确保设备以理想状态运行,减少意外停机和安全相关事故的风险。

2.
锁定/标签流程
实施锁定/标签流程可防止设备在维护期间意外通电,保护工作人员免受电气危害。
规范检查的难点在于如何获取必要的关键信息;设备必须在通电后才能采集有效的热成像扫描结果。为此,可采用红外窗口等解决方案提供必要的防护,确保能够进行规范的测试,并在整个过程中保障员工的安全。

3.
培训与认证
确保维护人员接受关于电气安全措施的正规培训和认证至关重要,这也包括持续学习最新安全标准更新的知识。维护人员不仅需要接受关于防护和措施的培训,还应参加正规的红外热像仪使用培训——这是电气维护计划取得成效的关键。尽管NFPA 70B明确了具体要求,但若热像师没有经过正规培训,采集的数据将可能无法带来应有的价值。
辅助新手热像师
在电气维护中,热成像是检测热点和潜在故障的重要工具,但对新手热像师而言,准确解读热图像可能并非易事。
NFPA 70B通过以下方式解决经验水平导致的差异问题。

1.
标准化流程
提供清晰的标准化热成像检查流程,确保一致、准确,不受热像师经验水平的影响。将其与具备热像仪功能(支持标准化图像采集)的系统相结合是使计划取得成效的关键。
2.
培训计划
为热像师提供全面的热成像培训计划,提升他们使用热成像设备的技能与信心。使用热像仪和对技能水平的认证表明您的组织对热成像技术很重视,而且正在这方面对人员进行培训,以确保他们具备完成任务所需的综合技能。
3.
记录与存档
强调详细记录和存档的重要性,这有助于追踪检查结果并识别反复出现的问题,进而提升组织内部的透明度。单纯收集数据还不够。根据NFPA 70B的要求,持续按时收集数据可提升数据质量,实现标准化采集,获取必要的信息,从而做出明智的决策。
改进预防性维护
预防性维护是NFPA 70B的基石,旨在预防意外停机,延长电气设备寿命。此类活动是实现可靠性管理的“基本条件”。成功实施预防性和预测性维护计划的关键在于确保数据一致并满足关键运营需求。
NFPA 70B通过以下方式改进预防性维护。

2.
维护间隔
针对不同类型设备的特定需求确定推荐维护间隔。NFPA 70B为此提供了详细的指南,但在您的业务运营环境中,可能需要根据资产重要程度、设备使用年限及对流程的预期影响增加间隔。只靠检查还不够。采用基于状态的维护策略将成为实现有效预防性维护计划的关键。

3.
预防性维护
利用AI和物联网等先进技术进行预防性维护,进而实现实时监控并及早检测出潜在故障,已成为越来越多的组织努力钻研的领域。NFPA 70B中与此相关内容更侧重流程而非结果。切记,要想有效应用预防性策略(如AI建模和机器学习),保持数据一致至关重要。NFPA 70B只是提供了一个框架,而如何优化维护习惯则取决于您和您的组织想要实现的目标。

结论
数据凸显了有效电气维护的重要性。与被动维护相比,预防性维护可节省30-40%的成本。此外,规范的维护措施还能显著减少工伤和工亡(电气事故是工亡的主要原因之一)。
按照NFPA 70B开展电气检查不仅合规,还能带来诸多益处。组织可通过采取安全最佳实践、辅助新手热像师和改进预防性维护来提升电气系统的可靠性和效能。采用这种基于NFPA 70B框架基本内容的方法,可进一步确保电气维护方法积极主动,从而保障人员与设备的安全。