安全电气检查 满足合规性要求需要做什么

查看我们推荐的热像仪、工具、应用程序和软件,让您的工作更轻松。

配备适当的工具,就能更轻松地执行以安全为核心的计划。无论您的目标是满足NFPA 70B还是类似安全法规的要求,都能在这里找到合规的产品。

具备适当功能的红外热像仪不仅能简化检查,还能可靠地延长关键设施资产的使用寿命。

图片上显示的是两个测温点和ΔT。

热像仪

符合NFPA 70B标准的关键在于配备能够检测温差,即Delta T(ΔT)的热像仪。也就是让热像仪能够同时测量多处温度。

一些低端廉价的红外热像仪只能提供位于成像区域中央的测温点。为了满足第7.4.1节的要求,最好配备可以同时测量多个目标并确定温差的热像仪。这意味着热像仪必须具备多点测温和等温线等分析功能,以及ΔT功能。

多点测温能够让您同时测量场景中的两个或更多区域。该功能有助于您迅速识别故障并确认它们是否偏离标准。

等温线是突出显示图像中特定温度范围的调色板,利用该功能,您可立即看出颜色差异,从而更快地识别故障。

就 FLIR 产品而言,Ex Pro 系列、Exx 系列,以及T 系列红外热像仪等手持式红外设备,均具备实现快速、高效检查所需的测量功能,符合NFPA 70B标准的要求。

当然,仅仅配备先进的红外热像仪还不够。符合NFPA 70B标准还需要规范的热像仪培训和热成像资质。而FLIR产品的优势之一正是能够提供热像仪使用和实践方面的培训。

FLIR学院 提供实时互动式网络课程,客户可直接联系技能熟练的培训师,提出热像仪设置方面的问题并获得实时反馈。注册新的FLIR Exx系列热像仪即可免费接受该培训,其他手持式红外热像仪很快也会推出相关培训。

红外培训中心 提供将理论与实际应用相结合的网络和现场热成像课程。其一级、二级和三级热成像课程遵循行业最佳实践标准(ASNT/ISO),能够确保ITC学员获得全球认可的黄金标准认证。

测试与测量工具

管理您的仪表

电气维护计划很可能涉及多种测试和测量(T&M)设备,如万用表或钳形表。采集电气性能数据时,检查人员可将它们与热像仪搭配使用。

配备多种测试工具可以充分利用各种设备的优势。但这也会导致效率低下——因为需要汇总记录多个来源的数据。因此,在选用T&M设备时,维护计划经理应使用能够自动将数据上传至辅助设备记录的设备。

例如,FLIR METERLiNK®功能可将多个测量工具连接至单台智能设备,同时记录。

METERLiNK是一款智能手机应用程序,可通过蓝牙与多台FLIR T&M设备连接。您可以用它直接将数据从测试工具上传至您的手机,然后再将其加入报告中。

数据同步后,维护团队便可轻松整理并监控多台设备的读数,持续高效地执行检查计划。

METERLiNK的另一项优势是,您可以从启用的仪表中获取数据,将其直接嵌入红外热像仪上的图像中。您可以在红外热像仪连接菜单中的蓝牙设置进行设置。热像仪和仪表都需要开启蓝牙才能传输数据。

仪表和热像仪连接成功后,您就可以直接通过红外热像仪的屏幕查看仪表数据。在该模式下,您可以按“P”按钮在屏幕上添加读数。然后保存图像。

您也可以使用编辑图像功能,将数据直接保存至图片库的图像中。按“P”按钮添加仪表数据,然后重新保存图像即可。

声学成像仪

声学成像仪能够将局部放电可视化,大幅提高其易识别性。

局部放电测试

NFPA 70B要求对电压超过1000 V的设备进行局部放电(PD)检查,但母线槽和中压(MV)输配电变压器绕组除外——若此类设备的电压低于600 V,则必须进行检查。

局部放电会导致设备故障并带来安全隐患,例如绝缘损坏和电磁波,甚至可能影响电网的电力质量。

虽然热像仪能够捕捉到局部放电导致的局部温度升高现象,但这种现象并不总会出现在故障发生之前,而且可能被忽略。

最常见、最可靠的局部放电测试方法是使用超声波声学工具。这种工具配备麦克风,能够检测局部放电发出的超声波频率,并在可见光图像上以彩色显示。

根据 NFPA 70B,必须至少每年对大多数适用的电力资产进行一次局部放电测试和调查。根据 NFPA 70B,声学成像仪(如 FLIR Si2-Pro)可用于检查以下资产:

  • 母线槽
  • 输配电变压器绕组
  • 电源电缆和导线
  • 变电站和开关设备
  • 高压变电站电晕测试和调查

适用于局部放电测试的 FLIR Si2

以往,超声波技术需要花费大量时间进行培训,且局限于远距离扫描超声波频率的单换能器探测器。而经过近年来的发展,FLIR Si2声学成像仪最终问世。

FLIR Si2具有多种优势,使局部放电测试变得简单、高效和安全。

声学成像仪灵敏度高,可实现广域扫描,缩短检查时间,降低故障遗漏风险。声像仪会测量故障并评估其严重程度,然后向用户推荐下一步行动。

大规模工业环境还可通过集成云数据轻松跨设备共享数据,保障运营效率。

FLIR Si2的各项功能通过简化培训、缩短检查时间、高效管理数据和及时检测出问题防止其演变成损坏和代价高昂的故障,共同创造了丰厚的投资回报。

报告和分析工具

最后,对检查人员而言,使用合适的报告和分析软件按要求记录检查结果(尤其是记录目标和参考区域之间的ΔT)至关重要。

记录不仅是制定有效电气预防性维护计划的关键,还能确保随时间记录的不同检查之间的差异得到合理的解释。

收集、分析和整理这些数据并维护历史记录需要使用功能强大的软件,该软件还要能够轻松连接至您的成像仪和设备,以便上传图像和数据。

例如,FLIR Ignite--新型 Ex Pro、Exx 和 T 系列型号配备的热像仪软件——可自动将图像从热像仪上传至Ignite云端,以便在任何地方通过计算机或移动设备访问。只需登录云帐户,即可编辑和分析图像、共享图像并生成详细报告。

购买软件前需要重点考虑的问题如下所示:

图像分析与解读

  • 寻找具有先进算法的软件,以准确分析热图像并识别潜在的电气问题。
  • 温度趋势、点测量和异常检测等功能有助于高效解读数据。

报告和记录:

  • 高效的软件应能轻松生成全面的报告,以记录检查结果并追踪维护活动。
  • 可自定义模板、报告导出功能以及与其他维护管理系统集成的能力。

集成与连接:

  • 确保软件可与特定的成像仪无缝集成,实现数据的顺利传输和分析。
  • 利用基于云的连接快速从现场收集检查结果,满足分析和报告需求。

结论

NFPA 70B 2023聚焦于热成像和记录,因此您需要确保热像仪、T&M工具和软件具备高效工作所需的功能,并能在此基础上协同满足这些标准。

无论NFPA标准是否会对您所在的地区产生影响,将红外热像仪和软件集成至电气维护计划中都能带来诸多益处,包括主动检测问题、增强安全性、简化记录流程和规划预测性维护。选购具备适当功能的工具,组织可确保其电气系统寿命长久、安全可靠。