전문가가 말하는

전기 검사에 NFPA 70B를 채택하면 얻을 수 있는 이점: 규정 준수 그 이상

By 존 굴드

"청렴은 아무도 보지 않을 때에도 옳은 일을 하는 것입니다."

아무도 지켜보고 있지 않을 때 자산과 직원을 보호하기 위해 올바른 일을 하고 있나요? 유지 관리 영역에서 C.S. 루이스의 말은 매우 사실적으로 들립니다. 행동과 활동이 특별히 요구되거나 의무화되지 않은 경우에는 어떨까요?

전기 유지보수와 관련해서는 표준을 준수하는 것이 안전과 효율성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 현재 유효한 표준인 미국화재예방협회의 NFPA 70B는 전기 장비 유지보수를 위한 포괄적인 프레임워크를 제공합니다. 규정 준수는 필수적이지만, NFPA 70B를 채택하면 얻을 수 있는 이점은 단순한 규정 준수 그 이상입니다. 이 문서에서는 안전, 경험이 적은 서모그래퍼의 역할, 전반적인 예방적 유지보수 개선을 강조하는 전기 유지보수 모범 사례에 대해 살펴봅니다.

모범 사례를 통한 안전 강화

전기 유지보수에서 가장 중요한 것은 안전입니다. NFPA 70B는 전기 장비와 관련된 위험을 식별하고 완화하기 위한 구조화된 접근 방식을 제공합니다. 이 지침을 준수하면 시설에서 전기 고장 및 사고 발생 가능성을 크게 줄일 수 있습니다.

이제 주요 안전 수칙에 대해 논의해 보겠습니다.

1.

정기 검사 및 테스트

전기 시스템에 대한 정기적인 점검과 테스트는 문제가 확대되기 전에 잠재적인 문제를 파악하는 데 도움이 됩니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 장비가 안전하고 효율적으로 작동하도록 보장합니다. NFPA 70B의 요구사항에 관계없이 잠재적 장애를 검사, 문서화 및 식별하는 적절한 프로그램을 마련하면 장비가 최적으로 작동하고 예기치 않은 다운타임 및 안전 관련 사고의 위험을 줄일 수 있습니다.

2.

잠금/태그아웃 절차

잠금/태그아웃 절차를 구현하면 유지보수 중 실수로 장비에 전원이 공급되는 것을 방지하여 전기적 위험으로부터 작업자를 보호할 수 있습니다.

적절한 열화상 스캔을 캡처하려면 장비에 전원이 공급되어야 하므로 필요한 인사이트를 얻을 수 있는 적절한 검사가 어렵습니다. 따라서 IR Windows와 같은 솔루션을 구현하면 적절한 테스트를 수행하고 그 과정에서 직원의 안전을 지키는 데 필요한 안전장치를 제공할 수 있습니다.

3.

교육 및 인증

유지보수 담당자가 전기 안전 관행에 대한 적절한 교육과 인증을 받도록 하는 것은 매우 중요합니다. 여기에는 최신 안전 표준에 대한 지속적인 교육이 포함됩니다. 안전 수칙과 관행뿐만 아니라 열화상 카메라 사용에 대한 적절한 교육은 전기 유지보수 프로그램의 성공을 위해 매우 중요합니다. NFPA 70B는 구체적인 요구 사항을 명시하고 있지만, 적절한 교육을 받은 열화상 전문가가 없으면 캡처되는 데이터가 의도한 가치를 제공하지 못할 수 있습니다.

경험이 적은 열화상 촬영가 지원

열화상 촬영은 전기 유지보수에서 중요한 도구로, 발열 지점과 잠재적인 고장을 감지하는 데 도움을 줍니다. 하지만 경험이 적은 열화상 촬영가는 열화상 이미지를 정확하게 해석하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

다음은 NFPA 70B가 기술자들의 경험 수준 차이를 고려하여 지원하는 방법들입니다.

1.

표준화된 절차

열화상 검사를 위한 명확하고 표준화된 절차를 제공하면 열화상 촬영가의 경험 수준에 관계없이 일관성과 정확성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 이를 카메라 기능이 이미지 캡처의 표준화를 지원할 수 있는 시스템과 연계하는 것은 프로그램의 성공을 위해 매우 중요합니다.

2.

교육 프로그램

열화상 장비 사용에 대한 기술과 자신감을 향상시키기 위해 열화상 촬영가를 위한 종합적인 교육 프로그램을 제공합니다. 카메라 사용, 기술 수준 인증은 열화상 촬영이 중요하다는 조직 내 지원 수준을 보여주며, 필요한 작업을 수행할 수 있는 올바른 기술을 갖추도록 직원들에게 투자하고 있습니다.

3.

문서화 및 기록 보관

검사 결과를 추적하고 반복되는 문제를 파악하기 위해 상세한 문서화 및 기록 보관의 중요성을 강조하면 조직 전체에 투명성을 제공할 수 있습니다. 수집된 데이터는 그 자체만으로는 충분하지 않습니다. NFPA 70B에서 정한 요구 사항을 고려할 때 일관되고 시간 제한이 있는 데이터 수집을 통해 더 나은 데이터를 확보하고 캡처를 표준화하여 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 필요한 인사이트를 확보할 수 있습니다.

예방적 유지 관리 개선 사항

예방적 유지보수는 전기 장비의 수명을 연장하고 예기치 않은 정전을 방지하는 것을 목표로 하는 NFPA 70B의 초석입니다. 이러한 활동은 신뢰성의 세계에서 '테이블 스테이크'로 간주되어야 합니다. 예방적 유지보수 프로그램은 데이터의 일관성과 프로그램의 성공을 보장하기 위한 주요 운영 요구 사항을 해결해야 한다는 필요성에 의해 뒷받침됩니다.

다음은 NFPA 70B가 예방적 유지 관리 개선 사항을 다루는 몇 가지 방법입니다.

1.

위험 평가

장비의 중요도와 상태에 따라 유지보수 활동의 우선순위를 정하기 위해 철저한 위험 평가를 수행합니다. 이는 어떤 자산을 보유하고 있는지, 운영에서 얼마나 중요한지, 유지보수 계획의 요구 사항을 지원하기 위해 적절한 활동을 어디에 지출하고 있는지 확인하는 기본적인 요소입니다.

2.

유지보수 주기

다양한 유형의 장비의 특정 요구사항에 맞는 권장 유지보수 주기를 설정합니다. NFPA 70B는 이러한 긴급한 수준의 지침을 제공하지만, 비즈니스 운영 상황에서는 자산의 중요도, 장비의 수명 및 절차에 미치는 영향에 따라 간격을 늘려야 할 수도 있습니다. 점검 자체만으로는 충분하지 않습니다. 효과적인 예방적 유지보수 프로그램을 도입하기 위해서는 상태 기반 유지보수 전략으로 나아가는 것이 기본입니다.

3.

예방적 유지보수

예방적 유지보수를 위해 AI 및 IoT와 같은 첨단 기술을 활용하여 실시간으로 모니터링하고 잠재적인 장애를 조기에 감지하는 것은 점점 더 많은 조직이 노력하고 있는 분야입니다. NFPA 70B에서 이를 다루는 요소는 결과보다는 절차에 더 중점을 두고 있습니다. 이 점을 염두에 두고 조직이 예방 전략, AI 모델링 및 머신 러닝을 효과적으로 채택하려면 데이터, 즉 일관된 데이터가 중요합니다. NFPA 70B는 프레임워크를 제공하지만 유지 관리 문화를 가장 잘 전환하는 방법을 결정하는 것은 여러분과 조직의 목표에 달려 있습니다.

결론

통계는 효과적인 전기 유지보수의 중요성을 강조합니다. 예를 들어, 예방 유지보수는 사후 대응 유지보수에 비해 30~40%의 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 적절한 유지보수 관행은 작업장 내 부상과 사망을 크게 줄일 수 있으며, 전기 사고는 산업재해 사망의 주요 원인입니다.

전기 검사에 NFPA 70B를 채택하면 규정 준수 외에도 다양한 이점을 누릴 수 있습니다. 안전 모범 사례를 따르고, 경험이 부족한 열화상 촬영가를 지원하며, 예방적 유지보수 개선을 구현함으로써 조직은 전기 시스템의 신뢰성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. NFPA 70B 프레임워크에서 제공하는 기본 요소에 따라 이러한 접근 방식을 채택하면 전기 유지보수에 대한 사전 예방적 접근 방식을 더욱 보장하여 궁극적으로 인력과 장비를 모두 보호할 수 있습니다.

열화상 교육 센터의 자격증으로 지식을 높이고, 신뢰도를 높이며, 경력을 향상하세요.

여기를 클릭하세요