적외선 검사 윈도우: 더 스마트하게 내부를 볼 수 있는 방법
적외선(IR) 윈도우는 전기 검사를 위한 안전한 옵션이며 열화상 투과 렌즈부터 렌즈가 없는 옵션까지 다양한 형식으로 제공됩니다. 각 방식에는 각각의 장점이 있습니다.
"숨겨져 있다"는 것은 항상 보이지 않는 것을 의미하는 것은 아니며, 때로는 전기 패널 뒤에서 손이 닿지 않는 곳에 있다는 의미일 수도 있습니다. 전기 고장은 한순간에 발생하는 경우가 드물고 시간이 지남에 따라 축적되어 과도한 열의 형태로 미묘한 경고 신호를 남기는 경우가 많습니다. 문제는 무엇일까요? 작업자를 작동 중인 전기 부품에 노출시키거나 장시간 가동을 중단하지 않고도 이러한 문제를 안전하게 감지하는 것입니다.
적외선(IR) 검사 윈도우는 간단하지만 효과적인 솔루션을 제공하여 열화상 촬영자가 인클로저를 열지 않고도 전기가 통하는 전기 시스템을 검사할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 아크 플래시 위험을 최소화할 뿐만 아니라 검사 시간을 크게 단축하여 열 모니터링을 일상적인 유지 관리의 실용적인 부분으로 활용할 수 있습니다.
하지만 모든 적외선 윈도우가 똑같이 만들어지는 것은 아닙니다. 광학 선명도를 제공하는 크리스탈 기반 디자인부터 극한 환경을 위해 제작된 견고한 폴리머 윈도우, 심지어 전송 윈도우가 전혀 필요 없는 렌즈가 없는 검사 포트까지 각 방식에는 고유한 장점이 있습니다.

패널 너머: 적외선(IR) 윈도우의 장점
산업 유지보수에서는 매 순간이 중요합니다. 기존의 전기 검사는 패널 커버를 제거하고, 무거운 PPE 옷을 입고, 엄격한 안전 프로토콜에 따라 작업해야 합니다. 적외선(IR) 검사 윈도우는 더 빠르고, 더 자주, 더 안전하게 검사할 수 있게 해줍니다.
주요 이점은 다음과 같습니다:
- PPE 요구 사항 감소 - 직접 노출 없이 전기가 통하는 장비를 검사할 수 있어 아크 플래시 등급 슈트의 필요성을 최소화합니다.
- 일관된 데이터 수집 - 가변 IR 윈도우 전송률에 맞게 카메라 설정을 조정할 필요가 없습니다.
- 더욱 쉬워진 규정 준수 - 기업이 전기 안전에 대한 NFPA 70B 및 NFPA 70E 지침을 준수하는 동시에 예측 유지 관리 이니셔티브를 지원할 수 있도록 지원합니다.
문제는 적외선(IR) 윈도우를 설치할지 여부가 아니라 시설의 요구 사항에 가장 적합한 유형이 무엇인지입니다.
렌즈는 태양전지 제조와 유사한 공정을 통해 단결정에서 성장하고 웨이퍼로 정밀하게 슬라이스됩니다. 둥근 모양 덕분에 홀 펀치나 드릴과 같은 일반적인 전기 기술자 도구로 빠르고 안전하게 설치할 수 있어 복잡한 장착 절차가 필요하지 않습니다.
게르마늄 기반 대체품과 달리 크리스탈 IR 윈도우는 단파, 중파, 장파 적외선을 투과하는 동시에 가시광선도 통과시킵니다. 이 두 가지 기능을 통해 기술자는 열화상 이미지와 직접 육안 검사를 모두 수행할 수 있으므로 열 데이터 캡처만큼이나 육안으로 전기 연결 및 구성 요소를 평가하는 것이 중요한 애플리케이션에 이상적입니다.
크리스탈 IR 윈도우를 선택해야 하는 경우:
- 열화상 및 육안 검사도 똑같이 중요한 경우.
- 모든 적외선 카메라 유형 및 렌즈와 잘 작동하는 윈도우가 필요한 경우.
- 환경 조건으로 인해 개방형 포트가 설치 장소에 적합하지 않은 경우 (예: 습기, 먼지 또는 이물질에 노출될 우려가 있는 실외 환경).
- 시야를 가리지 않는 시야가 필수적인데, 메시 소재의 뒷면이 시야를 방해하거나 온도 판독값을 왜곡할 수 있는 경우.
- 신속한 설치가 필수인 경우 - FLIR의 IRC-시리즈는 여러 개의 구멍을 정밀하게 정렬해야 하는 다른 설계와 달리 하나의 펀칭 구멍만 있으면 되므로 설치 시간과 복잡성을 줄일 수 있습니다.

FLIR IRC-시리즈 윈도우를 통해 촬영한 열화상 이미지.
광학적 선명도보다 견고성과 커버리지를 우선시하는 시설의 경우, 폴리머 기반 IR 윈도우가 보다 견고한 솔루션을 제공합니다. FLIR IRW-xPC/xPS 시리즈는 부식성 환경을 포함한 열악한 조건을 견딜 수 있는 충격에 강한 폴리머 윈도우를 갖추고 있습니다.
크리스탈 기반 대체품과 달리 폴리머 IR 윈도우는 다음과 같은 이점을 제공합니다:
- 비산 방지: 기계적 스트레스를 받아도 깨질 위험이 없습니다.
- 더 넓은 시야: 직사각형 디자인으로 검사 지점당 더 많은 가시성을 제공합니다.
- 환경 열화에 대한 내성: - 극한의 온도, 습도, 진동에도 안정적입니다.
따라서 폴리머 IR 윈도우는 해양, 광업 및 중공업과 같이 검사가 빈번하고 내구성이 높아야 하는 산업에 이상적인 선택입니다.
렌즈가 필요 없는 검사 포트
미니멀리스트 접근법
모든 전기 인클로저에 검사 윈도우가 필요한 것은 아닙니다.
FLIR IRP-1 검사 포트는 적외선 투과 물질이 전혀 필요하지 않다는 점에서 다른 접근 방식을 취하고 있습니다. 대신, FLIR 80° 렌즈와 함께 사용하도록 설계된 안전한 액세스 포인트를 제공하므로 서모그래퍼가 윈도우 투과 손실을 조정하지 않고도 전기 부품을 빠르게 스캔할 수 있습니다.
- 렌즈 없음, 전송 손실 없음 - 보정 없이 정확한 열 측정값을 보장합니다.
- 더 빠른 검사 - IR 윈도우 코팅이나 재료를 고려할 필요가 없습니다.
- 비용 효율적인 설치 - 초기 투자 비용을 줄이면서 NFPA 70B 및 NFPA 70E 규정을 준수합니다.
속도, 정확성, 최소한의 개입을 우선시하는 시설의 경우 IRP-1은 기존 IR 윈도우를 대체할 수 있는 간단한 대안입니다.
실내 전기 캐비닛 검사 FLIR IRP-1로 안전하게
FLIR 열화상 카메라에 장착된 80° 적외선 렌즈와 함께 사용하도록 특별히 설계된 렌즈가 필요 없는 검사 포트인 FLIR IRP-1을 소개합니다.
시설에 적합한 IR 윈도우 선택하기
적외선(IR) 윈도우는 규정 준수뿐만 아니라 더 스마트하고, 더 빠르고, 더 안전하게 작업하기 위한 것입니다. 올바른 솔루션을 선택하는 것은 운영에 가장 중요한 것이 무엇인지에 따라 달라집니다.
고정밀 열 및 육안 검사용: 크리스탈 IR 윈도우(IRC-시리즈). 충격이 심한 환경에서의 내구성을 위해: 폴리머 IR 윈도우(IRW-xPC/xPS). 빠르고 유지보수가 적은 열 모니터링용: 렌즈가 없는 검사 포트(IRP-1).
각 윈도우에 대한 안전 고려 사항
- 윈도우 또는 포트가 사용하려는 장비와 환경에 맞는 등급인지 확인하세요.
- '애프터마켓'으로 설치된 경우, 일반적으로 재전원하기 전에 전기 안전 기관의 검증이 필요합니다.
- 열화상 스캔 사이에는 반드시 커버를 씌워야 합니다.
- 윈도우가 손상되면 교체해야 합니다.
적외선(IR) 윈도우를 전기 유지보수 프로그램에 통합함으로써 팀은 고장을 조기에 감지하고 예기치 않은 가동 중단 시간을 줄이며 작업자 안전을 강화하는 동시에 일상적인 점검을 더욱 효율적으로 수행할 수 있습니다.