안전한 전기 검사 규정 준수를 위해 필요한 것

작업을 더 쉽게 도와줄 수 있는 카메라, 도구, 앱, 소프트웨어에 대한 권장 사항을 확인하세요.

올바른 도구가 있으면 안전에 중점을 둔 모든 프로그램을 더 쉽게 준수할 수 있습니다. 따라서 NFPA 70B 또는 이와 유사한 안전 규정을 준수하는 것이 목표인지 여부에 관계없이 규정을 준수하는 데 도움이 되는 몇 가지 권장 제품을 소개합니다.

적절한 기능을 갖춘 열화상 카메라는 검사를 더 쉽게 할 뿐만 아니라 중요한 시설 자산의 수명도 안정적으로 연장해줍니다.

이 이미지에는 두 개의 온도 측정 지점과 ΔT가 표시됩니다.

열화상 카메라

NFPA 70B를 준수하기 위한 핵심은 온도 차이, 즉 델타 T(ΔT)를 감지할 수 있는 열화상 카메라를 갖추는 것입니다. 실제로 이는 한 번에 두 개 이상의 온도를 측정할 수 있는 카메라가 있어야 함을 의미합니다.

일부 저가형 열화상 카메라는 이미징 필드 중앙에 단 하나의 온도 측정 지점만 제공합니다. 섹션 7.4.1을 충족하려면 한 번에 여러 대상을 측정하고 온도 차이를 확인할 수 있는 카메라를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 즉, 다중 스팟 미터 및 등온선과 같은 분석 기능과 ΔT 기능이 있어야 합니다.

멀티 스팟 미터를 사용하면 장면 내에서 두 개 이상의 영역을 동시에 측정할 수 있습니다. 이를 통해 결함을 빠르게 식별하고 표준에서 벗어난 부분을 확인할 수 있습니다.

등온선은 이미지 내의 특정 온도 범위를 강조하는 색상 팔레트입니다. 색상 차이를 즉시 확인할 수 있기 때문에 결함을 더욱 빠르게 식별할 수 있습니다.

FLIR 제품의 경우, 휴대형 적외선 기기인 Ex Pro-시리즈, Exx-시리즈, 다양한 T-시리즈 열화상 카메라 등 모두 NFPA 70B 가이드라인을 충족하는 빠르고 효율적인 검사에 필요한 측정 기능을 제공하고 있습니다.

물론 첨단 열화상 카메라만으로는 충분하지 않습니다. NFPA 70B를 준수하려면 적절한 카메라 교육과 열화상 자격이 필요합니다. FLIR 제품의 장점은 카메라 사용법과 열화상 실습 교육을 받을 수 있다는 점입니다.

FLIR Academy에서는 숙련된 강사와 직접 소통할 수 있는 실시간 대화형 온라인 강좌를 제공하므로 카메라 설정에 대해 질문하고 실시간 피드백을 받을 수 있습니다. 이 교육은 FLIR Exx-시리즈 카메라를 새로 등록하면 무료로 제공되며, 곧 다른 휴대형 열화상 카메라로 확대될 예정입니다.

교육 센터에서는 이론과 실제 응용 분야를 연결하는 온라인 및 오프라인 열화상 과정을 모두 제공합니다. 열화상 레벨 I, II, III 과정은 업계 모범 사례 표준(ASNT/ISO)을 따르므로 ITC 수강생은 전 세계적으로 인정받는 골드 표준 자격증을 취득할 수 있습니다.

테스트 및 측정 도구

계량기 관리

전기 유지보수 프로그램에는 검사자가 열화상 카메라와 함께 사용하여 전기 성능에 대한 데이터를 캡처할 수 있는 멀티미터 또는 클램프 미터와 같은 여러 테스트 및 측정(T&M) 장치가 포함될 가능성이 높습니다.

여러 테스트 도구를 사용하면 각 장비의 이점을 활용할 수 있습니다. 하지만 기록을 위해 여러 추가 소스의 데이터를 컴파일해야 하는 비효율성도 발생할 수 있습니다. 따라서 유지 관리 프로그램 관리자는 T&M 장비를 고려할 때 로깅을 위해 데이터를 보조 장치에 자동으로 업로드할 수 있는 장치를 찾아야 합니다.

예를 들어, FLIR METERLiNK®와 같은 기능은 여러 측정 도구를 하나의 스마트 장치에 연결하여 동시에 녹화할 수 있습니다.

METERLiNK®는 블루투스를 통해 다양한 FLIR T&M 기기에 연결할 수 있는 스마트폰 앱입니다. 이 앱을 사용하면 테스트 도구에서 휴대폰으로 직접 데이터를 업로드하여 보고서에 포함시킬 수 있습니다.

데이터 동기화를 통해 유지보수 팀은 여러 디바이스의 판독값을 쉽게 정리하고 모니터링할 수 있으며 검사 프로그램을 효율적으로 유지할 수 있습니다.

활성화된 계량기에서 데이터를 가져와 열화상 카메라의 이미지에 직접 삽입할 수 있다는 점도 METERLiNK®의 장점입니다. 연결 메뉴의 블루투스 설정을 통해 열화상 카메라에서 이 기능을 설정할 수 있습니다. 데이터를 전송하려면 카메라와 미터에서 블루투스가 활성화되어 있어야 합니다.

계량기와 카메라가 연결되면 카메라 화면에서 바로 계량기에서 데이터를 수신하기 시작할 것입니다. 이 모드에서는 P 버튼을 눌러 화면에 판독값을 추가할 수 있습니다. 그런 다음 이미지를 저장합니다.

이미지 편집 기능을 사용하여 갤러리의 기록된 이미지에 직접 데이터를 저장할 수도 있습니다. P 버튼을 눌러 미터 데이터를 추가한 다음 이미지를 다시 저장합니다.

음향 이미징 카메라

<음향 이미징 카메라는 PD를 시각화하여 식별이 훨씬 쉬워집니다.

부분 방전 테스트

NFPA 70B는 1000V 이상의 장비에 대해 부분 방전(PD) 검사를 요구하지만, 버스웨이와 600V 미만인 경우 검사해야 하는 중전압(MV) 전력 및 배전 변압기 권선은 예외로 합니다.

PD는 장비 고장으로 이어질 수 있으며 절연 및 전자파 손상을 비롯한 안전 위험을 초래하고 그리드 전력 품질에 잠재적인 영향을 미칠 수 있습니다.

PD는 열화상 카메라로 포착할 수 있는 국부적인 온도 상승을 초래할 수 있지만, 항상 고장 전에 발생하는 것은 아니기 때문에 놓칠 수 있습니다.

PD 테스트를 수행하는 가장 일반적이고 신뢰할 수 있는 방법은 부분 방전에서 방출되는 초음파 주파수를 감지하여 시각적 이미지 위에 색상으로 표시하는 마이크가 장착된 초음파 음향 도구를 사용하는 것입니다.

대부분의 해당 전기 자산에 대해서는 NFPA 70B에 따라 최소 1년에 한 번씩 PD 테스트 및 조사를 실시해야 합니다. FLIR Si2-Pro와 같은 음향 이미저는 NFPA 70B에 따라 다음과 같은 자산을 검사하는 데 사용할 수 있습니다:

  • 버스 웨이
  • 전력 및 배전 변압기 권선
  • 전원 케이블 및 도체
  • 변전소 및 스위치 기어
  • 고압 변전소 코로나 테스트 및 조사

PD 테스트를 위한 FLIR Si2

역사적으로 초음파 기술은 훈련에 상당한 시간이 필요했고, 먼 거리에서 초음파 주파수를 스캔하는 단일 트랜스듀서 감지기로 제한되었습니다. 하지만 최근 몇 년 동안의 발전으로 FLIR Si2 음향 이미지 카메라로 정점에 달했습니다.

FLIR Si2는 PD 테스트를 쉽고 효율적이며 안전하게 수행할 수 있는 다양한 이점을 제공합니다.

음향 카메라의 고감도 덕분에 넓은 영역을 스캔할 수 있고 결함을 놓칠 위험이 적어 검사 시간이 단축됩니다. 카메라가 결함을 측정하고 심각도를 평가한 다음 사용자에게 다음 조치 과정을 추천합니다.

대규모 산업 환경에서도 클라우드 데이터 통합을 통해 운영 효율성을 보장하고 여러 디바이스에서 데이터를 쉽게 공유할 수 있습니다.

FLIR Si2의 다양한 기능이 결합되어 보다 쉬운 교육, 빠른 검사 시간, 효율적인 데이터 관리, 고장 및 고장으로 이어지기 전에 결함을 감지함으로써 강력한 ROI를 창출할 수 있습니다.

보고 및 분석 도구

마지막으로, 조사관은 필요에 따라 적절한 보고 및 분석 소프트웨어를 사용하여 조사 결과를 문서화하는 것이 중요하며, 특히 대상과 기준 영역 사이의 ΔT를 기록하는 것이 중요합니다.

문서화는 효과적인 전기 예방 유지보수 프로그램을 만드는 데 매우 중요할 뿐만 아니라, 시간 경과에 따른 검사 간의 차이를 적절히 설명할 수 있도록 해줍니다.

이러한 데이터를 수집하고, 분석하고, 정리하고, 과거 기록을 유지하려면 이미지 및 데이터 업로드를 위해 카메라 및 장치에 쉽게 연결할 수 있는 강력한 소프트웨어가 필요합니다.

예를 들어, 새로운 Ex Pro, Exx, T-시리즈 모델에 포함된 카메라 소프트웨어인 FLIR Ignite는 카메라의 이미지를 컴퓨터나 모바일 장치에서 어디서나 액세스할 수 있도록 Ignite 클라우드에 자동으로 업로드합니다. 클라우드 계정에 로그인하면 이미지를 편집 및 분석하고, 공유하고, 자세한 보고서를 생성할 수 있습니다.

다음은 소프트웨어를 구매하기 전에 고려해야 할 몇 가지 중요한 기준입니다:

이미지 분석 및 해석:

  • 열화상 이미지를 정확하게 분석하고 잠재적인 전기 문제를 식별하는 고급 알고리즘을 갖춘 소프트웨어를 찾아보세요.
  • 온도 추세, 스팟 측정, 이상 징후 감지 등의 기능은 데이터를 효과적으로 해석하는 데 도움이 됩니다.

보고 및 문서화:

  • 효율적인 소프트웨어를 사용하면 검사 결과를 문서화하고 유지 관리 활동을 추적하는 종합적인 보고서를 쉽게 생성할 수 있어야 합니다.
  • 사용자 지정 가능한 템플릿, 보고서 내보내기 옵션, 다른 유지 관리 시스템과의 통합을 살펴보세요.

통합 및 연결:

  • 소프트웨어가 특정 카메라와 원활하게 통합되어 데이터 전송 및 분석이 원활하게 이루어질 수 있는지 확인하세요.
  • 클라우드 기반 연결을 활용하여 현장에서 검사 결과를 신속하게 수집하여 분석 및 보고에 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.

결론

열화상 및 문서화에 초점을 맞춘 NFPA 70B 2023에서는 카메라, T&M 도구 및 소프트웨어가 효율적으로 작업하는 데 필요한 기능을 제공하고, 나아가 이러한 표준을 충족하기 위해 함께 작동할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

열화상 카메라와 소프트웨어를 전기 유지보수 프로그램에 통합하면 사전 문제 감지, 안전성 향상, 문서 간소화, 예측 유지보수 계획 등 NFPA 지침이 해당 지역에 영향을 미치는지 여부에 관계없이 다양한 이점을 누릴 수 있습니다. 올바른 기능을 갖춘 도구에 투자함으로써 조직은 전기 시스템의 수명, 안전 및 신뢰성을 보장할 수 있습니다.