専門家が語る
電気検査にNFPA 70Bを採用するメリット:コンプライアンスを超えて
ジョン・グールド著
「誠実さとは、たとえ誰も見ていなくても、正しいことをすること」。
誰も見ていないところで、私たちは資産や従業員を守るために正しいことをしているでしょうか?誰も見ていないところで、私たちは資産や従業員を守るために正しいことをしているでしょうか?
電気機器のメンテナンスに関しては、安全性と効率性を確保するために規格を遵守することが極めて重要です。米国防火協会の NFPA 70B は、電気機器のメンテナンスに関する包括的な枠組みを提供する、現在活動中の規格です。コンプライアンスは不可欠ですが、NFPA 70B を採用するメリットは、単なる法規制の遵守にとどまりません。この記事では、安全性、経験の浅いサーモグラファーの役割、全体的な予防保全の改善に重点を置きながら、電気保全のベストプラクティスを探ります。
ベストプラクティスによる安全性の向上
電気保守では安全が最も重要です。NFPA 70B は、電気機器に関連するリスクを特定し、軽減するための構造化されたアプローチを提供します。そのガイドラインに従うことで、施設は電気的な故障や事故の可能性を大幅に減らすことができます。
では、主な安全対策について説明しましょう。

1.
定期検査と試験。
電気システムの定期的な検査とテストは、潜在的な問題が深刻化する前に特定するのに役立ちます。この積極的なアプローチにより、機器の安全かつ効率的な運用が保証されます。NFPA 70Bの要件に関係なく、検査、文書化、潜在的な故障の特定を行う適切なプログラムを実施することで、機器が最適に動作し、計画外のダウンタイムや安全関連の事故のリスクを低減することができます。

2.
ロックアウト/タグアウト手順。
ロックアウト/タグアウト手順を実施することで、メンテナンス中の機器の偶発的な通電を防ぎ、作業員を電気的危険から守ります。
適切な検査に必要な洞察力に関する課題は、適切なサーマルスキャンをキャプチャするために機器に通電する必要があることです。IR Windowsのようなソリューションを導入することで、適切な検査を実施し、スタッフの安全を確保するために必要な保護措置を講じることができます。

3.
トレーニングおよび認定資格。
メンテナンス担当者が適切な訓練を受け、電気安全に関する資格を取得していることを確認することは非常に重要です。これには、最新の安全基準を常に更新するための継続的な教育も含まれます。電気保守プログラムの成功には、安全対策や実務に関するトレーニングだけでなく、サーモグラフィの使用に関する適切なトレーニングが不可欠です。NFPA 70Bには具体的な要件が記載されていますが、適切なトレーニングを受けたサーモグラファーがいなければ、取得したデータが本来の価値を発揮できない可能性があります。
経験の浅いサーモグラファーをサポート
サーモグラフィは、ホットスポットや潜在的な故障の検出を可能にする電気保守の重要なツールです。しかし、経験の浅いサーモグラファーは、熱画像を正確に解釈する上で問題に直面することがあります。
NFPA 70Bが経験レベルの違いに対処する方法を以下に示します。

1.
標準化された手順。
サーモグラフィ検査に明確で標準化された手順を提供することで、サーモグラファーの経験レベルにかかわらず、一貫性と正確性を確保することができます。このことを、カメラ機能が画像キャプチャの標準化をサポートするシステムに結びつけることが、プログラムの成功には不可欠です。
2.
トレーニング・プログラム
サーモグラファーがサーモグラフィを使いこなすためのスキルと自信を高める総合的なトレーニングプログラムを提供しています。サーモグラフィの使用、スキルレベルの認定は、サーモグラフィが重要であり、必要な業務を遂行できる適切なスキルを備えた人材を確保するために投資しているという組織内の支持を示すものです。
3.
文書化と記録管理
検査結果を追跡し、繰り返し発生する問題を特定するための詳細な文書化と記録管理の重要性を強調することで、組織全体の透明性を高めることができます。収集したデータは、それだけでは決して十分ではありません。NFPA70Bが定める要件を考慮すると、一貫性のある時間的制約のあるデータ収集は、より良いデータ、情報に基づいた意思決定に必要な洞察につながるキャプチャの標準化を可能にします。
予防保全の改善
予防保全はNFPA 70Bの要であり、電気機器の寿命を延ばし、計画外の停止を防ぐことを目的としています。これらの活動は、信頼性の世界では「机上の空論」と考えるべきです。予防保全と予知保全のプログラムは、データの一貫性と、プログラムの成功を確実にするための主要な運用上の必要性への対処の必要性に支えられています。
NFPA 70Bが予防保全の改善に取り組んでいる方法の一部をご紹介します。

2.
メンテナンスの間隔。
さまざまなタイプの機器固有のニーズに合わせた推奨メンテナンス間隔の設定。NFPA 70Bは、このような指針を提供しています。しかし、お客様の事業運営上の観点から、資産の重要性、機器の年数、および手順への望ましい影響に基づいて、間隔を延長する必要がある場合があります。点検だけでは十分ではありません。コンディションベースのメンテナンス戦略を推進することは、効果的な予防保全プログラムを採用するための基本となります。

3.
予知保全
AIやIoTのような先進技術を予測保全に活用し、リアルタイムの監視や潜在的な故障の早期発見を可能にすることは、より多くの組織が目指している分野です。NFPA70Bの中でこれに対処する要素は、結果に根ざしているのではなく、より手順が重要です。このことを念頭に置いて、組織が予測戦略、AIモデリング、機械学習を効果的に採用するためには、データ-一貫性のあるデータ-が重要です。NFPA 70Bは枠組みを提供しますが、メンテナンス文化をどのようにシフトさせるのが最善かを決定するのは、あなたとあなたの組織の目標次第です。

結論
統計は、効果的な電気メンテナンスの重要性を強調しています。例えば、予知保全は事後保全と比較して30~40%の節約につながります。さらに、適切なメンテナンスの実施により、労働災害や死亡事故を大幅に減らすことができます。
電気検査にNFPA 70Bを採用することで、コンプライアンス以外にも多くのメリットが得られます。安全のためのベストプラクティスに従い、経験の浅いサーモグラファーをサポートし、予防保全の改善を実施することで、組織は電気システムの信頼性と効率を高めることができます。NFPA 70Bのフレームワークで提供されている基本的な要素に導かれたこのアプローチを採用することで、電気保守への積極的なアプローチがさらに確実なものとなり、最終的に人員と設備の両方を保護することができます。