赤外線検査窓: よりスマートに内部を確認する方法
赤外線ウィンドウは電気検査に安全なオプションを提供し、赤外線透過レンズからレンズなしのオプションまで、さまざまな形式があります。それぞれの方法には利点があります。
「隠れている」というのは必ずしも見えないという意味ではなく、単に電気パネルの陰に隠れて手が届かないという意味であることもあります。電気系統の故障は即座に起こることは少なく、時間とともに蓄積され、しばしば過度の熱という形で微妙な警告サインを残します。課題は?作業員を生きた電気部品にさらすことなく、また長時間のシャットダウンを必要とすることなく、これらの問題を安全に検出することです。
赤外線(IR)検査窓はシンプルで効果的なソリューションで、サーモグラファーが筐体を開けることなく通電中の電気システムを検査できます。これにより、アーク放電のリスクが最小限に抑えられるだけでなく、検査時間も大幅に短縮されるため、サーモグラフィを日常保守の一環としてより実用的に活用できるようになります。
しかし、すべてのIRウィンドウが同じように作られているわけではありません。光学的な透明度を提供する水晶ベースの設計から、過酷な環境用に作られた頑丈なポリマーウィンドウ、さらには透過ウィンドウの必要性を完全に排除したレンズフリーの検査ポートまで、各アプローチにはそれぞれの利点があります。

パネルを越えて:IRウィンドウの利点
産業用メンテナンスは一分一秒を争います。従来の電気検査では、パネルカバーを取り外し、重い服を着て<PEを着用し、厳しい安全プロトコルの下で作業する必要がありました。IRウィンドウは、迅速かつ頻繁に、そしてより安全な検査を可能にすることで、方程式を変えます。
主な利点は以下の通りです:
- PPE要件の削減 - 直接触れることなく通電機器を点検できるため、アーク放電保護服の必要性が最小限に抑えられます。
- 安定したデータ収集 - IRウィンドウの透過率が変化しても、カメラ設定を調整する必要がありません。
- コンプライアンスを容易に - 予知保全イニシアチブをサポートしながら、電気安全に関するNFPA 70BおよびNFPA 70Eのガイドラインを満たすことができます。
問題は、IR窓を設置するかどうかではなく、どのタイプが施設のニーズに最も適しているかということです。
フリアーのIRCシリーズのようなクリスタルベースのIRウィンドウは、熱検査と目視検査の両方のために設計されており、比類のない光学的透明度を提供します。フッ化カルシウム(CaF₂)から作られたこれらのウィンドウは、自然に吸湿しにくく、経時劣化を防ぎ、安定した赤外線透過率を確保します。
レンズは単結晶から成長し、太陽電池製造と同様のプロセスでウェハーに正確にスライスされます。丸い形状のため、穴あけパンチやドリルなどの一般的な電気工事用工具で素早く確実に取り付けることができ、複雑な取り付け手順を必要としません。
ゲルマニウムベースの代替品とは異なり、クリスタルIRウィンドウは短波、中波、長波の赤外線を透過し、同時に可視光も透過させます。この二重機能により、技術者は熱画像検査と直接目視検査の両方を行うことができ、電気接続や部品を肉眼で評価することが熱データの取得と同じくらい重要な用途に最適です。
クリスタルIRウィンドウを選択するタイミング:
- 熱検査と目視検査が同等に重要な場合。
- すべての赤外線カメラとレンズに対応する窓が必要な場合。
- 環境条件により、オープンポートが設置場所に適さない場合(湿気、ほこり、破片にさらされることが懸念される屋外環境など)。
- 視界を妨げないことが重要で、メッシュの裏地が視界を妨げたり、温度測定値を歪める可能性がある場合。
- 迅速な設置が必要な場合、IRCシリーズはパンチ穴を1つ開けるだけで済みます。

FLIR IRCシリーズの窓越しに撮影した赤外線画像。
光学的な鮮明さよりも堅牢性やカバー範囲を優先する施設では、ポリマーベースのIRウィンドウがより堅牢なソリューションを提供します。フリアーシステムズのIRW-xPC/xPSシリーズは、腐食環境などの過酷な条件にも耐える耐衝撃性ポリマーウィンドウを採用しています。
水晶ベースの代替品とは異なり、ポリマーIRウィンドウは以下を提供します:
- 飛散防止:機械的ストレスによるクラックの心配がありません。
- より広い視野:長方形のデザインにより、検査ポイントあたりの視界が広がります。
- 極端な温度、湿度、振動の下でも安定。
このため、ポリマーIRウィンドウは、海事、鉱業、重工業など、検査の頻度と耐久性の両方が求められる産業にとって理想的な選択肢となっています。
レンズレス検査ポート
ミニマリストのアプローチ。
すべての電気エンクロージャーに窓が必要なわけではありません。
フリアーシステムズのIRP-1検査ポートは、赤外線を透過する素材を完全に排除することで、従来とは異なるアプローチを採用しています。その代わりに、フリアーシステムズの80°レンズ用に設計された安全なアクセスポイントを備えているため、サーモグラファーは窓の透過損失を調整することなく、電気部品を素早くスキャンできます。
- レンズなし、透過損失なし - 補正なしで正確な温度測定が可能。
- 検査の迅速化 - IRウィンドウのコーティングや素材を考慮する必要がありません。
- 費用対効果の高い設置 - NFPA 70BおよびNFPA 70Eへの準拠を維持しながら、初期投資を削減できます。
IRP-1は、スピード、精度、最小限の介入を優先する施設にとって、従来のIRウィンドウに代わるわかりやすい選択肢です。
屋内電気キャビネットの検査 FLIR IRP-1で安全に
FLIR IRP-1は、フリアーシステムズの赤外線サーマルカメラに搭載された80°赤外線レンズ専用に設計されたレンズレス検査ポートです。
施設に適したIR窓の選択
赤外線ウィンドウは単にコンプライアンスを遵守するだけではありません。適切なソリューションの選択は、お客様のオペレーションにとって何が最も重要かによって決まります。
高精度の熱および外観検査用:クリスタルIRウィンドウ(IRCシリーズ)。 高衝撃環境での耐久性:ポリマーIRウィンドウ(IRW-xPC/xPS)。 高速で低メンテナンスの熱モニタリング:レンズなし検査ポート(IRP-1)。
各ウィンドウに関する安全上の注意事項
- 窓またはポートが、意図された機器および環境に適合する定格であることを確認してください。
- アフターマーケット」として設置された場合、通常、再通電前に電気安全当局による機器の検証が必要です。
- サーモグラフィ撮影の間は、カバーをしてください。
- 窓が破損した場合は、交換する必要があります。
IRウィンドウを電気保守プログラムに組み込むことで、故障の早期発見、計画外のダウンタイムの削減、作業員の安全性向上が可能になります。