安全な電気検査
コンプライアンスを満たすために必要なもの
あなたの仕事を楽にするカメラ、ツール、アプリ、ソフトウェアのおすすめをご覧ください。
適切なツールが手元にあれば、安全に重点を置いたプログラムへの準拠が容易になります。そこで、NFPA 70Bまたは同様の安全規制を満たすことが目的であるかどうかにかかわらず、コンプライアンスを維持するための推奨製品をいくつかご紹介します。

適切な機能を備えたサーモグラフィは、検査を容易にするだけでなく、重要な設備資産の寿命を確実に延ばします。

この画像には2つの温度測定スポットとΔTが表示されています。
赤外線カメラ
NFPA 70Bに準拠するためには、温度差(ΔT)を検出できる赤外線サーモグラフィが不可欠です。実際には、一度に複数の温度計測ができるカメラが必要です。
低価格のサーモグラフィの中には、温度測定スポットが画像フィールドの中央に1つしかないものもあります。セクション7.4.1を満たすには、複数のターゲットを一度に測定し、温度差を求めることができるカメラが最適です。つまり、マルチスポットメーターや等温線、ΔT機能などの分析機能が搭載されていることが重要です。
マルチスポットメーターは、現場内の2つ以上のエリアを同時に測定することができます。これにより、欠陥を素早く特定し、基準からの逸脱を確認することができます。
等温線は、画像内の特定の温度範囲を強調するカラーパレットです。色の違いがすぐにわかるため、故障の特定がより迅速になります。
フリアーシステムズの製品では、Ex Proシリーズ、Exx シリーズ、T シリーズなどのハンディタイプ赤外線サーマルカメラが、NFPA 70Bガイドラインに準拠した迅速で効率的な検査に必要な測定機能を備えています。
もちろん、高度なサーモグラフィがあればよいというわけではありません。NFPA 70Bに準拠するためには、適切なカメラのトレーニングとサーモグラフィの資格も必要です。フリアーシステムズのサーモグラフィ製品の利点は、サーモグラフィの使い方やサーモグラフィの実践に関するトレーニングを受けられることです。
フリアーアカデミーでは、熟練したトレーナーが直接指導するライブのインタラクティブなオンラインコースを提供しています。このトレーニングは、フリアーシステムズのExxシリーズを新規登録すると無料で受けられます。
赤外線トレーニングセンターは、理論と実際の応用を結びつけるオンラインおよび対面式のサーモグラフィコースを提供しています。サーモグラフィーのレベルI、II、IIIのコースは、業界のベストプラクティス基準(ASNT/ISO)に準拠しており、ITCの受講生は世界的に認められたゴールドスタンダードの資格を取得することができます。

テスト&計測ツール
メーターの管理
電気保守プログラムには、電気性能のデータを取得するために検査員が赤外線サーモグラフィとともに使用できるマルチメーターやクランプメーターなどの複数の試験計測(T&M)機器が含まれていることがほとんどです。
複数のテストツールを持つことで、各デバイスの利点を活用することができます。しかし、記録のために複数の追加ソースからデータをコンパイルすることによる非効率も生じます。そのため、T&M機器を検討する際には、メンテナンス・プログラム・マネージャーは、ロギング用のセカンダリ機器にデータを自動的にアップロードできる機器を探す必要があります。
例えば、FLIR METERLiNK®などの機能は、複数の測定ツールを1台のスマートデバイスに接続して同時に記録することができます。

METERLiNKは、Bluetooth® 経由で多くのフリアーシステムズのT&M機器に接続できるスマートフォンアプリです。テストツールから直接データを携帯電話にアップロードできるため、レポートに含めることができます。

データの同期化により、メンテナンスチームは複数の機器からの読み取り値を簡単に整理して監視できるようになり、検査プログラムの効率性が維持されます。

METERLiNKのもう一つの利点は、有効なメーターからデータを取り出し、サーマルカメラの画像に直接埋め込むことができることです。この設定は、接続メニューのBluetooth設定からサーマルカメラで行うことができます。データを中継するには、カメラとメーターでBluetoothが有効になっている必要があります。
メーターとカメラが接続されると、カメラの画面にメーターからのデータが直接表示されるようになります。このモードでは、Pボタンを押して測定値を画面に追加できます。その後、画像を保存します。
画像編集機能を使用して、ギャラリーの記録画像に直接データを保存することもできます。Pボタンを押してメーターデータを追加し、画像を再保存します。

音響画像カメラ

音響画像カメラはPDを可視化し、その特定を著しく容易にします。
部分放電試験。
NFPA70Bでは、1000ボルトを超える機器の部分放電(PD)検査を義務付けています。ただし、バスウェイと中電圧(MV)電源および配電変圧器の巻線は例外で、600ボルト未満であれば検査が必要です。
PDは機器の故障につながり、絶縁体の損傷や電磁波などの安全上の問題を引き起こし、送電網の電力品質に影響を及ぼす可能性があります。
PDは局所的な温度上昇を引き起こし、赤外線サーモグラフィで検出できる可能性がありますが、故障前に発生するとは限らないため、見逃される可能性があります。
最も一般的で信頼性の高いPD検査の方法は、部分放電から放出される超音波周波数を検出し、視覚画像上に色として表示するマイクロホンが取り付けられた超音波音響ツールです。
NFPA70Bに従って、ほとんどの該当する電気資産について、PD試験と調査を少なくとも1年に1回は実施する必要があります。FLIR Si2-Pro のような音響イメージャは、NFPA 70Bに従って、以下の資産の検査に使用できます:
- バスウェイズ
- 電力および配電変圧器の巻線
- 電源ケーブルおよび導体
- 変電所および開閉装置
- HV変電所のコロナ試験と調査
PD検査用FLIR Si2。
歴史的に、超音波技術はトレーニングに多くの時間を要し、長距離から超音波周波数をスキャンする単一トランスデューサ検出器に限られていました。しかし、近年の開発は、FLIR Si2 音響イメージングカメラに結実しました。
FLIR Si2は、PD検査を簡単、効率的、安全に行うためのさまざまな利点を備えています。
音響カメラは高感度であるため、広範囲をスキャンすることができ、欠陥を見逃すリスクが低く、検査時間を短縮できます。故障はカメラによって測定され、重大性が評価されます。
また、大規模な産業環境では、クラウドデータ統合によって運用効率を確保し、デバイス間でデータを簡単に共有することができます。

FLIR Si2は、トレーニングの簡素化、検査時間の短縮、効率的なデータ管理、故障の未然検知など、ROI(投資対効果)の高い機能を備えています。

レポートと分析ツール
最後に、検査員は適切なレポート作成と分析ソフトウェアを使用し、必要に応じて検査結果を文書化することが重要です。
文書化は、効果的な電気予防保全プログラムを作成する上で非常に重要であるだけでなく、時間の経過に伴う検査間で記録された差異が適切に説明されることも保証します。
このようなデータを収集し、分析し、整理し、過去の記録を管理するには、カメラやデバイスに簡単に接続して画像やデータをアップロードできる堅牢なソフトウェアが必要です。
例えば、フリアー イグナイトは、新しいEx Proシリーズ、Exxシリーズ、Tシリーズに搭載されているカメラソフトウェアで、カメラからの画像を自動的にIgniteクラウドにアップロードし、コンピューターやモバイルデバイスからどこからでもアクセスできます。クラウドアカウントにログインすると、画像の編集や分析、共有、詳細なレポートの作成が可能です。

以下は、ソフトウェアを購入する前に考慮すべき重要な基準です:
画像解析と解釈:
- 熱画像を正確に解析し、電気的な問題の可能性を特定する高度なアルゴリズムを搭載したソフトウェアをお探しください。
- 温度トレンディング、スポット測定、異常検知などの機能は、データを効果的に解釈するのに役立ちます。
報告と文書化:
- 効率的なソフトウェアは、検査結果を文書化し、メンテナンス活動を追跡するための包括的なレポートを簡単に作成できるようにする必要があります。
- カスタマイズ可能なテンプレート、レポートエクスポートオプション、他の保守管理システムとの統合に注目してください。
統合と接続性:
- ソフトウェアが特定のカメラとシームレスに統合でき、スムーズなデータ転送と分析が可能であることを確認してください。
- クラウドベースの接続性を活用し、分析およびレポート作成のニーズに合わせて現場から検査結果を迅速に収集します。
結論
NFPA 70B 2023では、サーモグラフィと文書化が重視されているため、カメラ、T&Mツール、ソフトウェアが効率的な作業に必要な機能を備えているか、さらにこれらの規格を満たすために連携できるかを確認することが重要です。
サーマルカメラとソフトウェアを電気保守プログラムに統合することで、NFPAガイドラインが地域に影響を及ぼすかどうかにかかわらず、問題の事前検出、安全性の向上、文書化の合理化、予知保全計画など、多くのメリットが得られます。適切な機能を備えたツールに投資することで、組織は電気システムの寿命、安全性、信頼性を確保することができます。