再生可能エネルギーによる発電の未来。

エネルギー生産分野における技術革新により、再生可能エネルギー電源はより安定し、手頃な価格になっています。これらのシステムを維持するために必要な技術は、急速に進歩しています。

石炭、ガス、石油といった伝統的なエネルギー源は、特に米国では数十年にわたって世界のエネルギー生産の基幹を担ってきました。しかし、温室効果ガスの排出、大気汚染、資源の枯渇など、環境面で大きな欠点を抱えています。

これに対抗するため、太陽光発電と風力発電は、効率と信頼性の両面で着実な進歩を遂げ、最も有望な再生可能エネルギー源となっています。例えば、フォーブス誌によると、結晶シリコン太陽電池パネルの絶対効率は、2010年以降、年間約0.5%の割合で一貫して向上しています。一方、蓄電池システムの進歩により、微風状態でも稼働する風力タービンの懸念は払拭されています。

ソーラーパワー

太陽光発電は、太陽光発電(PV)パネルを使って太陽からのエネルギーを利用します。PVパネルは太陽光を直接電気に変換します。太陽光発電は、小規模な屋上設置から大規模な太陽光発電所まで、その拡張性の高さから多くの人が魅力的だと考えています。近年、その価格と効率はますます向上し、世界の発電量に大きく貢献しています。

ソーラーパネルの定期点検は、より大きな故障を防ぎ、機器が契約した性能と収量保証の範囲内で稼働していることを確認することができるため、運用効率の向上に欠かせないものです。また、太陽光発電検査用に設計されたデジタルマルチメーターやクランプメーターを使用すれば、修理担当者が電気的な故障を診断し、適切な対応策を決定するのに役立ちます。

当社の記事「太陽光発電のパフォーマンスを最適化:ソーラーパネルとソーラーファームの検査と保守のための適切なソリューションの発見」では、エネルギー出力を維持するための早期故障検出とプロアクティブなシステム監視の価値について考察しています。

記事を読む

風力発電

風力発電は、風力タービンを使って風の運動エネルギーを電気エネルギーに変換することで発電します。風力発電所は陸上または沖合に設置することができ、一般的に沖合はより強く安定した風の恩恵を受けることができます。

風力タービンは急成長しているエネルギー源のひとつで、環境への影響が少なく、大量の電力を生産できることで知られています。しかし、風力タービンのメンテナンスには大きな課題があります。点検には高額な費用と時間がかかることが多く、機械や電気系統は高い位置にあり、アクセスするのが困難です。

風力タービンの部品は、熱や天候の変化など、環境の影響を受けやすいものです。赤外線カメラやビデオスコープ、音響画像カメラ、振動計などの試験・計測ツールを使った予防保全と定期検査は、適切な機能を保証し、計画外のダウンタイムを削減します。

フリアーシステムズの再生可能エネルギーのパンフレットで、風力タービンやその他の発電システムのメンテナンスソリューションをご覧ください。

パンフレット

蓄電池システム

蓄電池システム(BESS)は、特に太陽光や風力などの再生可能エネルギーを統合する際に、電力網の信頼性と効率を高めるために極めて重要です。蓄電池はより手頃な価格で効率的になりつつあり、現代のエネルギーシステムには欠かせない要素となっています。

BESSサイトの運営者は、バッテリーセルの温度が突然急上昇して他のセルに広がり、火災や有害ガスの放出につながる可能性がある熱暴走を特に懸念しています。このようなユニットは非常に密に詰め込まれているため、故障、損傷、または衝撃による過熱が1回発生するだけで、ユニット内に壊滅的な連鎖が生じ、数日間続く火災ですべての資産が消し飛ぶ可能性があります。

BESSサイトのオペレーターが直面する安全上の課題と、有毒ガスを放出する可能性のある火災を回避するのに役立っている技術についての記事をお読みください。

記事を読む

2024年の数字

10米国連邦エネルギー規制委員会(FERC)はこのほど、2024年に追加される米国の総発電容量(34ギガワット以上)の90%以上を再生可能エネルギーが占めると発表しました。米国では、2024年に48.2ギガワットの容量が電力会社規模の太陽光発電、風力発電、蓄電池からオンライン化され、計画外の停電を防ぐためにこれらの産業を支えています。現在、太陽光発電と風力発電は総発電量のほぼ22%を占め、太陽光発電は10年前の10倍になっています。

世界的に見ると、この数字はさらに大きく、EU1 ではエネルギー生産の29%を太陽光と風力が占め、中国2 ではエネルギー生産の37%を太陽光と風力が占めています。

[1] "Electricity from renewable sources reaches 47% in 2024"、EuroStat。

[2] S&Pグローバル・コモディティ・インサイト

概要

再生可能エネルギーの導入は今後も増え続け、それに伴い、設備の効率的な稼働を確保し、予期せぬ中断を避けるために、定期的な予知保全検査を実施する必要性が生じます。これを実現する最も効率的な方法は、電気メーターだけでなく、赤外線カメラや音響カメラを使用することです。