재생에너지 발전의 미래
에너지 생산 분야의 기술 혁신은 재생 가능 에너지 공급의 안정성과 경제성을 높이고 있습니다. 이러한 시스템을 유지하는 데 필요한 기술 또한 빠르게 발전하고 있습니다.
석탄, 가스, 석유와 같은 전통적인 에너지원은 특히 미국에서 수십 년 동안 세계 에너지 생산의 근간을 담당해 왔습니다. 하지만 온실가스 배출, 대기오염, 자원 고갈 등 환경적으로 큰 단점을 가지고 있습니다.
이에 대응하기 위해 태양광 발전과 풍력 발전은 효율과 신뢰성 측면에서 꾸준한 발전을 이루며 가장 유망한 재생 가능 에너지 원으로 부상하고 있습니다. 예를 들어, 포브스지에 따르면 결정질 실리콘 태양전지 패널의 절대 효율은 2010년 이후 매년 약 0.5%의 비율로 지속적으로 향상되고 있습니다. 한편, 축전지 시스템의 발전으로 풍력 터빈이 약한 바람에도 작동할 수 있다는 우려를 불식시키고 있습니다.
태양광 발전
태양광 발전은 태양광 발전(PV) 패널을 사용하여 태양의 에너지를 이용하는 것으로, 태양광 패널은 태양광을 직접 전기로 변환합니다. 태양광 발전은 소규모 옥상 설치부터 대규모 태양광 발전소까지 확장성이 뛰어나 많은 사람들이 태양광 발전을 매력적으로 여깁니다. 최근 몇 년 동안 가격과 효율성이 점점 더 향상되어 전 세계 발전량에 크게 기여하고 있습니다.
태양광 패널의 정기적인 점검은 더 큰 고장을 방지하고 장비가 계약된 성능 및 수율 보증 범위 내에서 작동하고 있는지 확인할 수 있기 때문에 운영 효율성을 향상시키는 데 필수적입니다. 또한 태양광 검사용으로 설계된 디지털 멀티미터와 클램프 미터를 사용하면 수리 담당자가 전기적 고장을 진단하고 적절한 대응책을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
풍력발전
풍력 발전은 풍력 터빈을 사용하여 바람의 운동 에너지를 전기 에너지로 변환하여 전력을 생산합니다. 풍력 발전소는 육지나 해상에 설치할 수 있으며, 일반적으로 해상에서 더 강하고 안정적인 바람의 이점을 누릴 수 있습니다.
풍력 터빈은 빠르게 성장하는 에너지원 중 하나로, 환경에 미치는 영향이 적고 대량의 전력을 생산할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 풍력 터빈의 유지보수에는 큰 어려움이 있습니다. 점검에 많은 비용과 시간이 소요되는 경우가 많고, 기계 및 전기 시스템은 높은 곳에 위치해 접근이 어렵습니다.
풍력 터빈의 부품은 열과 날씨 변화 등 환경의 영향을 받기 쉽습니다. 적외선 카메라, 비디오 스코프, 음향 영상 카메라, 진동 측정기 등의 테스트 및 측정 도구를 사용한 예방적 유지 보수 및 정기 점검은 적절한 기능을 보장하고 계획되지 않은 다운타임을 줄일 수 있습니다.
FLIR의 재생 가능 에너지 브로셔에서 풍력 터빈 및 기타 발전 시스템 유지보수 솔루션에 대해 알아보세요.

배터리 에너지 저장 시스템(BESS)
배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 전력망의 신뢰성과 효율성을 높이기 위해 매우 중요하며, 특히 태양광과 풍력 등 재생에너지의 통합에 있어 매우 중요합니다. 배터리 저장 기술은 점점 더 경제적이고 효율적으로 발전하고 있어, 현대의 에너지 시스템에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.
BESS 사이트 운영자들은 배터리 셀의 온도가 갑자기 급상승하여 다른 셀로 확산되어 화재 및 유해 가스 방출로 이어질 수 있는 열 폭주에 대해 특히 우려하고 있습니다. 이러한 장치는 매우 촘촘하게 밀집되어 있기 때문에 하나라도 고장, 손상 또는 충격으로 과열되면 장치 내에 치명적인 연쇄 반응을 일으킬 수 있으며, 며칠 동안 지속되는 화재로 모든 자산이 소실될 수 있습니다.
BESS 사이트 운영자가 직면한 안전 문제와 독성 가스를 방출할 수 있는 화재를 방지하는 데 도움이 되는 기술에 대한 기사를 읽어보세요.
2024년 수치
10 미국 연방에너지규제위원회(FERC)는 최근 2024년에 추가되는 미국 총 발전 용량(34기가와트 이상)의 90% 이상을 재생에너지가 차지할 것이라고 발표했습니다. 미국에서는 2024년 48.2기가와트의 용량이 전력회사 규모의 태양광, 풍력, 축전지에서 온라인화되어 계획되지 않은 정전을 방지하기 위해 이들 산업을 지원할 예정입니다. 현재 태양광과 풍력 발전은 전체 발전량의 거의 22%를 차지하고 있으며, 태양광 발전은 10년 전보다 10배 증가했습니다.
전 세계적으로 이 수치는 더욱 커져 EU1에서는 태양광과 풍력이 에너지 생산의 29%, 중국2에서는 태양광과 풍력이 에너지 생산의 37%를 태양광과 풍력이 차지하고 있습니다.
개요
신재생 에너지의 도입은 계속 증가하고 있으며, 이에 따라 설비의 효율적인 운영을 보장하고 예기치 않은 중단을 피하기 위해 정기적인 예지보전 점검을 실시해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 이를 실현하는 가장 효율적인 방법은 전기 계량기뿐만 아니라 적외선 카메라나 음향 카메라를 사용하는 것입니다.