밀렵 제로로 가는 길
케냐의 야생동물 보호를 위해 FLIR와 WWF가 협력하는 방법
By 조 피셔
아프리카 야생동물 밀렵 근절을 위해 10년 가까이 협력해 온 세계야생동물기금(WWF)과 FLIR가 다시 한번 협력하여 케냐 야생동물청(KWS)과 올 페예타 보호구 등 케냐의 야생동물 보호 구역을 지원하여 야생동물 보호를 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
가장 최근에는 야간 순찰을 위해 트럭에 장착된 열화상 보안 카메라 13대를 기증하여 어두운 곳에서 밀렵꾼을 잡는 데 도움을 주고 있습니다.
이 파트너십은 WWF가 2015년 환경 보호에 영향을 미칠 수 있는 밀렵 방지 기술을 발굴하기 위한 보조금을 받으면서 시작되었습니다.
엄격한 테스트 결과, 열화상 기술은 빽빽한 초목 속에서도 목표물을 식별하는 능력으로 레이더와 야간 투시 제품을 능가하는 최고의 제품으로 선정되었습니다.
FLIR는 곧 키파루 라이징 프로젝트와 추가 기술 기부를 통해 기부금을 전달했습니다.


열화상 카메라를 기증받기 전에는 레인저들이 밀렵꾼을 추적하기 위해 K9을 동원하고, 손전등을 사용하거나 매복을 설치해 밀렵꾼을 잡는 방법밖에 없었습니다.
이러한 방법은 어느 정도 성공을 거두었지만, 레인저가 순찰해야 하는 지역의 규모가 대부분의 밀렵을 효과적으로 막기에는 충분하지 않았고 밀렵꾼들이 교전할 때는 거의 완전한 어둠 속에서 혼란스럽고 위험한 상황이 발생했습니다.
열화상 보안 카메라는 도입 이후 레인저들이 야간 순찰을 할 때 겪었던 많은 어려움을 해결해 주었습니다.
이제 레인저는 소규모 팀만으로 카메라당 7평방킬로미터를 커버할 수 있어 더 많은 지역을 커버할 수 있는 인력을 확보할 수 있습니다.

"열화상 기술은 우리가 만난 대부분의 레인저들에게 획기적인 변화를 가져왔습니다."라고 FLIR 글로벌 솔루션 아키텍트이자 프로그램 매니저인 숀 젭슨은 말합니다. "일단 사용하기 시작하면 그 가치를 깨닫는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않습니다. 평소에는 어둠으로 인해 순찰에 어려움이 많았지만 열화상 카메라를 사용하면 밤에도 볼 수 있기 때문에 매일 밤 순찰에 열화상 카메라를 사용하고 있습니다."
고성능 카메라가 트럭에 장착되어 있기 때문에 고정식 감시탑에서는 얻을 수 없는 기동성을 레인저에게 부여합니다. 이 이동식 열화상 보안 트럭을 통해 레인저는 필요할 때마다 새로운 지역과 각도를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 또한 기동성은 밀렵꾼들이 언제 어디서 감시가 시작될지 모르기 때문에 기습을 가할 수 있는 요소도 제공합니다.
열화상 보안을 강화한 FLIR, WWF, KWS, 보호구역 관리인들의 노력은 케냐의 야생동물 보호자들이 밀렵 제로라는 목표를 달성하는 데 큰 도움이 되고 있습니다.