优化太阳能设施性能:
寻找检查和维护太阳能电池板及太阳能发电厂的理想解决方案
随着全球逐渐转向可再生能源,太阳能已成为实现可持续发展目标的关键要素。由于太阳能发电厂和屋顶太阳能装置不断增多,对准确、可靠、高效的维护工具的需求也日益增长。及早检测故障并主动监测系统,是确保高效发电和防止代价高昂的故障的关键。
FLIR面向太阳能行业专业人士、清洁能源维护团队及电气检测人员,专门设计了新一代的测试和测量诊断工具套件,不仅具有简单易用的红外成像、电气测试功能,而且可搭配FLIR METERLiNK®应用程序进行实时的安全和性能监测,有助于优化各种太阳能装置,小到单块太阳能电池板,大到太阳能发电厂,都能游刃有余。
太阳能装置例行检查为何重要?
虽然太阳能电池板可耐受恶劣环境,但其性能仍会受到热点、布线问题、遮挡、灰尘堆积、逆变器故障等因素的影响。若未及时发现问题,可能导致能源损失、运营成本上升,甚至引发火灾。
通过使用先进诊断工具定期检查,技术人员能够及早识别问题,保证系统高效运行并延长使用寿命。FLIR的最新解决方案可帮助专业人士迅速、准确、全面地评估太阳能电池板的性能及电气完整性。

适合工作的工具
从红外热像仪、太阳能钳形表,到辐射照度和温度计,FLIR的解决方案可消除太阳能装置检查与维护过程中的不确定性。
FLIR TG268 24:1 配备圆心激光和 K 型热电偶24:1 单点红外热像仪
识别热点和故障
对于太阳能技术人员而言,如果能安全地检查带电的电气系统,将节省大量时间。相较于单点红外测温仪,红外热像仪优势明显,可帮助用户在目标区域内采集准确的数据。
为什么至关重要?
- 提前检测出热点和故障单元,防止故障发生:红外热像仪能够检测并可视化呈现发热情况,帮助技术人员迅速、安全地扫描带电设备,识别过热的太阳能电池,并检测可能预示着二极管故障或连接问题的温度变化。及早发现此类问题有助于防止能源损失、降低火灾风险,并延长太阳能电池板的使用寿命。
- 加快故障排除,实现快速修复:不同于人工逐板检查,红外热像仪可提供温差快照,迅速识别问题区域。FLIR红外热像仪(例如新款T6268)具备MSX®图像增强技术,与传统无红外维护方法相比,能够帮助技术人员更快定位问题区域,从而节省时间,同时让安装人员无需进行多余拆卸作业即可解决问题。
- 适合于各种光照条件: 不同于易受天气情况、光照条件和灰尘积聚影响的目视检查,TG268的热成像技术适用于弱光、多云和多灰环境,确保全年可在几乎任何光照条件下开展维护作业。通过将热成像整合至例行检查中,太阳能技术人员可迅速定位效率低下问题,缩短系统停机时间。

诊断电气性能
确保电气性能正常对所有太阳能装置而言都至关重要。 FLIR CM78-PV 太阳能钳形表可帮助技术人员监测电流、电压和电阻,确保太阳能电池阵列和逆变器以高效运行。
为什么至关重要?
- 安全、准确地评估电压和电流:FLIR CM78-PV专为安全测量太阳能发电系统中的高直流电压和电流而设计,能够帮助技术人员确认太阳能电池板、逆变器和电池功能是否正常,降低电气危害风险。
- 快速诊断系统性能:通过实时测量电压、电流和功率输出,CM78-PV有助于检测布线故障、损坏的二极管和性能不佳的太阳能电池板,从而加快故障排查,大幅缩短太阳能装置的停机时间。
- 太阳能发电系统故障排除: FLIR CM78-PV采用真有效值技术,可确保准确读取太阳能逆变器、电池储能系统和高功率直流电路的电压和电流,避免误诊系统问题。

测量太阳能效率
如何确认太阳能电池板是否以最高效率运行?为了评估太阳能电池板的真实效率,技术人员必须在实际条件下测量太阳辐射照度和太阳能电池板温度。FLIR PV78 太阳能辐照度和温度测量仪可提供即时读数,帮助优化系统性能。
为什么至关重要?
- 确保理想日照条件: PV78可测量太阳辐射照度(W/m²),确保太阳能电池板安装在日照条件最佳的位置,有助于优化发电,判断太阳能效率是否受到遮挡或环境因素的影响。
- 通过监测温度防止效率损失: 太阳能电池板的性能会随着温度升高而下降。PV78具备太阳能电池板表面温度测量功能,可帮助技术人员评估是否需要采取散热措施或改善通风,以维持太阳能模块的效率并延长使用寿命。
- 支持性能基准测试和故障排查:通过提供实时辐射照度和温度数据,PV78有助于准确计算太阳能效率,帮助技术人员对比预期性能与实际性能,检测出能不佳的太阳能电池板,识别出尚未恶化的潜在系统问题。
借助PV78,安装人员可优化太阳能电池板布局,降低能效损失,提升发电量。

深入分析性能
如需详尽的性能诊断,不妨选择经济易用的FLIR PV48太阳能电池板测试仪和 I-V 曲线追踪仪,它可分析电压、电流和功率输出,帮助检测太阳能电池板劣化、电气故障和逆变器问题。
为什么至关重要?
- 通过 I-V 曲线验证太阳能电池板性能: PV48能够生成I-V(电流-电压)曲线,帮助技术人员分析太阳能电池板效率、识别遮挡效应并检测劣化情况,确保太阳能电池板安装前后始终以最高效率运行。
- 检测隐藏的电气故障、二极管问题和遮挡问题: 通过测量开路电压(OCV)、短路电流(SCC)和最大功率点(Pmax),PV48可精确定位无法仅靠目视检查发现的受损电芯、低效旁路二极管和连接问题。
- 即时现场诊断: PV48可在现场即时呈现测试结果,无需依赖假设或复杂计算,帮助太阳能安装人员和维护团队减少停机时间、提升系统可靠性,并确保符合性能标准。


关于太阳能电池板检查的最佳实践
为了充分利用FLIR高级测试和测量工具,请遵循以下最佳实践:
• 在阳光最强的时段开展检测,从而准确评估性能。 • 结合热成像与电气测试,开展全面的系统评估。 • 比较检查数据随时间的变化,检测太阳能电池板劣化模式。 • 保留详尽的检查记录,以便规划维护工作和质保索赔。
迈向未来的太阳能维护技术
随着太阳能应用规模持续扩大,高效的维护与检查策略将变得愈发重要。对从事太阳能行业的专业人士而言,FLIR的最新测试和测量工具提供了所需的精度与可靠性,可确保太阳能电池板和太阳能发电厂高效运行。
通过结合热成像、电气诊断和实时性能分析功能,FLIR红外热像仪和太阳能测试工具有助于大幅提高太阳能发电量、减少停机时间,同时确保系统长期稳定运行。
在当下投资购置理想工具,收获更加节能且可持续的未来。