데이터센터의 안전 및 물리적 보안 강화

중요 데이터를 보호하는 데 변화를 가져올 수 있는 5가지 기술

오늘날과 같이 모든 것이 연결된 디지털 시대에는 데이터 시스템에 대한 위협은 국경을 넘어 파급되어 국가 안보, 경제 안정성, 공공 안전에 지장을 초래할 수 있습니다. 따라서 데이터 인프라를 보호하는 것이 정부와 기업 모두의 최우선 과제가 되었으며, 이 전쟁의 최전선에 있는 것이 바로 보안 업계입니다.

중요 인프라로서의 데이터

상거래부터 소통까지 모든 것이 디지털 플랫폼에 점점 더 의존하게 되면서, 데이터 센터는 현대 문명의 중추가 되었습니다. 지난 10년 동안 전 세계 데이터의 총합은 15제타바이트에서 180제타바이트 이상으로 증가했습니다(참고로 1제타바이트는 1,000,000,000,000,000바이트에 해당합니다).

정부와 기업은 데이터 센터가 핵심 인프라의 일부임을 인식하고 있으며, 이를 물리적 위협과 사이버 위협 모두로부터 보호해야 한다는 데 동의하고 있습니다. 데이터 센터 보안을 책임지는 보안 관리자들에게는 지금 이 시대에는 경계 보안과 자산 관리가 그 어느 때보다 중요하다는 것이 분명합니다.

과제: 넓은 범위의 고가치 자산을 효과적으로 보호하기

오늘날의 데이터센터에 있어 물리적 보안과 경계 보안은 타협할 수 없는 필수 요소입니다. 전 세계 기업과 정부의 핵심 인프라를 지원하는 일부 클러스터의 경우 이러한 시설을 24시간 내내 보호해야 합니다. 하지만 이러한 시설을 보호하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 데이터 센터는 광활한 외딴 지역에 위치한 경우가 많으며 경계가 넓어 물리적 침입과 방해 행위의 주요 표적이 되기 쉽습니다. 단 한 번의 보안 침해는 데이터 손실, 운영 중단 시간, 평판 손상으로 이어져 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다.

이러한 과제에 정면으로 대응하기 위해, FLIR는 보안 관리자가 동적인 환경에서 신속하게 감지, 처리 및 대응할 수 있는 다층적 상황 인식 솔루션을 개발했습니다. 이 사전 예방적 보안 프레임워크는 위협에 대응할 뿐만 아니라 위협이 확대되는 것을 적극적으로 방지합니다.

다계층 보안은 지능형 이미징 및 감지 솔루션과 지상 기반 레이더, 향상된 분석 기능을 갖춘 UVMS, 디바이스 간 통신 등 조치 및 대응을 지속적으로 강화하는 도구를 통합합니다. 다음은 포괄적인 보호 기능을 제공하도록 설계된 5가지 솔루션과 기술입니다.

1.

지상 기반 레이더를 사용한 경계 감시

가장 먼저 고려해야 할 것은 데이터 센터의 경계를 보호하는 방법입니다. 바로 이 부분에서 지상 기반 레이더 기술이 유리합니다.

레이더는 울타리선을 넘어 사람과 차량의 움직임을 동적으로 매핑하여 위협에 대한 조기 경고를 전달하고 침입자 추적을 개선할 수 있습니다.

데이터 센터 보안 담당자는 FLIR Elara R-290 레이더(유럽에서는 R-190)를 통해 거의 모든 기후, 날씨 또는 조명 조건에서 최대 200미터(656피트) 거리의 사람과 최대 400미터(1312피트) 거리의 차량을 정확하게 감지하고 추적할 수 있습니다.

지상 기반 레이더는 열화상 및/또는 실화상 보안 카메라와 함께 레이어 방식으로 결합할 때, 특히 FLIR Nexus®를 탑재하고 있을 때 진정한 장점을 발휘할 수 있습니다.

Nexus를 사용하면 기기가 다른 Nexus 기기와 지리 데이터를 통신하여 연속 추적 중에 원활하게 핸드오프할 수 있습니다. 예를 들어 보안팀은 열화상 보안 카메라와 평판 레이더 두 대만 사용하여 한 위치에서 180도 범위를 감시할 수 있습니다. 또한 알람 예약 및 구역 구성이 가능한 Nexus 디바이스를 사용하면 세 개의 제품이 함께 작동하여 어떤 조건에서도 잠재적인 위협을 24시간 연중무휴로 감지하고 추적할 수 있습니다.

주요 이점: 실시간 추적을 통해 펜스라인 너머의 위협을 조기에 탐지합니다.

FLIR Elara R-290 상업용 지상 레이더 (R-190)

2.

FLIR FH-시리즈 ID 경계 보호용 멀티 스펙트럼 고정형 카메라

모든 조건에 적합한 멀티스펙트럼 이미징

모든 경계 시스템을 보완할 수 있도록 설계된 견고한 멀티 스펙트럼 고정형 FLIR FH-시리즈 ID 카메라는 최고의 열화상 및 실화상 센서를 하나의 장치에 내장하여 모든 조건에서 최상의 보안을 제공합니다.

FH-시리즈 ID 카메라는 FLIR의 온보드 DNN 분석 기능을 갖춘 새로운 FLIR 보안용 열화상 및 실화상 카메라 중 하나입니다. 이를 통해 감지 정밀도, 분류 정확도, 표적의 지리적 위치 파악, 데이터 센터의 펜스 라인을 따라 오경보에 대한 복원력을 높일 수 있습니다.

주요 이점: 어떤 조명이나 날씨 조건에서도 안정적으로 감지할 수 있습니다.

3.

실시간 알림을 위한 고급 비디오 분석

데이터 센터 방어의 세 번째 계층은 실시간으로 침입을 감지 및 분류하고 허가되지 않은 차량과 사람을 보안 담당자에게 알리도록 설계된 고급 비디오 분석입니다.

FLIR 비디오 분석 기능이 탑재된 PIDS를 통해 사용자는 표적을 추적하고 즉각적인 경보를 발령하여 지속적인 실시간 위협 예방을 할 수 있습니다.

주요 이점: 자동화된 위협 분류 및 즉각적인 알림.

4.

FLIR Cameleon V5 경계 침입 탐지 소프트웨어

중앙 집중식 침입 탐지 소프트웨어

네 번째 레이어는 FLIR Cameleon V5에서 지원되며, 향상된 사이버 보안과 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 보안 운영자에게 다양하고 강력한 에지 장치 통합, 목표물 추적 핸드오프, 포렌식 품질의 이미지 처리 및 글로벌 관리 기능을 제공합니다.

이러한 각 장치는 군사용 레이더, 다중 스펙트럼 카메라, 동급 최고의 비디오 분석, 강력한 엔드투엔드 VMS를 사용하여 데이터 센터 주변을 모든 각도에서 감시합니다.

주요 이점: 모든 보안 자산을 원활하게 통합하고 중앙 집중식으로 제어할 수 있습니다.

5.

인테리어 보안 솔루션

하지만 감시가 필요한 영역이 울타리 라인에만 있는 것은 아닙니다. 출입 지점, 실내 환경, 서버실 등에는 증거용 실내 보안 카메라가 적합한 솔루션입니다.

예를 들어, 5 MP HD 및 4K UHD 실화상 및 적외선 조명 카메라로 구성된 FLIR Quasar 시리즈는 중요 인프라 현장에서 사용하기에 탁월한 이미지 품질을 제공합니다. 미니 돔 모델은 NDAA를 준수하고 고급 사이버 보안 보호 기능을 활용하는 눈에 잘 띄지 않는 감시 옵션입니다.

주요 이점: 중요 인프라를 위한 고품질의 안전한 실내 모니터링.

FLIR Quasar 프리미엄 미니 돔

디지털 시대를 위한 엔드투엔드 보호

FLIR는 레이더, 멀티 스펙트럼 이미징, 고급 분석 및 중앙 집중식 소프트웨어를 결합하여 데이터 센터를 위한 종합적인 보안 에코시스템을 제공합니다. 이러한 솔루션은 보안 팀에 실행 가능한 인사이트를 제공하고, 오경보를 줄이며, 비용이 많이 드는 다운타임이나 침해를 방지하는 데 도움을 줍니다.

데이터가 인프라가 되는 시대에 FLIR는 글로벌 경제의 디지털 백본이 안팎으로 보호될 수 있도록 보장합니다.

제품 매트릭스를 다운로드하여 FLIR Security가 제공하는 제품에 대해 자세히 알아보세요.

매트릭스 다운로드