데이터 센터 전반에서 이미징 기술이 가지는 가치
운영 관리자들은 열화상 및 음향 카메라를 통해 장비 과열, 에너지 낭비, 자산 이상을 사전에 감지함으로써 시스템 고장과 예기치 않은 다운타임을 예방할 수 있습니다.
인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 실시간 데이터 처리의 폭발적인 성장으로, 기업들은 이러한 수요를 충족하기 위해 데이터 센터를 확장하고 있습니다. 이러한 확장과 함께 다운타운 없이 시스템 가동 시간을 유지하는 작업은 점점 더 복잡해지고 있습니다.
오늘날의 데이터센터는 기존 애플리케이션보다 최대 50배 더 많은 전력과 냉각을 필요로 하는 AI 네이티브 워크로드를 지원하도록 설계되었습니다. 이렇게 많은 기계, 전기, 전자 인프라가 한 공간에 집중되다 보니 과열은 큰 문제로 떠오르고 있습니다. 과열은 단순한 에너지 비효율을 넘어 서버 연쇄 고장, 데이터 손실, 서비스 중단까지 초래할 수 있기 때문입니다.
하이테크 유지보수 검사
데이터센터의 배전 시스템과 냉각 인프라의 지속적인 작동을 보장하는 것은 가동 시간을 유지하고, 기계 및 전기 고장을 방지하며, 정전을 방지하는 데 필수적입니다.
이러한 시스템은 고장 나기 전에 과열되는 경우가 많으며, 적외선 온도계나 고정 센서를 사용하는 기존의 검사 방식으로는 중요한 핫스팟을 놓칠 수 있습니다. 이런 방법은 온도를 안정적으로 측정하지만 전체 상황의 극히 일부분만 제공하기 때문입니다. 측정 지점이 핫스팟과 일치하지 않는 한, 이러한 검사는 중요한 문제를 놓칠 위험이 있습니다.

이 열화상 이미지는 발전기의 오버헤드 버스 덕트를 보여줍니다. 데이터 센터에는 유틸리티 정전 시에도 지속적인 전기 공급을 보장하기 위해 백업 발전기가 필요합니다.
휴대용이든 데이터 센터 곳곳에 설치된 고정형이든, 열화상 카메라는 장비의 온도를 종합적으로 파악할 수 있는 시야를 제공합니다. 기술자들은 열화상 카메라를 활용해 전기 스위치기어, 모터, 무정전 전원 장치(UPS), 전력 분배 장치(PDU), 발전기 등은 물론 서버 시스템에 전력을 공급하는 모든 전기 장비의 이상 징후를 조기에 감지할 수 있습니다.
시중에는 다양한 휴대용 열화상 카메라가 있지만, 전문가용 모델은 데이터 센터의 예측 유지보수를 위한 뚜렷한 이점을 제공합니다.
예를 들어, FLIR T-시리즈 카메라는 이중 시야각과 광각 렌즈를 제공하므로 사용자는 넓은 영역이나 여러 구성 요소를 동시에 스캔할 수 있습니다. 이러한 카메라는 이제 자동 업로드, 기록 비교 및 추세 분석을 위해 FLIR IgniteTM 보고 및 분석 소프트웨어와 원활하게 통합할 수 있습니다.
FLIR Thermal Studio Pro와 같은 일부 열화상 분석 소프트웨어는 카메라 자체와 연동하여 검사 경로와 카메라 상의 참조 이미지를 제공하므로 모든 기술자가 자산을 일관되고 반복적으로 검사할 수 있습니다.
고정형 카메라의 경우, 최신 모델에는 최첨단 분석 및 무선 기능이 통합되어 있어 기존 모니터링 시스템과 쉽게 통합할 수 있습니다. 대부분은 REST 및 MQTT와 같은 일반적인 최신 산업 프로토콜을 통해 통신하므로 여러 센서 유형의 데이터를 단일 자산 상태 대시보드에 통합하는 작업이 간소화됩니다.
FLIR T-시리즈 전문가용 열화상 카메라 및 FLIR A50/A70 고정 장착형 열화상 카메라
열화상 카메라를 활용한 정기 점검은 유지보수 팀에 도움이 됩니다.
- 예기치 않은 가동 중단을 초래하기 전에 숨겨진 문제 발견 및 해결
- 과부하된 회로나 느슨한 연결부 감지하기
- 장비 고장 예방하기
- 에너지 관리와 공간 활용 최적화하기
데이터 센터에서 활용할 수 있는 FLIR Ex 프로 시리즈 열화상 카메라
HVAC 및 냉각 시스템
데이터 센터는 효율적인 운영을 위해 완벽하게 냉각된 환경이 필요하며, 대부분은 온열 통로/냉열 통로(Hot Aisle/Cold Aisle) 배치 원칙을 적용해 온도 균일성을 유지합니다. 이 구성은 서버 랙을 컴퓨터실 공조 장치(CRAC) 통풍구 위에 서로 마주보게 배치하는 방식입니다. CRAC는 아래에서 서버를 냉각시키고, 뜨거운 공기는 장비 뒤쪽으로 배출됩니다.
오늘날 데이터 센터는 서버 밀집도가 높아지고 있기 때문에, 온열/냉열 통로가 제대로 작동하는지를 확인하는 데 열화상 기술의 중요성이 점점 커지고 있습니다. 열화상 카메라는 덕트 정렬 불량이나 전기적 결함 같은 문제를 시각적으로 파악할 수 있게 해주며, 이를 바탕으로 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
온도는 에너지 소비와 장비 작동 상태를 나타내는 중요한 지표이기도 하므로, 열화상 카메라를 활용한 정기적인 예측 유지보수 점검은 전력 소비와 장비 상태를 시설 전체에 걸쳐 확인하는 데 이상적입니다. 열화상 기술은 유지보수 팀에게 과열 없이 에너지와 공간 요구사항을 최적화할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다.

열화상 카메라로 HVAC를 검사하면 도움이 될 수 있습니다:
- 서버 랙 온도 분포 모니터링
- 누수 또는 잘못된 경로의 덕트 찾기
- 에너지 손실원 확인
- 누락된 단열재 및 AC 응축수 누출 감지
- 작동하지 않는 내부 서버 팬 식별
에너지 효율이 핵심
압축 공기 시스템은 에너지 손실의 또 다른 주요 원인입니다. 평균적으로 산업 시설에서는 공기 누출로 인해 에너지의 20~30%가 손실되기 때문에 이미 에너지 집약적인 산업에서는 이를 감지하고 처리하는 것이 가장 중요합니다.
음향 이미징 카메라는 데이터 센터 유지보수를 위한 간단한 솔루션을 제공합니다. 이 카메라는 공기 누출을 시각화하여 수리 담당자가 이전에는 감지할 수 없었던 공기 누출의 원인을 실시간으로 측정 가능한 수치로 쉽게 찾아낼 수 있도록 지원합니다.

시설은 검사 시간을 최대 90%까지 단축할 수 있어 더 빈번하고 효율적인 누출 점검이 가능합니다.

공기 컴프레서의 수명이 다하는 동안 아주 미세한 공기 누출도 에너지 효율을 떨어뜨려 핵심 작업을 수행하는 데 더 많은 전력을 소비하게 만들 수 있습니다. 이러한 누출을 확인하지 않고 방치하면 부품 고장과 고비용의 다운타임으로 이어질 수 있습니다.
FLIR Si2-Pro 산업용 음향 이미징 카메라
FLIR Si2-시리즈 음향 이미징 카메라는 원거리에서 매우 작은 소음을 포착할 수 있는 124개의 마이크를 탑재하고 있습니다. 이 카메라는 온보드 AI를 사용하여 누수나 기계적 결함으로 인해 발생하는 소리 패턴의 다른 특징을 일반적인 배경 소음과 구별합니다.
2kHz ~ 130kHz의 대역폭 범위와 최대 200m(656피트) 거리에서 누출을 감지할 수 있는 FLIR Si2-Pro는 아주 작은 누출까지 탁월한 감지 정확도와 식별 능력을 제공합니다.
여기에서 압축 공기 누출로 인한 에너지 절감 효과를 계산해 보세요.
음향 이미징의 또 다른 장점은 Si2-Pro를 포함한 많은 카메라가 부분 방전(PD)도 감지할 수 있다는 점입니다. 따라서 내부의 공기 누출을 확인할 뿐만 아니라 데이터 센터에 중요한 현장 변전소 및 기타 전기 시스템을 검사하는 데도 카메라를 이중으로 사용할 수 있습니다.

화재 예방
드물기는 하지만 데이터센터 화재는 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 기업들은 이러한 시설에 화재 경보기와 소방 시스템을 갖추고 있지만, 일단 화재가 발생하면 자산 손실은 거의 확실합니다.
많은 기업이 시설 전체에 고정형 열화상 카메라를 설치하여 자산을 보호하고 있습니다. 이러한 카메라는 전기 시스템, 모터, 인화성 물질을 24시간 모니터링하여 대상물이 연소하여 작업자와 자산을 위험에 빠뜨리기 전에 온도 상승을 포착합니다.
열화상 카메라는 가시광선이 아닌 적외선을 사용하기 때문에 모든 조명 조건에서 작동하며 지속적인 보호 기능을 제공합니다.
결론
데이터 센터의 복잡성과 에너지 수요가 증가함에 따라 열화상 및 음향 카메라와 같은 이미징 기술은 필수 불가결한 요소가 되고 있습니다. 열화상 및 음향 기술은 유지보수 팀이 문제를 조기에 감지하고 에너지 낭비를 줄이며 비용이 많이 드는 다운타임을 방지하는 데 필요한 도구를 제공할 수 있습니다. 이러한 기술을 정기적인 유지보수 루틴에 통합함으로써 데이터 센터는 운영 효율성을 보장하고 중요한 인프라를 보호하며 최신 컴퓨팅의 고성능 요구 사항을 지원할 수 있습니다.