압박 받는 콜드 체인: 고온 환경에서 냉매 누출 저감 방안
여름철 더위로 인해 식품 저장, 운송 냉각 및 냉동 시스템에 가해지는 부하가 커짐에 따라, 미세한 누출로 인한 손실도 더욱 커집니다. 열화상 모니터링, 음향 이미징 및 광학 가스 이미징을 통해 팀은 문제를 조기에 탐지하고, 제품 품질을 보호하며, 냉매 관리를 더욱 효과적으로 수행할 수 있습니다.
여름철의 주요 관심사: 주변 온도가 상승하면, 사소한 누출도 큰 위험으로 번집니다
냉동은 조용하지만 끊임없는 싸움입니다. 더운 날씨에는 콘덴서, 냉각기, 냉장실 및 운송용 냉각 장치가 안전한 온도를 유지하기 위해 더 열심히 작동합니다. 사소한 냉매 누출도 조용히 냉각 능력을 저하시켜 가동 시간을 늘리고, 에너지 수요를 증가시키며, 콜드 체인 전반에 걸친 오류 허용 범위를 좁힐 수 있습니다. 식음료 업계에서는 냉각 성능 저하가 곧 제품 손실, 규정 준수 위험 및 피할 수 있는 비용으로 이어질 수 있으므로 조기 탐지가 매우 중요합니다.
콜드 체인 공정은 시설의 전력 소비량 중 최대 70%를 차지할 수 있습니다.
운용 과정에서 비효율적인 결함이 발생하면 냉동 설비의 에너지 소비량이 최대 30%까지 증가할 수 있습니다.
식품 폐기물은 매년 전 세계적으로 약 9,400억 달러의 경제적 손실을 초래하는 것으로 추정됩니다.
전 세계적으로 매년 약 13억 톤의 식품이 부패로 인해 손실되는 것으로 추정되는 만큼, 냉동 성능을 보호하는 것은 운영상의 최우선 과제이자 지속 가능성 문제입니다.
누출을 찾기가 왜 이렇게 어려운가
누출은 대개 미세하고 간헐적이며, 복잡한 배관, 밸브, 피팅 및 장비 하우징 내부에 숨어 있는 경우가 많습니다. 많은 냉매는 빠르게 증발하기 때문에 증거가 금세 사라집니다. 또한 검사 담당자들은 접근하기 어려운 자산, 비좁은 설비실, 시끄러운 배경 기계 소음 등에도 대처해야 합니다.
기존의 누출 탐지 방식은 팀이 장비를 분해하거나, 운영을 중단하거나, 반복적인 수동 점검에 의존해야 할 경우 속도가 느리고, 업무에 지장을 주며, 비용이 많이 들 수 있습니다.
그렇기 때문에 조기 탐지가 중요합니다. 팀이 의심 단계에서 증거 확보 단계로 빠르게 넘어갈수록, 성능 저하가 제품 손상, 가동 중단 또는 불필요한 비용으로 이어지기 전에 더 빨리 개입할 수 있습니다.

열 모니터링
절연 결함, 부품 노후화 및 냉동 성능 저하와 관련된 비정상적인 온도 변화를 파악합니다.

음향 이미징
미세한 냉매 누출의 특징적인 소리를 감지하고, 대규모 시설을 신속하게 스캔하며, 소음이 심한 환경에서도 효과적으로 작동합니다.

광학 가스 이미징
특정 냉매 누출을 직접 시각화하여, 대규모 냉각 설비 전반에서 팀이 누출 원인을 더 빠르게 정확히 파악할 수 있도록 지원합니다.
열화상, 음향 및 광학 가스 이미징 기술을 종합적으로 활용하면 팀이 의심 단계에서 증거 확보 단계로 더 빠르게 나아갈 수 있습니다.
AIM ACT 대응 준비
AIM법에 따른 EPA 누출 수리 규정은 냉매 관리에 대한 기대치를 높이고 있습니다. 2026년 1월 1일부터 15파운드 이상의 HFC 또는 특정 HFC 대체 냉매를 사용하는 대상 기기에는 누출 수리 의무가 적용됩니다. 적용되는 누출 허용 한도는 상업용 냉장 설비의 경우 20%, 냉장 운송 수단 및 기타 대상 기기의 경우 10%입니다. 더 정확한 탐지는 신속한 수리, 명확한 문서화, 그리고 더욱 강력한 환경 보호 활동을 뒷받침합니다.