열 스트레스: 위험 신호가 나타나기 전에 차단하세요
여름철 혹서 조건으로 인해 시스템에 가해지는 부하가 커질 때 열화상 솔루션은 팀이 근로자, 장비 및 중요 환경을 보호하는 데 도움을 줍니다.
여름철 위험 요소: 더 큰 문제로 번지기 전에 조기에 탐지하세요
극심한 더위와 습도가 점점 더 흔해짐에 따라, 전 세계 산업계는 근로자를 보호하고, 장비의 신뢰성을 유지하며, 안전한 환경을 보장하는 방법에 대한 점점 더 큰 과제에 직면하고 있습니다.
열화상 솔루션은 열 관련 위험이 안전 사고나 막대한 손실을 초래하는 고장으로 확대되기 전에 이를 감지, 시각화 및 완화할 수 있는 강력하고 비침습적인 도구로 부상했습니다.


2011년 이후 미국에서 폭염 노출과 관련된 업무 관련 사망자 수
STUDSON 헬멧 연구 결과, 체감 온도 최대 4.5°C까지 감소
운영 중단 없는 열화상 모니터링
사고는 붕괴 순간이 아닌 그 이전에 시작됩니다
열화상 기술은 작은 문제가 중대한 사고로 이어지기 전에 위험한 열 축적을 조기에 발견할 수 있도록 지원합니다.
01 근로자의 열 스트레스

신체의 열 축적 현상을 파악하고 개인 보호 장비(PPE)의 성능을 평가할 수 있습니다. 혁신적인 냉각 솔루션을 통해 극한 환경에서 열 지수를 낮추고 쾌적함을 높일 수 있습니다.
02 과부하 상태의 장비

타이어, 브레이크, 모터 및 부품의 고장 발생 전에 핫스팟을 감지하십시오. 자동화된 열화상 모니터링은 운영을 중단하지 않고도 실시간으로 문제를 찾아냅니다.
03 중요 시설

병원, 데이터 센터 등에서 HVAC 문제, 공기 누출, 전기 과열 지점을 파악하여 쾌적함, 안전성 및 신뢰성을 유지하십시오.
근로자의 열 스트레스 해결
열 스트레스는 특히 지구 기온이 기록적인 수준을 유지할 것으로 예상됨에 따라 심각하고 점점 더 커지는 우려 사항입니다. 이는 전 세계적으로 기상 관련 사망의 주요 원인 중 하나로 인식되며, 건설과 같은 야외 산업이 특히 취약합니다. 미국에서만 2011년 이후 400건 이상의 업무 관련 사망이 환경적 열 노출과 연관된 것으로 나타났습니다.
열화상 기술은 조직이 이러한 위험을 더 잘 이해하고 줄일 수 있도록 돕고 있습니다. 인체와 보호 장비 전반에 걸친 열 분포를 시각화함으로써, 기업들은 개인 보호 장비(PPE)가 열을 얼마나 효과적으로 관리하는지 평가할 수 있습니다.
예를 들어, 안전 헬멧 제조업체인 STUDSON은 Flir T1020 열화상 카메라를 사용하여 목 뒤를 덮는 헬멧 안감과 냉각 타월을 포함한 혁신적인 냉각 솔루션을 테스트했습니다. 열화상 검사 결과, 이러한 소재들은 더 차가운(보라색/파란색) 색상으로 나타나 직사광선에 노출된 근로자의 열 축적을 줄이는 능력을 입증했습니다.
이러한 접근 방식은 STUDSON의 SHK-1 안전 헬멧에도 적용되었습니다. 이 헬멧은 외상성 뇌 손상을 예방할 뿐만 아니라 착용자의 편안함도 향상시키도록 설계되었습니다. 95%가 공기로 구성된 용접 폴리머 튜브인 KOROYD 기술을 적용한 이 헬멧은 공기 흐름을 개선하고 땀의 증발을 촉진합니다. 열 실험실 연구 결과, 이 헬멧은 기존 디자인에 비해 체감 열 지수를 최대 4.5°C까지 낮출 수 있는 것으로 확인되었습니다.
열화상 기술을 통해 이러한 혁신을 검증함으로써, 제조업체는 성능을 입증할 수 있고, 고용주는 근로자가 안전하게 보호받고 있다는 확신을 얻게 되어, 극심한 더위 속에서도 근로자들이 개인 보호 장비(PPE)를 꾸준히 착용할 가능성이 높아집니다.


열이 축적된 부위와 냉각 솔루션의 효과를 보여주는 안전 헬멧의 열화상 이미지
예측할 수 없는 상황을 예측하세요
열화상 기술은 타이어에 진흙으로 있어도 열점을 감지합니다.

광산 트럭의 핫스팟

자율형 열화상 시스템
가혹한 환경에서 장비의 열 손상 방지
열은 사람에게만 영향을 미치는 것이 아니라, 특히 광산 운영과 같이 과중한 작업이 이루어지는 환경에서 중장비에도 위험을 초래합니다. 예를 들어, 대형 운반 트럭은 극한 조건에서 운행되며, 내부 손상으로 인한 타이어 화재 등 열 관련 고장에 특히 취약합니다.
전통적으로 타이어 검사는 육안 점검, 휴대용 온도계, 심지어 타는 고무 냄새를 감지하는 방식에 의존해 왔습니다. 이러한 방법들은 모두 사후 대응적이며, 시간이 많이 소요되고 잠재적으로 위험할 수 있습니다.
열화상 기술은 이와 같은 수작업 프로세스를 자동화 프로세스로 전환하고 있습니다. 예를 들어, Pitcrew AI는 Flir A615 열화상 머신 비전 카메라와 AI 기반 이미지 분석 기술을 결합하여 자동 검사 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 운반 트럭이 운행 중일 때 지속적으로 스캔하여 타이어 분리 같은 초기 단계의 결함을 식별합니다.
이러한 분리 현상은 내부 층 사이에 마찰을 일으켜 국부적인 핫스팟을 생성하며, 열화상 카메라는 타이어가 흙이나 진흙으로 뒤덮여 있는 상황에서도 이를 감지할 수 있습니다. 세척과 가동 중단이 필요한 기존 검사 방식과 달리, 열화상 기술은 운영을 중단하지 않고도 실시간 정보를 제공합니다.
운반 도로 옆에 태양광으로 구동되는 독립형 장치로 설치되는 이 시스템은 최소한의 설정만으로 자율적으로 작동합니다. 핫스팟이 감지되면 이메일이나 SMS를 통해 즉시 알림이 전송되므로, 유지보수 팀은 사소한 문제가 위험하거나 막대한 비용이 드는 고장으로 확대되기 전에 조치를 취할 수 있습니다.
그 결과, 근로자 안전이 향상되고 가동 중단 시간이 줄어들며 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
눈에 보이지 않는 것까지 감지하다
열화상 촬영을 통해 전기 패널의 과열 지점을 파악할 수 있습니다.
주요 시설의 기후 제어 강화
병원과 같이 위험이 큰 환경에서는 정확한 온도 및 기류 제어가 환자 안전과 운영 효율성 모두에 매우 중요합니다. 열화상 기술을 통해 시설 관리자는 단순한 온도 조절기 수치 이상의 정보를 파악하여 실제 상황을 더 깊이 이해할 수 있습니다.
스웨덴의 한 병원은 FLIR 열화상 카메라를 활용하여 HVAC 시스템을 점검하고 유지보수함으로써 몇 가지 주요 이점을 얻었습니다. 환자와 직원 모두로부터 병실 온도가 너무 높거나 낮다는 불만이 수시로 제기되곤 했습니다. 온도계는 자동화된 HVAC 시스템에 대한 피드백을 제공했지만, 열화상 기술 덕분에 직원들은 병실 내 공기 흐름과 온도 분포에 대한 구체적인 정보를 얻을 수 있었습니다.
한 병원 기술자는 “이 카메라는 우리에게 정확한 정보를 제공하여, HVAC 시스템 유지보수 및 각종 건물 문제 해결과 관련해 합리적인 결정을 내릴 수 있게 해줍니다”라고 말했습니다. “실내의 기류와 온도 분포에 대한 보다 구체적인 정보를 원한다면, FLIR 열화상 카메라가 필요합니다.”
또한 열화상 카메라는 기계 및 전기 점검 모두에 유용함이 입증되었습니다. 병원 수술실은 공기 중 병원균에 의한 오염을 방지하기 위해 정밀한 실내 온도와 HVAC 시스템에 대한 면밀한 모니터링이 필요했습니다. 기술자들이 흔히 발견하는 두 가지 문제는 라디에이터 막힘과 환기 덕트 막힘이었는데, 이 두 가지 모두 열화상 기술을 통해 쉽게 감지할 수 있었습니다. 또한 유지보수 담당자들은 전체 배전반을 스캔하여 이러한 환경에서 전기 부품이 의도한 대로 작동하는지 확인하고 퓨즈가 끊어지는 것을 방지할 수 있었습니다.
열화상 기술은 기존 센서로는 포착하지 못할 수 있는 문제들을 식별함으로써, 그 어떤 타협도 허용될 수 없는 환경에서도 일관된 기후 제어를 보장하는 데 기여합니다.
열화상 기술을 통해 쉽게 감지할 수 있는 기타 일반적인 HVAC 문제:
- 막히거나 누수가 발생한 콘덴서 코일
- 냉매 누출 또는 비효율성
- 덕트 누출 및 단열재 결함
- 회로 과부하나 연결 불량과 같은 전기적 결함
- 복사식 바닥 난방 시스템의 불균일한 가열 또는 냉각

이 열화상 이미지는 측면을 따라 차가운 공기(보라색)가 새어 나오는 것을 보여주며, 밀봉 상태가 불량함을 드러내고 있습니다.

아르곤 가스가 창문 밖으로 누출되면 단열 성능이 저하되며, 열화상 이미지에서는 창문이 단색으로 나타납니다.

공기 덕트 주변으로 공기가 새어 나가는 것을 포착한 열화상 이미지.
고온 환경에 대응하는 위한 다목적 도구
기온이 상승함에 따라, 보다 스마트한 열 관리의 필요성이 더욱 시급해지고 있습니다. 열화상 기술은 다양한 산업 분야에 걸쳐 다목적적이고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 근로자를 열 스트레스로부터 더 효과적으로 보호하고, 장비 고장을 고장이 발생하기 전에 조기에 감지하며, 시설에서는 HVAC 시스템이 적절히 유지 관리되고 효율적으로 작동하도록 보장할 수 있습니다.
현장, 공장 현장, 또는 중요 인프라 내부에 배치되든, 열화상 기술은 정보에 기반한 의사 결정을 내리는 데 필요한 가시성을 제공하여, 극심한 고온 조건에서도 사람들의 안전을 지키고, 운영 효율을 높이며, 환경을 적절히 제어할 수 있게 해줍니다.