IR 윈도우: 창을 열고, 위험을 줄이세요

귀사의 시설에 가장 적합한 적외선 검사 창을 확인하여, 팀이 전기적 발열을 조기에 발견하고, 아크 플래시 노출을 줄이며, 여름철 점검을 더 빠르고 안전하게 수행할 수 있도록 지원하십시오.

점검의 문제점: 여름철 더위로 부하가 증가하고, 패널을 열면 위험이 커집니다

주변 온도가 상승하고 냉각 수요가 증가하면 전기 시스템에 가해지는 부하가 커집니다. 전원이 공급 중인 패널을 여는 작업에는 시간과 계획, 개인 보호 장비(PPE), 주의가 필요하기 때문에, 종종 점검 빈도가 줄어들게 됩니다.

적외선(IR) 검사 창은 간단하면서도 효과적인 솔루션을 제공하여, 열화상 검사자가 인클로저를 열지 않고도 전원이 공급된 전기 시스템을 검사할 수 있게 해줍니다. 이는 아크 플래시 위험을 최소화할 뿐만 아니라 검사 시간을 대폭 단축하여, 열 모니터링을 일상적인 유지보수의 보다 실용적인 부분으로 만듭니다.

하지만 모든 적외선 창이 똑같은 것은 아닙니다. 뛰어난 광학 투명도를 제공하는 크리스탈 기반 설계부터 극한 환경을 위해 제작된 견고한 폴리머 창, 심지어 투과 창이 전혀 필요 없는 렌즈 없는 검사 포트에 이르기까지, 각 방식마다 고유한 장점이 있습니다.

기존 방식

  • 전원이 공급된 패널 열기
  • 추가 계획 및 개인 보호 장비(PPE)
  • 가동 중단 시간 증가
  • 정기 점검 횟수 감소
  • 더 높은 노출

더 스마트한 방법

  • 창을 통해 검사하기
  • 더 빠른 열화상 접근
  • 반복 점검이 더 쉬워집니다
  • 향상된 추세 분석
  • 정기적인 노출 감소

더 안전하고 스마트한 점검을 위해 설계되었습니다

—설치된 IR 윈도우를 통해 안전하게 점검하세요

크리스탈 IR 윈도우: 고정밀 열화상 및 육안 검사

크리스탈 기반 IR 윈도우는 열화상 및 육안 검사를 모두 위해 설계되어 타의 추종을 불허하는 광학 선명도를 제공합니다. 불화칼슘(CaF₂)으로 제작된 이 창은 자연적으로 수분 흡수를 방지하여 시간이 지나도 성능 저하를 막고 일관된 적외선 투과율을 보장합니다.

이 렌즈는 단결정에서 성장시킨 후 태양전지 제조와 유사한 공정을 통해 정밀하게 웨이퍼로 절단됩니다. 둥근 모양 덕분에 구멍 뚫기 도구나 드릴과 같은 일반적인 전기 기술자용 공구를 사용하여 빠르고 안전하게 설치할 수 있어, 복잡한 장착 절차가 필요하지 않습니다.

게르마늄 기반 제품과 달리, 크리스탈 적외선 창은 단파, 중파, 장파 적외선을 투과시키면서 동시에 가시광선도 통과시킵니다. 이러한 이중 기능 덕분에 기술자는 열화상 촬영과 직접 육안 검사를 모두 수행할 수 있어, 열 데이터를 수집하는 것만큼이나 육안으로 전기 연결부 및 부품을 평가하는 것이 중요한 용도에 이상적입니다.

크리스탈 적외선(IR) 윈도우를 선택해야 하는 경우:

  • 열화상 검사와 육안 검사가 동등하게 중요한 경우.
  • 모든 유형의 적외선 카메라 및 렌즈와 호환되는 창이 필요한 경우.
  • 환경적 조건으로 인해 설치 위치에 개방형 포트를 사용할 수 없는 경우(예: 습기, 먼지 또는 이물질에 노출될 우려가 있는 실외 환경).
  • 시야가 완전히 확보되어야 하는 경우, 메쉬 백킹이 시야를 방해하거나 온도 측정값을 왜곡할 수 있습니다.
  • 신속한 설치가 필수적인 경우, IRC 시리즈는 여러 구멍을 정밀하게 정렬해야 하는 다른 설계와 달리 단 하나의 펀칭 구멍만 필요로 하므로 설치 시간과 복잡성을 줄여줍니다.

크리스탈 적외선 창을 통해 촬영한 열화상 이미지

IR 윈도우 알아보기
폴리머 IR 윈도우 알아보기

폴리머 IR 윈도우: 내구성을 위해 설계됨

광학적 투명도보다 내구성과 적용 범위를 우선시하는 시설의 경우, 폴리머 기반 적외선 창이 더 견고한 솔루션을 제공합니다. FLIR IRW-xPC/xPS 시리즈는 부식성 환경 및 선상 사용을 포함한 가혹한 조건을 견딜 수 있는 내충격성 폴리머 창을 특징으로 합니다.

왜 폴리머 적외선(IR) 윈도우를 선택해야 할까요?

  • 내파성 – 기계적 응력으로 인해 균열이 발생할 위험이 없습니다.
  • 더 넓은 시야 – 직사각형 디자인으로 검사 지점당 더 넓은 시야를 제공합니다.
  • 환경적 열화에 대한 내성 – 극한의 온도, 습도 및 진동 조건에서도 안정적입니다.
  • 따라서 폴리머 적외선(IR) 창은 빈번한 점검과 높은 내구성이 동시에 요구되는 해운, 광업, 중공업과 같은 산업 분야에서 이상적인 선택입니다.

렌즈가 없는 검사 포트: 미니멀리즘 접근 방식

모든 전기 인클로저에 창이 필요한 것은 아닙니다. IRP-1 검사 포트는 적외선 투과 재질의 필요성을 완전히 제거함으로써 차별화된 접근 방식을 취합니다. 대신, Flir 80° 렌즈와 함께 사용하도록 설계된 안전한 접근 지점을 제공하여, 열화상 검사자가 창 투과 손실을 보정할 필요 없이 전기 부품을 신속하게 스캔할 수 있도록 합니다.

렌즈가 없어 투과 손실이 없으므로 보정 없이도 정확한 열화상 측정값을 보장합니다.

  • 더 빠른 점검 – 적외선 창 코팅이나 재질을 고려할 필요가 없습니다.
  • 비용 효율적인 설치 – NFPA 70B 및 NFPA 70E 규정을 준수하면서도 초기 투자 비용을 절감합니다.
  • 속도, 정확성, 최소한의 개입을 최우선으로 하는 시설의 경우, IRP-1은 기존 적외선 창에 대한 간편한 대안입니다.
렌즈가 없는 적외선 포트 알아보기

어떤 IR 윈도우가 귀사에 적합할까요?

적외선 창은 단순히 규정 준수를 위한 것이 아니라, 더 스마트하고, 더 빠르며, 더 안전하게 작업할 수 있게 해줍니다. 적합한 솔루션을 선택하는 것은 귀사의 운영에 있어 무엇이 가장 중요한지에 달려 있습니다.

고정밀 열화상 및 육안 검사를 위한 크리스탈 IR 윈도우

충격이 심한 환경에서도 뛰어난 내구성을 발휘 폴리머 IR 윈도우

빠르고 유지보수가 적은 열화상 모니터링을 위한 렌즈가 없는 검사 포트

각 창에 대한 안전 고려 사항

  • 창이나 포트가 사용 목적의 장비 및 환경에 적합한 사양인지 확인하십시오.
  • “사후 장착” 방식으로 설치된 경우, 일반적으로 전원을 재공급하기 전에 전기 안전 담당 기관의 승인을 받아 장비를 검증해야 합니다.
  • 열화상 스캔 사이에는 반드시 커버를 장착해야 합니다.
  • 창이 손상된 경우 교체해야 합니다.

더 안전한 접근과 더 나은 점검을 결합하세요

IR 윈도우를 전기 유지보수 프로그램에 통합함으로써, 팀은 고장을 조기에 감지하고, 예기치 않은 가동 중지 시간을 줄이며, 작업자 안전을 강화할 수 있습니다. 이 모든 과정에서 정기 점검의 효율성도 높아집니다.

IR 윈도우 알아보기