보이지 않는 위험: 공기 중에 숨어 있는 위험 요소

입자 계수, 기류 점검, 실내 공기질(IAQ) 모니터링을 통해, 여름철에 더욱 두드러지는 보이지 않는 위험 요소를 관리하는 방법을 알아보세요.

PM2.5

폐 조직 깊숙이 침투할 수 있을 만큼 미세한 입자

MERV 13

연기 및 미세 입자에 대한 권장 측정 기준

6

VPC260으로 측정되는 입자 크기 채널

사람들은 작업장의 위험 요소를 생각할 때, 노출된 전선, 미끄러운 바닥, 또는 중장비를 떠올리는 경우가 많습니다. 하지만 상업용 건물, 학교, 의료 시설, 제조 공장, 창고에서 가장 심각한 위험 중 일부는 완전히 눈에 보이지 않습니다.

매일 건물 이용자들은 주변에 어떤 입자가 떠다니는지 알지 못한 채 수천 갤런의 공기를 마시고 있습니다. 먼지, 꽃가루, 곰팡이 포자, 연기 입자 및 기타 공기 중 오염 물질은 전문 측정 기기 없이는 감지하기가 거의 불가능합니다. 그러나 이러한 보이지 않는 위험 요소들은 건강, 쾌적함, 생산성, 장비 성능, 심지어 사업 운영까지 영향을 미칠 수 있습니다.

조직들이 작업장 안전과 실내 환경 품질에 더욱 중점을 두면서, 공기 중에 무엇이 있는지 파악하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

우리 주변의 공기는 끊임없이 변화하고 있습니다

실내 공기질은 정적이지 않습니다. 이용 인원, 기상 조건, HVAC 성능, 실외 오염 수준, 건물 내에서 이루어지는 활동 등에 따라 하루 종일 변화합니다.

여름철이 되면 이러한 문제들은 종종 더욱 두드러지게 나타납니다. 산불 연기는 수백 마일까지 퍼져 발생지로부터 멀리 떨어진 건물 안으로 스며들 수 있습니다. 건설 현장에서는 공기 중의 먼지가 발생합니다. 꽃가루 농도가 높아지면 학교와 사무실 건물에 영향을 미칠 수 있습니다. 냉방 수요가 증가하면 HVAC 시스템과 여과 장비에 추가적인 부담이 가해집니다.

문제는 이러한 오염 물질 중 상당수가 육안으로는 감지할 수 없을 정도로 미세한 규모로 존재한다는 점입니다.

미립자는 대개 마이크론 단위로 측정되는데, 이 단위는 너무 작아서 머리카락 한 올 너비에 수십 개가 들어갈 정도입니다. PM2.5를 비롯한 가장 우려되는 미립자 중 일부는 폐 깊숙이 침투할 만큼 작으며, 오랫동안 공기 중에 떠다니기도 합니다.

''적절한 모니터링이 없다면, 시설 관리자는 입주자들이 증상을 호소하거나 불만을 제기하기 전까지는 공기질이 악화되었음을 깨닫지 못할 수도 있습니다.''


공기 질을 소홀히 할 때 치러야 할 대가

열악한 실내 공기질은 단순히 거주자의 쾌적함에만 영향을 미치는 것이 아닙니다.

공기 중 입자 농도가 높아지면 호흡기 불편감, 두통, 눈의 불편감, 피로, 집중력 저하와 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다. 천식, 알레르기 또는 기타 호흡기 질환이 있는 사람의 경우, 공기 중 오염 물질에 노출되면 특히 문제가 될 수 있습니다.

그 영향은 사람뿐만 아니라 그 이상으로까지 미칠 수 있습니다.

제조 환경에서는 과도한 공기 중 입자가 제품을 오염시키고, 품질 관리 프로세스에 영향을 미치며, 유지보수 요구 사항을 증가시킬 수 있습니다. 의료 시설에서는 공기 청정도가 환자와 직원을 보호하는 데 결정적인 역할을 합니다. 데이터 센터 및 중요 인프라 시설에서는 먼지 축적이 냉각 성능에 영향을 미치고 장비 신뢰성 문제를 야기할 수 있습니다.

나쁜 공기 질은 HVAC 시스템에 추가적인 부담을 줄 수도 있습니다. 필터에 미립자가 과도하게 쌓이면 공기 흐름이 감소하고 시스템 효율이 저하될 수 있습니다. 이러한 문제를 방치하면 에너지 비용이 증가하고 장비 수명이 단축되며, 실내 공기 질이 지속적으로 악화되는 악순환이 발생할 수 있습니다.

이러한 위험 요소들은 종종 눈에 보이지 않기 때문에, 그 결과가 명백해지기 전까지 몇 주 또는 몇 달 동안 간과될 수 있습니다.


HVAC 여과 시스템의 역할

대부분의 시설에서 HVAC 시스템은 공기 중 오염 물질에 대항하는 첫 번째 방어선 역할을 합니다.

공기 필터는 입자가 건물 전체로 순환하기 전에 포집하도록 설계되었습니다. 이러한 필터의 효율성은 일반적으로 최소 효율 보고 값(MERV) 등급 시스템을 사용하여 측정됩니다.

미국 냉난방 공조 엔지니어 협회(ASHRAE)에서 개발한 MERV 등급은 공기 필터가 다양한 크기의 입자를 얼마나 효과적으로 포집하는지 평가하는 표준화된 방법을 제공합니다.

MERV 등급이 높을수록 일반적으로 더 작은 입자를 포집하는 능력이 뛰어납니다.

평점
가장 적합한 대상
MERV 8
일반적으로 더 큰 먼지 입자와 이물질을 포착하는 데 사용됩니다
MERV 11
더 미세한 입자와 알레르겐을 위한 향상된 여과 기능
MERV 13
연기, 미세 입자 감지 및 실내 공기질 개선에 자주 권장되는 제품

하지만 MERV 등급은 전체 그림의 일부만을 보여줄 뿐입니다. 필터가 서류상으로는 우수한 등급을 받았더라도, 공기 흐름, 설치 품질, 시스템 유지보수, 그리고 필터 자체의 상태에 따라 성능이 영향을 받을 수 있습니다. 필터가 막히거나 손상되었거나 교체 시기를 넘긴 경우, 아무리 뛰어난 여과 시스템이라도 그 효과가 떨어질 수 있습니다.

이것이 바로 많은 시설 관리자들이 정해진 일정에 따른 필터 교체에서 벗어나 데이터 기반의 공기질 모니터링으로 전환하고 있는 이유입니다.


눈으로 볼 수 없는 위험 감지

Flir에서는 오랫동안, 눈에 보이지 않는 위험 요소를 감지하는 것을 전문가들이 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것의 핵심으로 삼아 왔습니다. 열화상 카메라가 숨겨진 열 패턴을 드러내는 반면, 공기질 측정 기기는 또 다른 보이지 않는 위협인 공기 중 오염 물질을 밝혀내는 데 도움을 줍니다.

공기질을 개선하기 위한 첫 번째 단계는 공기 중에 무엇이 존재하는지 파악하는 것입니다. 바로 이 부분에서 공기 입자 계수기가 중요한 역할을 합니다.

공기 입자 계수기는 레이저 기반 기술을 사용하여 시료 채취실을 통과하는 공기 중 입자를 측정합니다. 입자가 레이저 빔을 통과하면 기기가 이를 감지하고 계수하여, 입자 농도와 크기에 대한 실시간 정보를 제공합니다.

시설 관리자는 추측에 의존하기보다 입자 계수기를 사용하여 실내 공기질 상태에 대한 객관적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.

Extech 계측기

VPC260 6채널 입자 계수기

온도, 습도, 이슬점, 습구 온도와 함께 최대 6개의 입자 크기 채널을 측정합니다. 연기, 배기가스, 호흡성 결정질 실리카 분진(RCS), 공기 중 가연성 분진 및 거주자의 건강이나 시설 운영에 영향을 미칠 수 있는 기타 오염 물질을 식별합니다.

VP260 살펴보기

미세 입자를 넘어

공기 중 입자는 실내 공기질의 중요한 지표이지만, 이는 전체 그림의 한 조각에 불과합니다. 환기 효율, 기류, 온도, 습도, 가스 농도 등은 모두 건물 이용자의 건강, 쾌적함, 생산성에 영향을 미칩니다.

건강한 실내 환경을 유지하려면 적절한 공기 흐름이 필수적입니다. 조절된 공기가 사람이 머무는 공간에 도달하지 못하거나 환기 시스템의 균형이 제대로 잡히지 않으면, 아무리 효과적인 여과 시스템이라도 의도한 대로 작동할 수 없습니다.

환기 성능을 평가하기 위해 HVAC 전문가들은 종종 Extech AN300 대형 베인 CFM/CMM 열풍속계와 같은 계측기에 의존합니다. 기술자들은 풍속, 기류 및 온도를 측정함으로써 환기 시스템이 시설 전체에 적절한 양의 공기를 공급하고 있는지 확인할 수 있습니다. 이러한 측정값은 기류 제한, 균형이 맞지 않는 시스템 또는 환기가 불충분한 구역을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Extech 계측기

AN300 대형 베인식 CFM/CMM 열풍속계

공기 속도, 기류 및 온도를 측정하여 환기 시스템이 시설 전체에 적절한 양의 공기를 공급하고 있는지 확인합니다. 기류 제한, 균형이 맞지 않는 시스템 또는 환기가 불충분한 구역을 파악하는 데 도움이 됩니다.

AN300 살펴보기

미세먼지와 기류 외에도 이산화탄소 및 일산화탄소와 같은 가스는 실내 환경 상태에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

이산화탄소 농도 상승은 대개 환기 불량과 관련이 있는 반면, 일산화탄소는 연소 장비가 제대로 작동하지 않을 때 심각한 건강 문제를 야기할 수 있습니다.

Extech 계측기

CO260 CO/CO₂ 측정기 + 습구온도계

CO 및 CO₂ 가스를 모두 모니터링하는 동시에 온도, 습도, 이슬점, 습구 온도를 추적합니다. 내장된 데이터 로깅 기능을 통해 사용자는 추세를 파악하고, 변화하는 조건을 기록하며, 시간 경과에 따라 점유율 및 환기 패턴이 실내 공기질에 미치는 영향을 평가할 수 있습니다.

CO260 살펴보기

여러 대기질 지표를 지속적으로 파악해야 하는 조직을 위해, 엑스텍(Extech) IAQ320 실내 공기질 모니터 및 데이터 로거는 건물 상태에 대한 더 포괄적인 정보를 제공합니다.

Extech 계측기

IAQ320 실내 공기질 모니터 및 데이터 로거

미세먼지, 이산화탄소, 기온, 상대 습도 및 실내 공기질 건강 지수(IAQ Health Index)를 지속적으로 측정합니다. 학교와 병원에서부터 제조 시설 및 클린룸에 이르기까지 다양한 용도로 설계되었습니다.

IAQ320 살펴보기

이 도구들을 함께 사용하면 실내 환경을 더욱 완벽하게 파악할 수 있습니다. 입자 계수기는 공기 중의 오염 물질을 식별하는 데 도움을 줍니다. 기류계는 환기 성능을 검증합니다. 가스 모니터는 잠재적인 환기 및 안전 문제에 대한 통찰력을 제공합니다. 연속 실내 공기질 모니터는 시간 경과에 따른 추세와 변화하는 조건을 파악하는 데 도움을 줍니다.

이러한 측정 결과를 효과적인 HVAC 여과 전략 및 적절하게 선정된 MERV 등급 필터와 결합하면, 조직은 추측에 그치지 않고 실내 공기질에 대해 더 많은 정보를 바탕으로 한 의사결정을 내릴 수 있습니다.


여름철 안전을 위한 더 스마트한 접근 방식

많은 작업장 위험 요소는 육안 검사를 통해 식별할 수 있습니다. 하지만 공기 중 입자는 다릅니다. 이러한 입자들은 사람, 장비 또는 운영에 영향을 미치기 시작할 때까지 종종 눈에 띄지 않은 채로 남아 있습니다.

효과적인 여과 전략과 공기질 모니터링 도구를 결합함으로써, 조직은 자신의 환경을 더 잘 이해하고 변화하는 상황이 더 큰 문제로 발전하기 전에 대응할 수 있습니다.

산불 연기, 계절성 알레르기 유발 물질, 먼지, 건설 활동, 노후된 HVAC 시스템 등 그 원인이 무엇이든 한 가지 사실은 변함없습니다. 측정할 수 없는 것은 관리할 수 없습니다.

선제적인 안전 전략의 일환으로, Flir 및 Extech 공기질 측정 기기는 시설 관리자가 보호해야 할 환경을 더 잘 이해할 수 있도록 돕습니다. 눈에 보이지 않는 공기 중 위협을 측정 가능한 데이터로 전환함으로써, 조직은 여과, 환기, 유지보수 및 입주자 안전에 대해 더 나은 정보를 바탕으로 의사결정을 내릴 수 있습니다.

"가장 심각한 공기질 위험은 대개 눈에 보이지 않는 것들입니다. 다행히도 적절한 도구를 활용하면 더 이상 이러한 위험 요소들이 눈에 보이지 않는 상태로 남아 있을 필요가 없습니다."

Flir 및 Extech 계측기

—보이지 않는 위협을 측정 가능한 데이터로 전환합니다.

측정할 수 없는 것은

관리할 수 없습니다

입자 계수기 및 풍속계부터 연속 실내 공기질(IAQ) 모니터에 이르기까지 Flir 및 Extech의 다양한 공기질 측정 기기 라인업을 살펴보고, 작업장 안전에 선제적인 접근 방식을 취하십시오.

공기질 측정 도구 살펴보기