专家观点:避免夏季气温升高带来的危险
做出正确决定,确保工人安全
作者:赫利尔-莫拉莱斯
如果您在 2025 年感受到了高温,那您并不孤单。根据美国气候监测机构国家海洋和大气管理局(NOAA)的数据,今年 1 月至 6 月的全球地表温度是自 1850 年有记录以来第二高的。今年 6 月是有记录以来第三暖的月份,仅次于 2023 年 6 月和 2024 年 6 月。
对于雇主和安全管理人员来说,这一趋势凸显了对夏季高温安全规程的迫切需求,尤其是对于户外工作者和在无空调环境下工作的人员。他们面临的过热风险是真实存在的,而高温是全球与天气相关死亡的头号原因。

在气温超过 100 华氏度(38 摄氏度)的日子里,很容易就能看出汗水会流失多少水分。
无论组织规模大小,保障员工的健康都是关键所在。
这一重要职责不仅仅是监测温度,防止在户外活动或没有空调的场所发生中暑、热衰竭和脱水。
雇主还必须考虑到在炎热、停滞条件下积聚的臭氧和微粒污染会降低空气质量。
夏季野火也会降低空气质量,释放出的颗粒物、氮氧化物和挥发性有机化合物(VOCs)会在火场周围蔓延数英里。

最后是热量对电气系统的影响。过热会导致电压水平波动,损坏电线周围的绝缘层,并有可能造成电路过载。如果您在夏季暴风雨频发的地区工作,还会担心电涌和停电问题。
要安全地解决这些问题,通常需要使用个人防护设备,这又让我们回到了对中暑的担忧上。

忽视健康和安全问题可能导致生病或受伤、停工和巨额罚款。那么,管理者该如何保护工人并避免停工呢?


来源:noa.gov
天气有多热?查看热指数。
不过,为了确保安全,您不必每小时都查看当地的气象站。诸如 Extech HW30 HeatWatch 秒表这样的两用产品可以即时提供表观温度,同时还可以用作数字秒表。HeatWatch 拥有同时考虑温度和湿度的技术,可显示热指数,并可进行编程,在环境条件构成热相关风险时发出警报。
另一种选择是湿球热应力计,它在考虑空气温度和湿度的同时,还考虑空气流动和太阳直接辐射。像Extech HT30 湿球温度计这样的设备会考虑到暴露表面上的太阳直接辐射和空气流动的缺乏会如何影响我们身体的热度以及我们的降温能力。
国家海洋和大气管理局建议,如果热指数上升到 90 华氏度(32 摄氏度)以上,则应小心谨慎,因为长时间暴露在这样的温度下,尤其是进行体力活动时,可能会导致中暑、热痉挛或热衰竭。即使表面温度在 80 华氏度至 89 华氏度(26.6 摄氏度至 31.6 摄氏度)之间,您也更有可能更快地感到疲劳。
在气温较高的情况下,重要的是要注意阳光照射和空气流动等因素,以及工人是否有适当的休息时间和水。
最后,要考虑工人是否需要穿戴个人防护设备或其他厚重的防护服。
请记住,人们在高温下的工作效率往往较低,因此在高温下工作所增加的风险可能并不值得。
监控室外和室内的空气质量。
要判断野火是否影响了室外的空气质量并不难:你可以闻到。
但是,让天空看起来朦胧的微粒物质会进入室内,大大降低室内空气质量。
Extech IAQ320 室内空气质量监测仪和数据记录器等设备通过精确测量颗粒物和二氧化碳(CO₂)的含量,持续监测室内环境。
许多此类仪表还能监测空气温度和湿度,如果楼宇的暖通空调系统没有满负荷运转,在炎热的夏季,空气温度和湿度就会升高。
如果真的担心野火可能导致挥发性有机化合物浓度过高,那么 Extech VFM200 等挥发性有机化合物检测仪就可以实时快速地检测室内浓度。VFM200 还能检测油漆、汽车尾气、清洁剂等挥发性有机化合物。
极端高温下的电气安全。
高温可导致电气绝缘击穿、电压波动和电路过载。热像仪(如FLIR E8 Pro)可帮助在过热组件发生故障之前将其识别出来。
选择红外热像仪时需要考虑的一些关键功能包括
- 热分辨率:选择热分辨率更高的热像仪(以像素为单位)。这些热像仪可以捕捉到精确的温度测量值,并检测到细微的温度差异,从而提供更精确的诊断。
- 温度测量:确保热像仪覆盖适合电气检测的宽温度范围。准确测量极端温度的能力对于检测设备异常至关重要。
- 关于热像仪功能:选择具有高质量可视显示屏的热像仪,以方便解读红外图像。可调调色板和画中画模式等功能可提高可视性,有助于快速识别问题。
随着夏季气温不断升高,保护工人免受与热有关的危害比以往任何时候都更加重要。通过使用热指数监测仪、空气质量检测仪和热成像仪等先进工具,雇主可以创造更安全、反应更迅速的工作环境。
积极规划、实时监控和智能冷却解决方案是预防热应激、保持生产率以及确保每个团队成员健康和安全的关键。不要等到下一次热浪来袭,才为您的工人配备必要的工具,让他们安全度过整个夏天吧。
*Steadman, Robert G. (December 1984)."A Universal Scale of Apparent Temperature".Journal of Climate and Applied Meteorology。