严格的楼宇日常维护的价值
随着气温的不断攀升,暖通空调系统也在努力跟上气温的变化,安全之夏拉开了序幕--这是一个进行预防性维护和能源审计的关键季节。从学校、商业建筑到工业设施,要想避免代价高昂的故障,首先要养成一个基本习惯:利用热成像技术进行严格的日常维护。

空气通过嵌入式照明渗入。

电路板过载。
为什么说热成像技术是预防性维护的基石?
供暖和制冷系统占建筑物总能耗的 50%以上。到了夏天,这些系统的压力就会增加,随之而来的是故障、低效运行和水电费飙升的风险。 传统的检查方法依赖于猜测或表面检查。而红外热像仪可以实时了解墙壁后面、管道内部和表面下的情况。通过识别热损失、空气泄漏、过载的电气元件和湿气入侵,红外热像仪使团队能够在问题危及安全或性能之前及早发现。
在夏季维护周期内,热检查可帮助团队:
- 检测并解决隔热缝隙和密封退化问题
- 验证暖通空调系统的性能和气流
- 识别配电板和电路中的热点
- 确认通过管道、屋顶和窗户造成的能量损失
- 找出可能导致霉菌或结构损坏的湿气积聚点
- 可视化能源损耗
- 查找漏气源
- 查找热桥
让建筑做好应对高温、潮湿和高需求的准备
1.
缺少隔热材料
通过检测和比较目标区域的温差,快速定位隔热层空隙。当室内外温差较大时,最容易发现这些温差。因此,在炎炎夏日,红外热像仪可以显示出隔热空隙,这些空隙会导致热量渗入,给已经在辛勤工作的暖通空调系统带来压力。

2.
水渍
在小问题变成昂贵的大问题之前,迅速找到隐藏的水渍。一旦问题得到解决,请将维修证据记录在案。湿气在热图像中呈现冷色调,因此很容易被发现。这些较冷区域的温度变化也比周围的干燥材料要慢得多。

3.
空气泄漏
检测门窗和其他结构周围的漏气情况。红外热像仪可以帮助您发现热空气通过密封件或建筑裂缝进入的特征模式。这些类型的漏气往往多年未被发现,导致能源费用增加。

4.
电气问题
使用红外热像仪很容易发现隐藏的电气问题,如连接松动。失效的保险丝和连接在热图像中会发热,让您可以立即找到问题的根源,并迅速采取行动进行维修。

5.
暖通空调系统问题
由于阁楼和管道系统的连接松动、冷凝器盘管堵塞、通风口泄漏等原因,暖通空调系统可能会运行不良。红外热像仪甚至可以揭示温度的细微差别,是各种暖通空调应用的有力工具。

6.
发霉和腐烂
墙壁漏水和潮湿会造成结构性损坏,导致发霉和木材腐烂。红外热像仪可以帮助确定渗漏源,并帮助房主直观地看到问题的全貌。及早发现这些问题可以帮助客户避免昂贵的结构性维修费用和潜在的健康问题。

智能工具实现更智能的检查
FLIR开发了一系列专用于建筑能源审计的热成像工具。这些工具深受世界各地承包商、设施经理、能源顾问甚至保险和公用事业供应商的信赖。
FLIR C5
袖珍型红外热像仪是现场快速扫描的理想之选。具有Wi-Fi连接功能,可通过FLIR Ignite进行云备份,从而轻松捕捉检测结果并与客户和团队共享。
了解更多。
FLIR Ex Pro 系列红外热像仪
具有 MSX® 增强功能、 一键式电平/跨度调节和语音注释的高分辨率热成像,是综合报告和中大型检查的理想之选。
了解更多。
FLIR MR277™
它将红外成像和湿度检测功能合二为一,是诊断热效率低下及其根本原因的理想之选。
了解更多。
这些设备可与 FLIR 的软件解决方案套件无缝集成:
FLIR Thermal Studio™ 套件
Thermal Studio 可引导技术人员通过预定义的路线进行巡查,并用统一模板生成报告,从而帮助实现标准化检查。