抵御最坏情况:让您安全应对风暴的工具
从湿度测量仪到电压检测器,这些必备装备可以帮助您检测危险,确保安全。

恶劣天气的准备工作至关重要,因为暴风雨季节是不可预测的,当暴风雨来临时,您根本来不及做出反应。无论您是房主、设施经理还是现场技术人员,拥有正确的暴风雨准备工具对于保护财产、设备和生命都至关重要。
从洪水和风灾到煤气泄漏和电气危险,每一种与风暴相关的紧急情况都需要特定的工具和积极主动的方法。幸运的是,FLIR和Extech的领先技术使这项工作变得更轻松、更智能、更安全。
从湿度检测和一氧化碳监测到电气危险识别,FLIR和Extech提供业界值得信赖的解决方案,帮助您检测危险,自信应对,并在天晴后更快恢复。
轻松实现湿气检测:FLIR MR277 和 MR59
暴风雨带来了水,而水又带来了问题。
暴雨、屋顶渗漏或洪水造成的湿气入侵会导致腐烂、结构损坏和霉菌生长,因此早期湿气检测至关重要。这就是 FLIR MR277(带 IGM™)湿度测量仪和 FLIR MR59(带球探头)湿度测量仪成为您第一道防线的原因。
MR277将红外成像与湿度检测相结合,实现了精确定位。采用 FLIR IGM™(见下文)技术和内置热像仪。
MR277 能够显示温度差,而温度差往往预示着墙壁、地板或天花板后面隐藏的湿气。一旦检测到湿气,您就可以使用其集成的探针式和无探针式传感器确认湿气的存在,使其成为真正的一体化解决方案。

使用FLIR MR277 的激光指示器瞄准墙壁上可能存在湿气的特定区域。
什么是 IGM?
红外引导测量(IGM)利用FLIR Lepton® 热成像传感器的强大功能,向您显示整个目标的温差,引导您找到需要进一步测试或调查的潜在问题的精确位置。
FLIR MR59是一款球形探头传感器,可让您快速扫描大面积或不平整的表面,探测到原本无法察觉的湿气热点。它具有蓝牙功能,可通过FLIR Tools® 移动应用程序将有价值的数据直接发送到您的手机或平板电脑,以方便记录和实时响应。
有了 FLIR MR277 和 MR59,业主和专业人员就拥有了强大的工具,可在湿气问题演变成昂贵的维修费用之前,快速发现并解决湿气问题。

监控关键气候条件:Extech RH490
暴风雨季节最容易被忽视的影响之一就是温度和湿度的快速波动。这些室内空气质量状况会损坏材料,引发暖通空调故障,并导致霉菌滋生。
Extech RH490 精确湿度计专为监测这些关键的室内气候变量而设计。RH490 可精确测量温度、相对湿度、露点和湿球温度,对于管理敏感环境的人员至关重要。
从地下空间和阁楼到数据中心和会议室,RH490 都能帮助您准确监控温度和湿度水平,以识别可能导致霉菌生长、设备故障或不健康居住条件的环境变化。
使用 RH490,您可以测量难以触及的空间,同时大型背光 LCD 屏幕可以同时显示多个读数。数据保持和最小/最大功能有助于跟踪一段时间内的趋势,这有助于评估空间对风暴引起的压力的反应。
RH490 可以让您详细了解风暴前、风暴中和风暴后的环境状况,有助于确保您的空间保持健康、稳定和无霉菌。
风暴后轻松呼吸:Extech CO10 和 CO15
强风暴或飓风过后,停电往往迫使房主和企业依靠燃气发电机、烤架或便携式加热器。
虽然这些工具对于保暖或为关键设备供电至关重要,但它们也会带来一氧化碳 (CO) 中毒的风险。由于一氧化碳无色无味,而且可能致命,因此拥有一个可靠的便携式一氧化碳检测仪对于暴风雨后的安全至关重要。
Extech CO10 和 CO15 一氧化碳检测仪设计用于快速、准确地检测空气中的一氧化碳。这两种型号都小巧便携,是风暴准备包或应急响应的理想选择。
CO10 是一款专业级探测器,可在背光 LCD 上显示一氧化碳浓度水平,让用户能够精确地监控实时水平。CO15 具有简单的 LED 指示灯,当检测到一氧化碳浓度达到不安全水平时会立即发出警报,非常适合在多个房间或密闭空间进行快速检查。
暴风雨过后,这些工具可帮助您评估可能积聚 CO 的室内环境,如车库、地下室或使用发电机或加热器的通风不良区域。无论您检查的是住宅、房车还是临时避难所,Extech CO10 和 CO15 都能确保环境中没有有害的一氧化碳积聚,让您高枕无忧。在暴风雨过后,资源可能有限,情况也难以预料,这些检测仪为您、您的家人或您的团队提供了重要的安全保障。
安全检测带电电压:Extech DV690
暴风雨过后,倒塌的电线和损坏的电气系统可能会造成严重危害,即使它们看起来没有活动。Extech DV690 非接触式电压检测仪可以帮助您在不直接接触的情况下快速安全地检查带电导线或通电设备。
DV690 的检测范围很广,从 100 V 交流电压到 69 kV 交流电压,是识别电源线、插座和配电盘电压的理想之选。当存在电压时,会发出明亮的 LED 提示和响亮的警报声,帮助用户即使在嘈杂、能见度低的条件下也能保持警觉。内置手电筒为在黑暗或充满杂物的区域工作提供了便利。
DV690 结构紧凑、坚固耐用,非常适合需要快速、可靠的风暴恢复工具的公用事业人员、电工和急救人员使用。它有助于确认一个区域是否安全--最大限度地降低风险,保护现场团队。
识别风暴破坏后的气体泄漏:Extech EZ40
暴风雨不仅会断电,还会损坏燃气管道、燃料箱和电器。因此,可燃气体检测是暴风雨后检查的关键步骤,尤其是对于那些依赖丙烷或天然气的用户。
Extech EZ40 专为快速、准确地检测甲烷、丙烷、丁烷等可燃气体以及酒精和汽油等其他物质而设计。其灵活的鹅颈探头可让您 "嗅探 "狭小空间的泄漏情况,同时随着气体浓度的升高,"滴答 "声警报和可视 LED 指示灯也会随之增强,因此您永远不会有任何猜测。
Extech EZ40 是检查发电机、热水器、火炉和受损杂物间的理想之选,可为您提供风暴季节最危险威胁之一的早期预警系统。
确保适当的气流和通风:Extech AN100
即使不停电,暴风雨也会对您的暖通空调系统造成严重破坏。堵塞的通风口、被水淹没的管道系统或机械故障都会降低暖通空调系统的气流效率,导致空气质量差、湿度过大和发霉风险。
Extech AN100 可让您轻松评估家庭或设施内的气流和风速。它可以测量气流、气流速度和温度,并在大型背光屏幕上显示。内置的叶片传感器性能可靠,却没有大型仪器的笨重和复杂。
暴风雨通常会对气流造成微妙但严重的影响,AN100 是一种能尽快恢复舒适性和安全性的智能工具。
您的风暴季节工具包
由 FLIR 和 Extech 提供技术支持
暴风雨季节的准备工作并不仅仅是登上窗户和购买手电筒,而是要为自己配备先进的检测工具,帮助您及早发现问题,迅速采取行动,并防止代价高昂或危险的后果。凭借 FLIR 和 Extech 值得信赖的产品系列,您可以
- 在发霉或腐烂之前检测并确认湿气入侵
- 监控环境条件和暖通空调性能
- 检查 CO 含量,确保安全使用发电机
- 检测带电电压,防止触电
- 在可燃气体泄漏升级前查明泄漏点
- 恢复并验证任何空间的正常气流
无论您是专业检查人员、应急响应人员,还是试图在暴风雨中保持领先的房主,这些工具都能在您最需要的时候提供安心和精确的性能。