専門家が語る:夏の気温上昇の危険を回避するために
労働者の安全を確保するための正しい判断
ヘリエル・モラレス著
2025年に暑さを感じているのはあなただけではありません。アメリカの気候監視機関、アメリカ海洋大気庁(NOAA)によると、今年1月から6月までの世界の地表気温は、1850年に記録を取り始めて以来、2番目に暖かかったとのこと。この6月は、2023年6月と2024年6月に次ぐ、史上3番目の暖かさ。
雇用者や安全管理者にとって、この傾向は、夏の暑さに関する安全対策の緊急の必要性を強調しています。暑さは、世界における気象関連の死因の第 1 位であり、過熱のリスクは現実的です。

気温が38℃を超える日には、汗でどれだけの水分が失われるかは一目瞭然です。
労働者の健康を守ることは、どのような規模の組織においても重要です。
この重要な責任には、屋外での活動やエアコンのない場所での熱中症、熱疲労、脱水症状を防ぐための温度監視だけではありません。
雇用主はまた、高温で淀んだ環境に蓄積されるオゾンや粒子状物質による空気の質の低下も考慮しなければなりません。
夏の山火事は大気の質をも低下させ、粒子状物質、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)を放出し、これらは火災の周辺から数キロも移動します。

最後に、電気システムへの熱の影響です。過度の熱は、電圧レベルの変動や電線周囲の絶縁体の損傷につながり、回路に過負荷がかかる可能性もあります。夏の嵐に見舞われやすい地域で働いている場合は、電気サージや停電の心配もあります。
このような問題を安全に解決するためには、多くの場合、個人防護具を使用する必要があります。

安全衛生の懸念を無視すると、病気や怪我、作業停止、多額の罰金につながる可能性があります。では、労働者を守り、ダウンタイムを回避するために、管理者は何ができるでしょうか?


提供:noaa.gov
暑さは?暑さ指数をチェック
しかし、安全を維持するために、地元の気象台を1時間ごとにチェックする必要はありません。Extech HW30 HeatWatch Stopwatch のようなデュアルユース製品は、デジタルストップウォッチとしても機能しながら、見かけの温度を瞬時に表示します。HeatWatchは、温度と湿度の両方を考慮して暑さ指数を表示する技術を持っており、環境条件が暑さに関連する危険をもたらす場合にアラームを発するようにプログラムすることができます。
別の選択肢として、気温と湿度とともに空気の動きと直射日光を考慮する湿球式熱ストレス計があります。Extech HT30 Wet Bulb Globe Temperature Meter のような装置は、露出した表面の直射日射と空気の動きの不足が、私たちの体の温度と冷却能力にどのように影響するかを考慮します。
NOAAは、暑さ指数が90°F(32°C)を超える場合、特に体を動かしてこの気温に長時間さらされると、日射病や熱けいれん、熱疲労につながる可能性があるとして、注意を呼びかけています。見かけの気温が80°F~89°F(26.6°C~31.6°C)であっても、疲労が早まる可能性が高くなります。
気温が高くなるにつれて、日光への露出や空気の動き、労働者が適切な休憩を取り、水を飲めるようになっているかといった要因に注意を払うことが重要です。
最後に、作業員がPPEやその他の重い防護服を着用する必要があるかどうかを考慮してください。
気温が高いと生産性が低下する傾向があるため、暑さの中で働くリスクを増やしても割に合わない可能性があることを覚えておいてください。

安全ヘルメットのイノベーターであるSTUDSON社は、フリアーシステムズのサーモグラフィ技術を活用し、建設、公共事業、工業用の顧客向けに冷却アクセサリーをテストしました。その中には、PPE安全ヘルメット専用の冷却用うなじカバー付きヘルメットライナーと冷却タオルが含まれています。
屋外と屋内の両方で空気の質を監視します。
山火事が屋外の空気に影響を与えているかどうかを判断するのは難しいことではありません。
しかし、空が霞んで見える粒子状物質は屋内に入り込み、屋内の空気の質を大幅に低下させます。
Extech IAQ320 Indoor Air Quality Monitor and Datalogger などのデバイスは、粒子状物質と二酸化炭素 (CO₂) のレベルを正確に測定することで、室内の状態を継続的に監視します。
これらのメーターの多くは、気温と湿度も監視します。気温と湿度は、ビルの空調システムがフルに機能していない場合、暑い夏の間に上昇する可能性があります。
山火事によってVOC濃度が高くなる可能性が本当に懸念される場合、Extech VFM200のようなVOCメーターがあれば、室内の濃度をリアルタイムで素早くチェックすることができます。VFM200は、塗料、車の排気ガス、クレンザーなどからのVOCも検出します。
猛暑における電気的安全。
高温は、電気絶縁破壊、電圧変動、回路の過負荷を引き起こす可能性があります。FLIR E8 Pro のような赤外線カメラは、過熱したコンポーネントを故障する前に特定するのに役立ちます。
サーマルカメラを選ぶ際に考慮すべき主な特徴は以下の通りです:
- 熱分解能:ピクセル単位で測定される熱解像度の高いカメラをお選びください。これらのカメラは正確な温度測定値を取得し、微妙な温度差を検出するため、より正確な診断が可能になります。
- 温度測定:電気検査に適した広い温度範囲をカバーするカメラであることを確認してください。極端な温度を正確に測定する能力は、機器の異常を検出するために不可欠です。
- カメラの機能について:赤外線画像を簡単に解釈できるように、高品質のビジュアルディスプレイを備えたカメラを探してください。調整可能なカラーパレットやピクチャーインピクチャーモードなどの機能は、視認性を高め、問題をすばやく特定するのに役立ちます。
夏の気温が上昇し続ける中、熱に関連する危険から労働者を守ることはこれまで以上に重要になっています。ヒート インデックス モニター、空気温度計、赤外線サーモグラフィなどの高度なツールを使用することで、雇用主はより安全で迅速な作業環境を構築できます。
熱ストレスを防ぎ、生産性を維持し、チームメンバー全員の健康と安全を確保するためには、プロアクティブな計画、リアルタイムのモニタリング、スマートな冷却ソリューションが鍵となります。次の熱波を待たずに、夏の間中、労働者が安全に過ごすために必要なツールを装備しましょう。
*Steadman, Robert G. (December 1984)."A Universal Scale of Apparent Temperature".Journal of Climate and Applied Meteorology.