最悪の事態を乗り切るために嵐を先取りして安全を確保するツール
水分計から電圧検出器まで、危険の察知と安全確保に欠かせない機器をご紹介します。

悪天候への備えは非常に重要です。なぜなら、暴風雨の季節は予測不可能であり、暴風雨に襲われると対応する時間がなくなるからです。住宅所有者であれ、施設管理者であれ、現場技術者であれ、適切な暴風雨対策ツールを持つことは、資産、設備、および人命を守るために不可欠です。
洪水や風害からガス漏れや電気系統の危険まで、暴風雨に関連する緊急事態にはそれぞれ特有のツールと事前対策が必要です。幸いなことに、フリアーシステムズとエクステックの最先端技術は、この作業をより簡単、スマート、かつ安全にします。
水分検出や一酸化炭素モニタリングから電気的危険の特定まで、フリアーシステムズとExtechは業界で信頼されているソリューションを提供し、危険を察知し、自信を持って対応し、空が晴れればより迅速に復旧できるよう支援します。
水分検出が簡単に:FLIR MR277 & MR59
嵐は水をもたらし、水は問題をもたらします。
大雨、屋根からの雨漏り、洪水による水分の侵入は、腐敗、構造的損傷、カビの繁殖につながる可能性があるため、早期の水分検出が重要です。そこで、IGM™搭載FLIR MR277水分計とFLIR MR59ボールプローブ水分計が最初の防衛線となります。
MR277は、赤外線イメージングと水分検出を組み合わせ、ピンポイントの精度を実現します。FLIR IGM™(下記参照)テクノロジーと内蔵サーモグラフィを使用しています。
MR277は、壁の裏や床下、天井に隠れた湿気を示す温度差を明らかにします。一度検出されると、統合されたピンとピンなしセンサーを使用して湿気の存在を確認することができ、真のオールインワン・ソリューションになります。

FLIR MR277のレーザー・ポインターを使用して、湿気が存在する可能性のある壁の特定の領域に照準を合わせます。
IGMとは何ですか?
赤外線ガイド付き測定(IGM)は、フリアーシステムズのLepton® サーモグラフィを使用して、対象物の温度差を表示し、さらなる検査や調査が必要な潜在的な問題の正確な位置を示します。
FLIR MR59は、ボールプローブセンサで、広い面や凹凸のある面をすばやくスキャンし、通常では気づかないような水分のホットスポットを検出します。Bluetooth機能を搭載しているため、FLIR Tools® Mobileアプリを使って、貴重なデータを携帯電話やタブレットに直接送信することができます。
FLIR MR277とMR59があれば、高額な修理費用が発生する前に、湿気問題を迅速に発見し、解決することができます。

重要な気候条件を監視します:エクステックRH490
暴風雨の季節に最も見過ごされる影響のひとつは、温度と湿度の急激な変動です。このような室内空気環境は、材料にダメージを与え、空調設備の故障の引き金となり、カビの蔓延につながります。
エクステック RH490 精密湿度・温度計は、これらの重要な室内気候変数を監視するために設計されています。温度、相対湿度、露点、湿球の精密測定が可能なRH490は、デリケートな環境を管理する人にとって不可欠です。
RH490は、クロールスペースや屋根裏部屋からデータセンターや会議室まで、温度と湿度のレベルを正確に監視し、カビの繁殖や機器の故障、居住者の不健康な状態につながる可能性のある環境の変化を特定するのに役立ちます。
RH490を使えば、手の届きにくい場所でも測定でき、バックライト付きの大きな液晶画面には複数の測定値が一度に表示されます。データホールドと最小/最大機能は、時間の経過に伴う傾向を追跡するのに役立ち、空間が嵐によるストレスにどのように反応しているかを評価する際に役立ちます。
RH490は、暴風雨の前、中、後の環境条件を詳細に表示することで、空間が健康で安定し、カビが発生しないようにします。
嵐後の呼吸を楽に:エクステックのCO10とCO15
激しい嵐やハリケーンの後、停電により家庭や企業はガス発電機、グリル、ポータブルヒーターに頼らざるを得ないことがよくあります。
これらの道具は、暖をとったり、重要な機器に電力を供給したりするために不可欠ですが、一酸化炭素(CO)中毒の危険性もあります。一酸化炭素(CO)は無色、無臭で、死に至る可能性があるため、信頼性の高い携帯型CO検知器を備えておくことは、嵐後の安全確保に不可欠です。
Extech CO10 および CO15 一酸化炭素検知器は、空気中の一酸化炭素を素早く正確に検知できるように設計されています。コンパクトで持ち運びに便利な両モデルは、暴風雨準備キットや緊急時の対応に最適です。
CO10は、バックライト付きLCDにCO濃度レベルを表示するプロ仕様の検知器で、ユーザーはリアルタイムで正確なレベルを監視できます。CO15は、一酸化炭素が安全でないレベルで検出された場合、直ちに警告を発するシンプルなGO/NO-GO LEDインジケータを備えており、複数の部屋や限られたスペースでの迅速なチェックに最適です。
暴風雨の後、車庫や地下室、発電機やヒーターが使用されている換気の悪い場所など、COが蓄積する可能性のある室内環境を評価するのに役立ちます。エクステックのCO10とCO15は、自宅、RV車、一時的な避難所のいずれをチェックする場合でも、有害なCOが蓄積していない環境を確保することで、安心感を得ることができます。資源が限られ、状況が予測できない嵐後の状況において、これらの検知器は、あなた、あなたの家族、またはあなたのチームのための重要な安全層を提供します。
活電圧を安全に検出エクステック DV690
暴風雨の後、停止した電線や損傷した電気系統は、たとえ活動していないように見えても、重大な危険をもたらす可能性があります。ExtechのDV690非接触電圧検出器を使えば、直接触れることなく、素早く安全に活線や通電している機器をチェックすることができます。
DV690 は、AC100V~AC69kV の広い検出範囲を持っており、送電線、コンセント、電気パネルの電圧を識別するのに理想的です。明るいLEDチップと大音量の警告音で、電圧が存在することを知らせます。懐中電灯が内蔵されているため、暗い場所やゴミの多い場所での作業にも便利です。
コンパクトで頑丈なDV690は、ユーティリティクルー、電気技師、嵐の復旧に迅速で信頼性の高いツールを必要とする第一応答者に最適です。エリアが安全かどうかを確認するのに役立ち、リスクを最小限に抑え、現場でチームを保護します。
嵐被害後のガス漏れを特定エクステックEZ40
暴風雨は単に停電させるだけでなく、ガス管や燃料タンク、電気器具を損傷させることがあります。そのため、可燃性ガスの検知は、特にプロパンガスや天然ガスに頼っている人にとっては、嵐後の点検において非常に重要なステップとなります。
Extech EZ40は、メタン、プロパン、ブタンなどの可燃性ガスや、アルコール、ガソリンなどの物質を素早く正確に検知するために設計されています。フレキシブルなグースネック・プローブにより、狭い場所でのガス漏れを「嗅ぎ分ける」ことができます。また、ガス濃度が上昇すると、「チック音」のアラーム音とLEDインジケータが点灯します。
発電機、給湯器、炉、破損したユーティリティ・ルームなどのチェックに最適なExtech EZ40は、暴風雨の季節に最も危険な脅威の1つに対する早期警告システムを提供します。
適切な気流と換気を確保します:Extech AN100
たとえ電気が通っていても、嵐は空調システムに大打撃を与えます。通風孔の閉塞、ダクトの浸水、機械の故障はすべて、HVACの送風効率を低下させ、空気の質の低下、湿度過多、カビのリスクにつながります。
エクステックAN100は、ご家庭や施設の気流や風速を簡単に評価することができます。風量、風速、温度を測定し、バックライト付きの大きな画面に表示します。内蔵されたベーンセンサーにより、大型計器のような複雑な構造を必要とせず、信頼性の高い性能を発揮します。
AN100は、快適さと安全性をできるだけ早く回復するためのスマートなツールです。
ストームシーズン用ツールキット
フリアーシステムズとエクステック
暴風雨の季節への備えは、窓に板を張ったり、懐中電灯を買ったりすることだけではありません。フリアーシステムズとエクステックは、信頼性の高いラインナップをご用意しています:
- カビや腐敗が発生する前に湿気の侵入を検知・確認
- 環境条件とHVAC性能の監視
- 発電機の使用が安全であることを確認するためのCOレベルのチェック
- 活電圧を検出して感電を防止
- 可燃性ガス漏れが拡大する前に特定
- あらゆる空間における適切な気流の回復と確認
プロの検査官、緊急対応者、または嵐を先取りしようとする住宅所有者であろうと、これらのツールは、最も必要なときに安心と正確な性能を提供します。