전문가가 말한다: 여름철 기온 상승의 위험 예방법
작업자의 안전을 보장하기 위한 올바른 판단
By Heliel Morales
2025년 더위가 유난히 심하게 느껴졌다면, 당신만 그런 것이 아닙니다. 미국 기후 관측 기관인 **국립해양대기청(NOAA)**에 따르면, 올해 1월부터 6월까지의 전 세계 지표면 온도는 1850년 관측 이래 두 번째로 높은 수준을 기록했습니다. 특히 올해 6월은 역대 세 번째로 더운 6월이었으며, 이는 2023년과 2024년 6월에 이어 세 번째입니다.
이러한 기후 추세는 고용주 및 안전 관리자에게 여름철 고온 안전 수칙의 시급한 필요성을 다시 한 번 강조합니다. 특히 야외 근로자나 냉방이 되지 않는 환경에서 일하는 근로자의 경우, 과열 위험이 매우 현실적입니다. 실제로 폭염은 전 세계 날씨 관련 사망 원인 1위로고용주 및 안전 관리자에게 여름철 고온 안전 수칙의 시급한 필요성을 다시 한 번 강조합니다. 특히 야외 근로자나 냉방이 되지 않는 환경에서 일하는 근로자의 경우, 과열 위험이 매우 현실적입니다. 실제로 폭염은 전 세계 날씨 관련 사망 원인 1위로 꼽히고 있습니다.

기온이 38°C를 넘는 날에는 땀으로 인해 얼마나 많은 수분을 잃을 수 있는지 쉽게 알 수 있습니다.
모든 규모의 조직에서 근로자의 건강과 안전을 지키는 것은 핵심적인 책임입니다.
이 중요한 책임은 단순히 온도를 모니터링하여 열사병, 열탈진, 탈수를 예방하는 것에 그치지 않습니다. 특히 야외 활동이나 냉방이 되지 않는 작업 환경에서는 더욱 철저한 관리가 필요합니다.
고용주는 또한 고온·정체된 대기 조건에서 발생하는 오존 및 미세먼지 오염으로 인한 공기 질 저하도 고려해야 합니다.
여름철 산불 역시 공기 질을 악화시키는 주요 원인으로, 미세먼지, 질소산화물(NOx), 휘발성유기화합물(VOCs)을 방출하며, 이들은 화재 지역을 넘어 수 킬로미터까지 확산될 수 있습니다.

마지막으로, 고온이 전기 시스템에 미치는 영향도 고려해야 합니다. 과도한 열은 전압 변동을 일으키고, 전선의 절연체를 손상시키며, 회로 과부하의 위험을 증가시킬 수 있습니다. 여름철 폭풍이 자주 발생하는 지역에서는 전기 서지 및 정전에 대한 추가적인 우려도 존재합니다.
이러한 문제를 안전하게 해결하려면 개인 보호 장비(PPE)의 착용이 필요할 수 있으며, 이는 다시 열사병에 대한 우려로 이어집니다.

건강 및 안전 문제를 무시하면 질병이나 부상, 작업 중단, 그리고 막대한 벌금으로 이어질 수 있습니다. 그렇다면 관리자들은 근로자를 보호하고 작업 중단을 방지하기 위해 무엇을 해야 할까요?


제공: noaa.gov
얼마나 덥나요? 열지수를 확인하세요.
굳이 매시간 지역 기상청을 확인하지 않아도 안전을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, Extech HW30 HeatWatch 스톱워치와 같은 이중 기능 제품은 디지털 스톱워치로 작동하면서 동시에 체감온도(열지수)를 즉시 표시해줍니다. 이 기기는 온도와 습도를 모두 고려해 열지수를 계산하며, 열 관련 위험이 감지되면 알람을 설정할 수 있는 기능도 갖추고 있습니다.
또 다른 선택지는 습구 열 스트레스 측정기입니다. 이 장비는 온도와 습도뿐 아니라 공기 흐름과 직사광선까지 고려하여 보다 정확한 열 스트레스를 측정합니다. 예를 들어, Extech HT30 습구 글로브 온도계와 같은 장치는 직사광선이 노출된 표면에 미치는 영향과 공기 흐름 부족이 신체 온도 상승 및 냉각 능력 저하에 어떤 영향을 미치는지를 반영합니다.
NOAA는 열지수가 90°F(32°C)를 초과할 경우 주의를 기울일 것을 권장합니다. 이러한 온도에 장시간 노출되면, 특히 신체 활동을 동반할 경우 일사병, 열경련 또는 열탈진으로 이어질 수 있습니다. 열지수가 80°F에서 89°F(26.6°C에서 31.6°C) 사이일 때에도 피로가 더 빨리 누적될 가능성이 높습니다.
이러한 고온에서는 햇볕 노출, 공기 흐름, 작업자가 적절한 휴식 시간을 가졌는지 여부 및 수분 섭취 가능 여부와 같은 요소에 주의를 기울이는 것이 중요합니다.
마지막으로, 작업자가 개인 보호 장비(PPE)나 기타 무거운 보호복을 착용해야 하는지도 고려해야 합니다.
사람들은 고온에서 생산성이 저하되는 경향이 있으므로, 더위 속에서 작업하는 데 따르는 위험이 그만한 가치가 있는지 신중히 판단해야 합니다.
실외와 실내의 공기질을 모두 모니터링하세요.
산불이 외부의 공기질에 영향을 미치는지 확인하는 것은 어렵지 않습니다. 냄새를 맡으면 알 수 있습니다.
하지만 하늘을 뿌옇게 보이게 하는 미세먼지는 실내로 유입되어 실내 공기질을 크게 떨어뜨릴 수 있습니다.
Extech IAQ320 실내 공기질 모니터 및 데이터로거와 같은 장치는 미세먼지 및 이산화탄소(CO₂) 수치를 정확하게 측정하여 실내 상태를 지속적으로 모니터링합니다.
이러한 계량기 중 상당수는 건물의 HVAC 시스템이 최대로 작동하지 않을 경우 더운 여름철에 상승할 수 있는 공기 온도와 습도도 모니터링합니다.
산불로 인해 VOC 수치가 높아질 가능성이 정말 우려되는 경우 Extech VFM200과 같은 VOC 측정기로 실내 농도를 실시간으로 빠르게 확인할 수 있습니다. VFM200은 페인트, 자동차 배기가스, 세정제 등에서 나오는 VOC도 감지합니다.
폭염에서의 전기 안전.
고온은 전기 절연 파괴, 전압 변동, 회로 과부하를 유발할 수 있습니다. FLIR E8 Pro와 같은 열화상 카메라는 과열된 부품을 고장 전에 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
열화상 카메라를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 주요 기능은 다음과 같습니다:
• 열 해상도: 픽셀 단위로 측정되는 높은 열 해상도를 갖춘 카메라를 선택하세요. 이러한 카메라는 정확한 온도 측정을 가능하게 하며 미세한 온도 차이를 감지하여 보다 정밀한 진단을 제공합니다.
• 온도 측정 범위: 전기 점검에 적합한 넓은 온도 범위를 지원하는지 확인하세요. 극한 온도를 정확하게 측정할 수 있는 기능은 장비의 이상을 감지하는 데 필수적입니다.
• 카메라 내 기능: 열화상 이미지를 쉽게 해석할 수 있도록 고품질 시각 디스플레이를 갖춘 카메라를 선택하세요. 색상 팔레트 조정 기능이나 픽처 인 픽처 모드와 같은 기능은 시인성을 높이고 문제를 신속하게 식별하는 데 도움이 됩니다.
여름철 기온이 계속 상승함에 따라 열 관련 위험으로부터 근로자를 보호하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 열 지수 모니터, 공기질 측정기, 열화상 카메라 같은 고급 도구를 사용하면 고용주는 보다 안전하고 대응력이 뛰어난 업무 환경을 조성할 수 있습니다.
사전 계획, 실시간 모니터링, 스마트 냉각 솔루션은 열 스트레스를 예방하고 생산성을 유지하며 모든 팀원의 건강과 안전을 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 다음 폭염을 기다리지 말고 직원들이 여름 내내 안전하게 지내는 데 필요한 도구를 갖추세요.
*로드먼, 로버트 G. (1984 년 12 월). "겉보기 온도의 보편적 척도". 기후 및 응용 기상학 저널.