최악의 날씨에 대비: 폭풍우 대응의 필수 도구
습도계부터 전압 감지기까지, 이 필수 장비는 위험을 감지하고 안전을 유지하는 데 도움이 됩니다.

혹독한 날씨에 대한 대비는 매우 중요합니다. 폭풍우 예측이 어렵고, 실제로 닥쳤을 때는 대응할 시간이 충분하지 않기 때문입니다. 주택 소유자든, 시설 관리자든, 현장 기술자든, 적절한 폭풍 대비 도구를 갖추는 것은 재산, 장비, 생명을 보호하는 데 필수적입니다.
홍수, 강풍 피해, 가스 누출, 전기 위험 등 각종 폭풍 관련 비상 상황에는 각각에 맞는 도구와 선제적인 접근 방식이 필요합니다. 다행히도 FLIR 및 Extech의 첨단 기술은 이러한 작업을 더 쉽고, 더 스마트하며, 더 안전하게 만들어 줍니다.
습기 감지, 일산화탄소 모니터링, 전기 위험 식별에 이르기까지, FLIR과 Extech는 위험을 감지하고, 자신 있게 대응하며, 폭풍이 지나간 후 더 빠르게 복구할 수 있도록 돕는 업계 신뢰 솔루션을 제공합니다.
손쉬운 수분 감지: FLIR MR277 & MR59
폭풍은 물을 동반하며, 물은 문제를 일으킵니다.
폭우, 지붕 누수, 홍수로 인한 수분 침투는 부식, 구조적 손상, 곰팡이 발생으로 이어질 수 있으므로 초기 수분 감지가 매우 중요합니다. 이때 FLIR MR277 IGM™ 기능 탑재 수분 측정기와 FLIR MR59 볼 프로브 수분 측정기가 최전선의 방어 도구가 됩니다.
MR277은 적외선 이미징과 수분 감지를 결합하여 정밀한 측정을 제공합니다. FLIR IGM™ 기술과 내장 열화상 카메라를 사용하여, 벽 뒤, 바닥 아래, 천장 속에 숨겨진 수분을 나타내는 온도 차이를 시각적으로 보여줍니다.
수분이 감지되면, 핀 및 비접촉 센서를 통해 실제 수분 존재 여부를 확인할 수 있어, MR277은 진정한 올인원 솔루션이라 할 수 있습니다.

FLIR MR277의 레이저 포인터를 사용하여 습기가 있을 수 있는 벽의 특정 영역을 타겟팅할 수 있습니다.
IGM이란 무엇인가요?
적외선 유도 측정(IGM)은 FLIR Lepton® 열화상 센서의 성능을 이용해 목표물 전체의 온도 차이를 보여줌으로써 추가 테스트나 조사가 필요한 잠재적 문제의 정확한 위치를 안내합니다.
FLIR MR59는 넓거나 고르지 않은 표면을 빠르게 스캔할 수 있는 볼 프로브 센서로, 눈에 띄지 않는 습기 핫스팟을 감지할 수 있습니다.
블루투스 기능이 탑재되어 있어, FLIR Tools® 모바일 앱을 통해 중요한 데이터를 휴대폰이나 태블릿으로 직접 전송하여 손쉽게 문서화하고 실시간으로 대응할 수 있습니다.
주택 소유주와 전문가들은 FLIR MR277과 MR59를 통해 습기 문제가 큰 수리 비용으로 이어지기 전에 빠르게 발견하고 해결할 수 있는 강력한 도구를 갖게 되었습니다.

중요한 기후 조건을 모니터링합니다: Extech RH490
장마철에 가장 간과하기 쉬운 영향 중 하나는 온도와 습도의 급격한 변동입니다. 이러한 실내 공기질 조건은 자재를 손상시키고 HVAC 고장을 유발하며 곰팡이 감염으로 이어질 수 있습니다.
Extech RH490 정밀 습도 온도계는 이러한 중요한 실내 기후 변수를 모니터링하기 위해 설계되었습니다. 온도, 상대 습도, 이슬점, 습구 온도를 정밀하게 측정할 수 있어, 민감한 환경을 관리하는 모든 사람에게 필수적인 장비입니다.
기어 다락방, 천장 공간, 데이터 센터, 회의실 등 다양한 공간에서 RH490은 온도와 습도 수준을 정확하게 모니터링하여 곰팡이 발생, 장비 고장, 실내 환경 악화로 이어질 수 있는 변화를 조기에 식별할 수 있도록 도와줍니다.
RH490를 사용하면 접근하기 어려운 공간도 측정할 수 있으며, 크고 백라이트가 적용된 LCD 화면을 통해 여러 측정값을 동시에 확인할 수 있습니다. 데이터 홀드 및 최소/최대 기능은 시간 경과에 따른 추세를 추적하는 데 도움이 되며, 이는 공간이 폭풍으로 인한 스트레스에 어떻게 반응하는지를 평가할 때 유용합니다.
RH490은 폭풍 전후 및 진행 중의 환경 조건을 상세하게 보여줌으로써, 공간이 건강하고 안정적이며 곰팡이 없는 상태를 유지할 수 있도록 도와줍니다.
폭풍 후에도 쉽게 호흡하세요: Extech CO10 및 CO15
심한 폭풍이나 허리케인이 지나간 후 정전이 발생하면 주택 소유자와 기업은 가스 발전기, 그릴 또는 휴대용 히터에 의존해야 하는 경우가 많습니다.
이러한 도구는 체온을 유지하거나 중요한 기기에 전원을 공급하는 데 필수적이지만 일산화탄소(CO) 중독의 위험을 초래할 수도 있습니다. 일산화탄소는 무색, 무취이며 잠재적으로 치명적이기 때문에 폭풍 후 안전을 위해 신뢰할 수 있는 휴대용 CO 감지기를 준비하는 것이 필수적입니다.
Extech CO10 및 CO15 일산화탄소 감지기는 공기 중 일산화탄소를 빠르고 정확하게 감지할 수 있도록 설계되었습니다. 컴팩트하고 휴대가 간편한 두 모델 모두 폭풍 대비 키트 또는 비상 대응에 이상적입니다.
CO10은 백라이트 LCD에 CO 농도를 표시하는 전문가용 감지기로, 사용자가 실시간 수치를 정밀하게 모니터링할 수 있습니다. CO15는 일산화탄소가 안전하지 않은 수준에서 감지되면 즉시 사용자에게 알려주는 간단한 작동/중지 LED 표시기를 제공하여 여러 방이나 밀폐된 공간에서 빠르게 확인하는 데 이상적입니다.
폭풍 이후에는 차고, 지하실, 환기가 잘 되지 않는 공간 등에서 일산화탄소(CO)가 축적될 수 있으므로, 이러한 실내 환경을 평가하는 데 적절한 도구가 필요합니다. 발전기나 히터가 사용되는 공간이라면 특히 주의가 필요합니다.
주택, RV, 임시 대피소 등 어떤 공간을 점검하든, Extech CO10 및 CO15는 유해한 CO 축적을 방지하여 안심할 수 있는 환경을 유지하는 데 도움을 줍니다. 폭풍 이후 자원이 제한되고 상황이 예측 불가능할 수 있는 시점에서, 이 감지기들은 가족, 팀원, 자신을 위한 중요한 안전 장치가 되어줍니다.
안전한 전압 감지: Extech DV690
폭풍 이후에는 끊어진 전선이나 손상된 전기 시스템이 비활성처럼 보여도 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. Extech DV690 비접촉 전압 감지기는 직접 접촉 없이 전류가 흐르는 전선이나 장비를 빠르고 안전하게 확인할 수 있도록 도와줍니다.
100V AC부터 69kV AC까지의 넓은 감지 범위를 제공하는 DV690은 전력선, 콘센트, 전기 패널 등 다양한 전기 설비의 전압을 식별하는 데 이상적입니다. 밝은 LED 팁과 큰 경고음은 전압이 감지되었을 때 즉시 사용자에게 알리며, 소음이 심하거나 시야가 제한된 환경에서도 안전하게 작업할 수 있도록 지원합니다. 내장 손전등은 어두운 공간이나 잔해가 많은 지역에서 작업할 때 편리함을 더해줍니다.
작고 견고한 DV690은 전력 복구팀, 전기 기술자, 긴급 대응 요원에게 적합한 도구로, 폭풍 복구 작업 시 현장의 안전 여부를 빠르게 확인하고 위험을 최소화하며 팀의 안전을 지킬 수 있도록 도와줍니다.
폭풍 피해 이후 가스 누출 감지: Extech EZ40
폭풍은 단순히 전력을 끊는 것에 그치지 않고, 가스관, 연료 탱크, 가전제품에도 손상을 줄 수 있습니다. 따라서 프로판이나 천연가스에 의존하는 경우, 가연성 가스 감지는 폭풍 이후 점검에서 매우 중요한 단계입니다.
Extech EZ40은 메탄, 프로판, 부탄과 같은 가연성 가스는 물론, 알코올, 휘발유 등 다양한 물질을 빠르고 정확하게 감지하도록 설계되었습니다. 유연한 구즈넥 프로브를 통해 좁은 공간에서도 누출을 "탐지"할 수 있으며, 가스 농도가 높아질수록 강해지는 경고음과 LED 표시등으로 사용자가 직관적으로 위험을 인지할 수 있습니다.
발전기, 온수기, 보일러, 손상된 유틸리티룸 주변을 점검하기에 이상적인 Extech EZ40은 폭풍 시즌의 가장 위험한 위협 중 하나에 대해 조기 경고 시스템 역할을 합니다.
적절한 공기 흐름과 환기 보장: Extech AN100
전기가 계속 공급되더라도 폭풍우로 인해 HVAC 시스템이 큰 피해를 입을 수 있습니다. 통풍구가 막히거나 덕트가 침수되거나 기계 고장이 발생하면 HVAC 공기 흐름 효율이 저하되어 공기질 저하, 과도한 습도, 곰팡이 위험이 발생할 수 있습니다.
Extech AN100은 집이나 시설 전체의 공기 흐름과 풍속을 쉽게 평가할 수 있는 방법을 제공합니다. 공기 흐름, 풍속, 온도를 측정하여 대형 백라이트 스크린에 표시합니다. 내장된 베인 센서는 대형 기기의 부피나 복잡함 없이도 안정적인 성능을 제공합니다.
폭풍우가 미묘하지만 심각한 방식으로 공기 흐름에 영향을 미치는 경우가 많기 때문에 AN100은 가능한 한 빨리 편안함과 안전을 회복할 수 있는 스마트한 도구입니다.
장마철 툴킷
FLIR & Extech 제공
폭풍 시즌 대비는 단순히 창문을 막고 손전등을 구비하는 것만이 아닙니다. 문제를 조기에 감지하고, 신속하게 대응하며, 비용이 많이 들거나 위험한 상황을 예방할 수 있도록 도와주는 첨단 점검 도구를 갖추는 것이 핵심입니다. FLIR과 Extech의 신뢰할 수 있는 장비를 통해 다음과 같은 작업이 가능합니다:
- 곰팡이나 부식이 발생하기 전에 습기 침투를 감지하고 확인하기
- 실내 환경 조건 및 HVAC 성능 모니터링
- 발전기 사용의 안전성을 확보하기 위해 CO 농도 확인하기
- 전류가 흐르는 전선을 감지하여 감전 사고 예방하기
- 가연성 가스 누출이 확대되기 전에 파악하기
- 공간 내 적절한 공기 흐름을 복구하고 확인하기
전문 점검자, 긴급 대응 요원, 또는 폭풍에 대비하려는 일반 가정 사용자 모두에게 이 도구들은 가장 필요한 순간에 안심과 정밀한 성능을 제공합니다.