엄격한 건물 유지보수 절차의 가치
기온이 상승하고 HVAC 시스템이 과부하에 직면하는 가운데, ‘여름철 안전 캠페인’이 시작됩니다. 예방적 유지관리와 에너지 효율 점검이 특히 중요한 시기입니다. 학교, 상업용 건물, 산업 시설 등 다양한 환경에서 비용이 많이 드는 고장을 사전에 방지하려면 한 가지 필수 습관이 필요합니다. 바로 열화상 기술을 활용한 철저한 유지관리 절차입니다.

매립형 조명을 통한 공기 침투

회로 기판의 과부화
열화상 기술이 예방적 유지보수의 초석인 이유
냉난방 시스템은 전체 건물 에너지 소비의 50% 이상을 차지합니다. 여름철에는 이러한 시스템에 대한 부담이 증가하여 고장, 비효율적 운영, 공공요금 급증의 위험이 커집니다. 기존의 검사 방식은 추측이나 표면적인 점검에 의존합니다. 그러나 열화상 카메라는 벽 뒤, 덕트 내부, 표면 아래에서 일어나는 일에 대한 실시간 인사이트를 제공합니다. 열화상 카메라는 열 손실, 공기 누출, 과부하된 전기 부품, 습기 침입을 식별함으로써 안전이나 성능이 저하되기 전에 문제를 조기에 발견할 수 있도록 지원합니다.
여름철 유지보수 주기 동안 열화상 점검은 팀에게 다음과 같은 도움을 줄 수 있습니다.
• 단열재의 틈새 및 손상된 밀폐 부위 감지 및 보수 • HVAC 시스템의 성능 및 공기 흐름 확인 • 전기 패널 및 회로 내 과열 지점 식별 • 덕트, 지붕, 창문을 통한 에너지 손실 확인 • 곰팡이나 구조적 손상을 유발할 수 있는 습기 축적 지점 파악 • 에너지 손실 시각화 • 공기 누출 지점 추적 • 열교(thermal bridge) 위치 식별
열, 습도 및 높은 수요에 대비한 건물 관리 전략
1.
단열재
단열 공백을 빠르게 찾아내려면 대상 영역의 온도 차이를 감지하고 비교하는 것이 효과적입니다. 이러한 차이는 실내외 온도 차이가 클수록 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 따라서 무더운 여름날에는 열화상 카메라를 통해 외부 열이 침투하는 단열 결함을 식별할 수 있으며, 이는 이미 과부하 상태인 HVAC 시스템에 추가적인 부담을 줄 수 있습니다.

2.
습기 피해
작은 습기가 큰 비용을 초래하기 전에 신속하게 감지하세요. 문제를 해결한 후에는 수리 작업의 결과를 명확하게 문서화할 수 있습니다. 열화상 이미지에서 습기는 차갑게 나타나므로 쉽게 식별할 수 있으며, 이러한 냉각된 영역은 주변의 건조한 재료보다 온도 변화가 훨씬 느리게 나타납니다.

3.
공기 누출
창문, 문, 기타 구조물 주변의 공기 누출을 감지하십시오. 열화상 카메라는 밀폐 부위나 건축물의 균열을 통해 유입되는 뜨거운 공기의 특유한 패턴을 식별하는 데 도움을 줍니다. 이러한 유형의 누출은 수년간 눈에 띄지 않은 채 방치되는 경우가 많으며, 그 결과 에너지 비용이 증가하게 됩니다.

4.
전기 문제
열화상 카메라를 사용하면 느슨한 연결과 같은 숨겨진 전기 문제를 쉽게 찾을 수 있습니다. 고장난 퓨즈와 연결부는 열화상 이미지에서 뜨겁게 나타나므로 문제의 원인을 즉시 찾아내고 신속하게 조치를 취해 수리할 수 있습니다.

5.
HVAC 문제
HVAC 시스템은 다락 공간 등과 같은 공간 및 덕트 연결부의 느슨함, 응축기 코일의 막힘, 환기구 주변의 누출 등 다양한 요인으로 인해 성능 저하를 겪을 수 있습니다. 열화상 카메라는 미세한 온도 차이까지 감지할 수 있어, HVAC 관련 문제를 진단하고 최적의 성능을 유지하는 데 매우 효과적인 도구로 활용됩니다.

6.
곰팡이 및 부식
벽체 내 누수 및 습기는 구조적 손상을 유발하며, 곰팡이 발생과 목재 부식으로 이어질 수 있습니다. 열화상 카메라는 누수의 원인을 식별하고 문제의 전체 범위를 시각적으로 파악하는 데 도움을 줍니다. 이러한 문제를 조기에 발견하면 고객이 고비용의 구조 수리와 잠재적인 건강 문제를 예방할 수 있습니다.

더 스마트한 검사를 위한 스마트 솔루션
FLIR는 건물 에너지 감사를 위해 특수 제작된 다양한 열화상 솔루션을 개발해 왔습니다. 이러한 솔루션은 전 세계의 계약업체, 시설 관리자, 에너지 컨설턴트, 심지어 보험 및 유틸리티 제공업체에서도 신뢰하고 있습니다.
FLIRC5
빠른 현장 스캔에 적합한 포켓 사이즈 열화상 카메라입니다. Wi-Fi 연결 기능과 FLIR Ignite를 통한 클라우드 백업 기능을 갖추고 있어, 검사 결과를 쉽게 캡처하고 고객 및 팀과 공유할 수 있습니다.
FLIREx Pro-Series
MSX® 향상, 원터치 레벨/스팬 및 음성 주석 기능을 갖춘 고해상도 이미징. 종합적인 보고 및 중대형 검사에 이상적입니다.
FLIR MR277™
적외선 이미지와 습기 감지를 하나의 장치에 결합하여 열 비효율과 근본적인 원인을 모두 진단하는 데 완벽합니다.
이러한 장치는 FLIR의 소프트웨어 솔루션 제품군과 원활하게 통합할 수 있습니다:
FLIR Thermal Studio™ 소프트웨어
Thermal Studio는 기술자에게 미리 정의된 경로를 안내하고 일관된 보고서를 생성하여 검사를 표준화할 수 있도록 지원합니다.